Poli­cli­nico di Gentilly a Nancy, Francia

Un impianto elet­trico ospe­da­liero proget­tato per la massima affi­da­bi­lità

referenza-policlinico-gentilly-land


Un’infra­strut­tura elet­trica critica per la sanità

Il progetto del Poli­cli­nico Gentilly di Nancy nasce dall’esigenza di garan­tire una conti­nuità elet­trica asso­luta in un contesto sani­tario ad alta comples­sità. L’impianto è stato realiz­zato per rispon­dere a un indice di servizio IS223, requi­sito fonda­men­tale per strut­ture ospe­da­liere moderne e tecno­lo­gi­ca­mente avan­zate.

A lavori comple­tati, il centro medico dispone di 10.000 m² aggiun­tivi, inclusi 13 blocchi opera­tori, comple­ta­mente inte­grati in un’infra­strut­tura elet­trica sicura e perfor­mante.

 

Un progetto ambi­zioso tra vincoli tecnici e opera­tivi

In un ospe­dale, l’affi­da­bi­lità dell’alimen­ta­zione elet­trica non è un’opzione. Prima dell’avvio delle instal­la­zioni è stato neces­sario affron­tare vincoli tecnici strin­genti e spazi limi­tati, tipici degli ambienti sani­tari.

La prima fase del progetto ha previsto la ripen­sa­zione completa dell’archi­tet­tura elet­trica, svilup­pata grazie all'utilizzo del BIM, per garan­tire preci­sione, coor­di­na­mento e sicu­rezza in ogni fase opera­tiva.

 

Conti­nuità di servizio garan­tita anche in condi­zioni critiche

L’instal­la­zione dell’impianto elet­trico è stata realiz­zata da Sodel, partner storico di Hager, che ha adot­tato la solu­zione quadro evo, scelta per garan­tire elevati livelli di affi­da­bi­lità e conti­nuità di servizio.

Il sistema prevede:

  • Quadro gene­rale da 4000 A in IS223, alimen­tato da due trasfor­ma­tori da 2000 A, per assi­cu­rare ridon­danza e sicu­rezza
  • Quadro di distri­bu­zione dedi­cato ai blocchi opera­tori, proget­tato per mante­nere la piena opera­ti­vità anche in situa­zioni di emer­genza

Una confi­gu­ra­zione pensata per ridurre al minimo i rischi e garan­tire la conti­nuità dell’alimen­ta­zione nelle aree critiche dell’ospe­dale.

I quadri di bassa tensione quadro evo sono stati inte­grati con quadri secon­dari quadro 4 e vegaD, offrendo una distri­bu­zione elet­trica fles­si­bile, modu­lare e facil­mente scala­bile.

La prote­zione dell’impianto è affi­data a inter­rut­tori auto­ma­tici scato­lati h3+ Energy, proget­tati per la gestione di carichi elevati e per garan­tire elevati standard di sicu­rezza. L’inte­gra­zione degli h3+ Energy ha inoltre consen­tito l’instal­la­zione del sistema agardio.manager, per il moni­to­raggio e la gestione avan­zata dei consumi ener­ge­tici, miglio­rando l’effi­cienza opera­tiva comples­siva della strut­tura.


Progetto: Poli­cli­nico di Gentilly

Loca­tion: Nancy, Francia

Prodotti & solu­zioni:

- Quadri elet­trici: quadro evo / quadro4 e quadro vegaD 

- Prote­zione: inter­rut­tori auto­ma­tici scato­lati h3+ Energy

- Energy mana­ge­ment: agardio.manager

Partner coin­volti:

- Quadrista: Sodel

- Studio di archi­tet­tura: TLR Archi­tec­ture & Asso­ciates 

- Studio di proget­ta­zione: Oteis Rennes