Domande frequenti su
Matter nella Smart Home

In questa sezione rispon­diamo alle domande più comuni sull’argo­mento.

matter-standard-grey-squ

Infor­ma­zioni gene­rali su Matter

  • Che cos’è Matter nella smart home?

    Matter è un nuovo standard per i sistemi smart home, indi­pen­dente dai produt­tori. È stato svilup­pato dalla Connec­ti­vity Stan­dards Alliance (CSA) con l’obiet­tivo di sempli­fi­care la comu­ni­ca­zione e l’inte­ro­pe­ra­bi­lità tra dispo­si­tivi di marchi diversi. Matter consente il controllo dei compo­nenti smart home su più piat­ta­forme, rendendo l’espe­rienza più uniforme e acces­si­bile.

  • Quali vantaggi offre Matter per la mia smart home?

    Matter offre nume­rosi vantaggi: i dispo­si­tivi di produt­tori diversi possono comu­ni­care tra loro in modo fluido. La confi­gu­ra­zione avviene spesso tramite codice QR, risul­tando parti­co­lar­mente intui­tiva per l’utente. Inoltre, Matter funziona in locale, permet­tendo il controllo dei dispo­si­tivi smart home anche senza connes­sione Internet. Allo stesso tempo, lo standard garan­tisce un elevato livello di sicu­rezza grazie a moderne tecno­logie di crit­to­grafia.

  • In cosa si diffe­renzia Matter dai prece­denti standard per la smart home?

    A diffe­renza di standard più datati come Zigbee o Z-Wave, Matter si basa su una comu­ni­ca­zione IP, che avviene diret­ta­mente tramite Wi-Fi, Ethernet o il proto­collo radio Thread. Questo riduce spesso la neces­sità di gateway aggiun­tivi o hub proprie­tari. Matter si propone come un ponte tra ecosi­stemi diversi, elimi­nando le solu­zioni isolate.

  • Matter è uno standard aperto?

    Sì, Matter è uno standard aperto e privo di licenze. Qual­siasi produt­tore può inte­grarlo nei propri dispo­si­tivi, purché ne venga certi­fi­cata la compa­ti­bi­lità. Questo approccio favo­risce traspa­renza, concor­renza e uno sviluppo continuo della tecno­logia.

  • Quali sistemi smart home suppor­tano Matter?

    Matter è suppor­tato da nume­rose piat­ta­forme smart home, tra cui Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e Samsung Smart­Things. Anche molti dispo­si­tivi recenti di marchi come Eve, Philips Hue, Bosch o Nano­leaf sono compa­ti­bili con Matter, già dalla fabbrica o tramite un aggior­na­mento firm­ware.


Matter e compa­ti­bi­lità dei dispo­si­tivi

  • Hager offre dispo­si­tivi compa­ti­bili con Matter?

    Hager consente l’uso delle funzio­na­lità compa­ti­bili con Matter tramite il server domovea, che serve da Matter Bridge certi­fi­cato.
    Attra­verso il Matter Bridge di domovea, alcune funzioni basate su KNX, come il controllo di riscal­da­mento, tappa­relle o illu­mi­na­zione, possono essere inte­grate in un sistema smart home compa­ti­bile con Matter. In questo modo, queste funzioni possono essere utiliz­zate tramite piat­ta­forme come Apple Home, Google Home o Amazon Alexa, usando domovea come inter­faccia centrale.

  • Posso usare i miei dispo­si­tivi smart home esistenti con Matter?

    Non tutti i dispo­si­tivi possono essere inte­grati auto­ma­ti­ca­mente in un sistema Matter. È neces­sario che il dispo­si­tivo supporti Matter diret­ta­mente o tramite un aggior­na­mento firm­ware.
    Per altri sistemi con proto­colli diffe­renti, può aiutare un Matter Bridge, che funge da tradut­tore e collega i dispo­si­tivi esistenti all’ecosi­stema Matter. In questo contesto, il nostro server domovea funziona come Matter Bridge.

  • Cosa mi serve per utiliz­zare Matter a casa mia?

    Per avere una smart home compa­ti­bile con Matter sono neces­sari

    • Almeno un dispo­si­tivo compa­ti­bile con Matter (ad esempio una lampada, una presa o un termo­stato) oppure un Matter Bridge per dispo­si­tivi non compa­ti­bili.
    • Un Matter Controller, come Apple TV, HomePod, Google Nest Hub, Samsung Smart­Things o un dispo­si­tivo Alexa.
    • Una connes­sione Wi-Fi stabile (per la comu­ni­ca­zione IP) oppure, opzio­nal­mente, una rete Thread se si vogliono utiliz­zare dispo­si­tivi con questo proto­collo radio
    • Un’app o una piat­ta­forma che supporti Matter, come il nostro server domovea con la rela­tiva app domovea.

Matter e il controllo dei singoli compo­nenti

  • Esistono termo­stati Matter per il controllo del riscal­da­mento?

    Hager Bocchiotti non offre termo­stati Matter indi­pen­denti. Tuttavia, tramite il Matter Bridge di domovea, è possi­bile inte­grare attua­tori per il riscal­da­mento KNX in un sistema smart home compa­ti­bile con Matter.
    In questo modo, è possi­bile avere una gestione intel­li­gente del riscal­da­mento, ad esempio tramite program­ma­zioni tempo­rali o in combi­na­zione con assi­stenti vocali, all’interno di un ecosi­stema Matter.

  • Quali termo­stati compa­ti­bili con Matter sono consi­gliati?

    Hager Bocchiotti offre una sele­zione di prodotti per il controllo del riscal­da­mento basati sulla tecno­logia KNX. Questi dispo­si­tivi sono ideali per essere inte­grati in ecosi­stemi Matter tramite un Matter Bridge.

  • Posso control­lare le tappa­relle con Matter?

    Sì, tramite il Matter Bridge di domovea, gli attua­tori KNX di Hager per tappa­relle e persiane possono essere inte­grati in un sistema smart home compa­ti­bile con Matter.
    In questo modo, le tappa­relle possono essere control­late su più piat­ta­forme, ad esempio tramite assi­stente vocale, app o auto­ma­zioni.
    Il controllo rimane affi­da­bile tramite tecno­logia KNX, mentre Matter permette l’accesso tramite sistemi come Apple Home, Google Home o Amazon Alexa.

  • È possi­bile control­lare l’illu­mi­na­zione tramite Matter?

    Sì, tramite il Matter Bridge di domovea, gli attua­tori KNX per l’illu­mi­na­zione di Hager possono essere inte­grati in un sistema smart home compa­ti­bile con Matter.
    Questo consente di gestire l’illu­mi­na­zione, tradi­zio­nal­mente control­lata tramite KNX, anche tramite piat­ta­forme come Apple Home, Google Home o Amazon Alexa.


Matter & Apple HomeKit

  • Matter è compa­ti­bile con Apple HomeKit?

    Sì, Matter è piena­mente compa­ti­bile con Apple HomeKit. Apple è sin dall’inizio un membro attivo della Connec­ti­vity Stan­dards Alliance (CSA) e ha inte­grato Matter stret­ta­mente all’interno del proprio sistema smart home.

  • Quali vantaggi offre Matter agli utenti HomeKit?

    Matter offre diversi vantaggi agli utenti HomeKit, tra cui:

    • una scelta più ampia di dispo­si­tivi,
    • una confi­gu­ra­zione uniforme,
    • e il controllo locale all’interno della rete dome­stica.
  • È neces­sario ricon­fi­gu­rare i dispo­si­tivi HomeKit che suppor­tano Matter?

    In genere, non è neces­saria una nuova confi­gu­ra­zione completa. Molti dispo­si­tivi HomeKit rice­vono il supporto Matter tramite un aggior­na­mento firm­ware. Una volta instal­lato l’aggior­na­mento, i dispo­si­tivi possono essere utiliz­zati anche su altre piat­ta­forme, come Google Home o Amazon Alexa.


Inte­gra­zione con sistemi esistenti

  • Posso inte­grare Matter nel mio sistema KNX?

    Sì, tramite la Matter Bridge di domovea è possi­bile inte­grare i dispo­si­tivi KNX in un sistema smart home compa­ti­bile con Matter. Questo signi­fica che i compo­nenti KNX esistenti – ad esempio per illu­mi­na­zione, tappa­relle o rego­la­zione del riscal­da­mento – possono essere colle­gati e control­lati tramite piat­ta­forme come Apple Home, Google Home o Amazon Alexa grazie a domovea.
    Da sapere: domovea consente la visi­bi­lità e il controllo dei dispo­si­tivi KNX all’interno di Matter, ma non vice­versa. I dispo­si­tivi Matter non possono essere visua­liz­zati o control­lati tramite l’inter­faccia di domovea.

  • Quali opzioni ci sono per l’inte­gra­zione di KNX e Matter?

    L’inte­gra­zione avviene tramite gateway KNX-Matter o sistemi di visua­liz­za­zione che fungono da inter­faccia. Con domovea offriamo una solu­zione parti­co­lar­mente orien­tata al futuro: domovea serve da centrale intel­li­gente per instal­la­zioni KNX ed è già proget­tato per colle­garsi a standard aperti.

  • domovea è compa­ti­bile con Matter?

    domovea è pronto per il futuro della casa connessa. L’ultima gene­ra­zione del server domovea connette in modo affi­da­bile compo­nenti KNX, IP e IoT e supporta anche lo standard smart home indi­pen­dente dai produt­tori, Matter.
    Come potente Matter Bridge, domovea permette l’inte­gra­zione senza solu­zione di conti­nuità dei sistemi più diffusi di diversi produt­tori.

     

Matter e Thread

  • Qual è la diffe­renza tra Matter e Thread?

    Matter è un proto­collo appli­ca­tivo che defi­nisce come i dispo­si­tivi comu­ni­cano tra loro, come vengono iden­ti­fi­cati, confi­gu­rati e control­lati.
    Thread, invece, è un proto­collo di trasporto, ovvero la base tecnica per lo scambio di dati tra i dispo­si­tivi.

  • Ho bisogno di una rete Thread per utiliz­zare Matter?

    No, non è obbli­ga­toria una rete Thread perchè molti dispo­si­tivi Matter utiliz­zano Wi-Fi o LAN.
    Thread diventa utile soprat­tutto se si vogliono usare dispo­si­tivi a basso consumo ener­ge­tico, come sensori per porte, termo­stati smart o attua­tori per tappa­relle a batteria. Se si prevede di usare questo tipo di dispo­si­tivi, è consi­glia­bile una rete Thread.

  • Come posso capire se un dispo­si­tivo smart home supporta Thread?

    Controlla le infor­ma­zioni nella descri­zione del prodotto o cerca il logo Matter sulla confe­zione, poiché Matter e Thread sono stret­ta­mente colle­gati. Inoltre, i produt­tori indi­cano sui loro siti web se un dispo­si­tivo funziona con Thread.

  • Posso colle­gare dispo­si­tivi Wi-Fi o Zigbee a Matter o devo neces­sa­ria­mente usare Thread?

    Sì, è possi­bile utiliz­zare anche dispo­si­tivi connessi tramite Wi-Fi o Ethernet, perché Matter supporta questi tipi di connes­sione.
    Anche i dispo­si­tivi Zigbee possono essere inte­grati tramite un Matter Bridge, se il produt­tore lo consente.
    Thread è quindi opzio­nale, ma rappre­senta una solu­zione futura e sicura.