FAQ Hager Ready app | Hager Bocchiotti

Hager Ready
FAQs

Come possiamo aiutarti?


Perchè acce­dere ad Hager Ready? Quali sono i vantaggi?

Acce­dere ad Hager Ready con il tuo account myHager ti offre nume­rosi vantaggi:

  • Crea­zione illi­mi­tata di progetti: puoi creare un numero illi­mi­tato di progetti, permet­ten­doti di gestire in modo effi­ciente e orga­niz­zato tutte le tue atti­vità.
  • Salva­taggio nel Cloud: i tuoi progetti vengono salvati nel cloud, renden­doli facil­mente acces­si­bili e recu­pe­ra­bili su tutti i tuoi dispo­si­tivi, ovunque tu sia.
  • Accesso a docu­menti illi­mi­tati: puoi visua­liz­zare e scari­care un numero illi­mi­tato di docu­menti, garan­ten­doti tutte le infor­ma­zioni neces­sarie sempre a portata di mano.
  • Iscri­zione gratuita: la crea­zione di un account è comple­ta­mente gratuita, senza costi nascosti.

Acce­dere ad Hager Ready ti permette di lavo­rare in modo più effi­ciente, orga­niz­zato e con tutti gli stru­menti neces­sari a portata di clic.

 

Come posso stam­pare docu­menti diret­ta­mente dal mio dispo­si­tivo mobile?

Per stam­pare docu­menti diret­ta­mente dal tuo smart­phone o tablet, segui questi passaggi:

  1. Assi­cu­rati di avere una stam­pante con connes­sione Wi-Fi o Blue­tooth.
  2. Crea il PDF della docu­men­ta­zione: Utilizza Hager Ready per gene­rare il PDF del docu­mento che desi­deri stam­pare.
  3. Apri il PDF in un'app compa­ti­bile: Una volta creato, il PDF si aprirà in un'app come Acrobat Reader.
  4. Sele­ziona "Stampa": Nell'app, vai alla voce di menu "Stampa".
  5. Scegli la stam­pante: Sele­ziona la stam­pante colle­gata al tuo dispo­si­tivo mobile.

Seguendo questi semplici passaggi, potrai stam­pare i tuoi docu­menti in modo rapido e conve­niente diret­ta­mente dal tuo dispo­si­tivo mobile.

 

Come posso stam­pare le etichette nella format­ta­zione corretta per il mio quadro?

Vai alle impo­sta­zioni di stampa e sele­ziona "Dimen­sioni reali" o "Ingran­di­mento 100%". 

 

Ho cambiato dispo­si­tivo (smart­phone e/o tablet), come recu­pe­rare tutti i miei progetti inHager Ready? 

Se hai cambiato dispo­si­tivo e desi­deri recu­pe­rare i tuoi progetti in Hager Ready, segui questi semplici passaggi:

  1. Accedi con il tuo account myHager: sul nuovo dispo­si­tivo, accedi a Hager Ready utiliz­zando lo stesso account myHager che hai utiliz­zato in prece­denza.
  2. Vai nella scheda "Progetti": una volta effet­tuato l'accesso, naviga fino alla scheda "Progetti".
  3. Visua­lizza i tuoi progetti: Tutti i tuoi progetti sincro­niz­zati sul cloud saranno visi­bili nell'elenco dei progetti.
  4. Scarica il progetto: Sele­ziona il progetto che desi­deri recu­pe­rare e scari­calo per conti­nuare a lavo­rarci.

Seguendo questi passaggi, potrai facil­mente recu­pe­rare tutti i tuoi progetti e ripren­dere il lavoro senza inter­ru­zioni, indi­pen­den­te­mente dal dispo­si­tivo che stai utiliz­zando.

 

Come posso condi­vi­dere i progetti con i miei colleghi?

Condi­vi­dere un progetto realiz­zato con la app Hager Ready è molto semplice. Ti basta aprire un progetto, sele­zio­nare i membri del team nella sezione "Condi­vidi" (ultima sezione) e fare clic su "Aggiungi un collega".

È possi­bile crearne uno nuovo o sele­zio­narlo dall'elenco di quelli aggiunti di recente. 

 

Come posso aggiun­gere il logo della mia azienda a tutta la docu­men­ta­zione dei miei progetti?

Per aggiun­gere il logo della tua azienda a tutta la docu­men­ta­zione dei tuoi progetti, segui questi passaggi:

  • Accedi alla sezione "Progetto": apri Hager Ready e fai clic su "Progetto".
  • Sele­ziona "Impo­sta­zioni": nell'angolo in alto a sini­stra dello schermo, clicca sull'icona "Impo­sta­zioni".
  • Aggiungi il tuo logo: dietro il profilo della mia azienda, clicca su "Aggiungi il mio logo".
  • Sele­ziona la foto: scegli il logo dalla tua galleria, ovvero una foto salvata sul tuo tele­fono.

Il logo della tua azienda sarà ora visi­bile su tutta la docu­men­ta­zione dei tuoi progetti, comprese le etichette, garan­tendo un aspetto profes­sio­nale e perso­na­liz­zato. 

 

Dove posso trovare la docu­men­ta­zione e le brochure scari­cate?

Puoi trovare la docu­men­ta­zione e le brochure scari­cate seguendo questi passaggi:

  • Accedi a "Il mio account": Apri Hager Ready e vai alla sezione "Il mio account".
  • Sele­ziona "Down­load": Tutti i docu­menti scari­cati saranno dispo­ni­bili nella sezione "Down­load".

Nota: Gli utenti che non hanno effet­tuato l'accesso possono scari­care un massimo di 3 docu­menti. Per otte­nere un accesso illi­mi­tato ai down­load, è neces­sario disporre di un account myHager ed essere loggati.

 

Perchè ci impiega molto tempo per cari­care l'app?

Quando avvii l'app, è neces­sario recu­pe­rare vari dati, tra cui:

  • Cata­logo dei prodotti
  • Infor­ma­zioni sui progetti
  • Format­ta­zione speci­fica del paese
  • Even­tuali nuove funzio­na­lità

Questo processo di aggior­na­mento può richie­dere qualche istante, tuttavia, se l'app si blocca, chiu­dila, controlla la connes­sione Internet del tele­fono e riavvia l'app.

 

Come posso creare le etichette? 

Crea un progetto e sele­ziona lo stru­mento "crea il tuo quadro di distri­bu­zione".

Aggiungi prodotti sulle guide DIN sele­zio­nando il prodotto, gli elet­tro­do­me­stici o il rico­no­sci­mento vocale.

 

Come posso modi­fi­care le etichette? 

Nella visua­liz­za­zione della guida del quadro di distri­bu­zione, occorre sele­zio­nare un prodotto modu­lare, poi modi­fica i testi delle etichette per l'appli­ca­zione e/o la posi­zione nel pannello delle proprietà.

Ulte­riori infor­ma­zioni:

Nelle impo­sta­zioni del progetto è possi­bile sele­zio­nare il modello di etichetta che verrà preso in consi­de­ra­zione per stam­pare le strisce di etichette sulla custodia;

  • 1 pitto­gramma e 1 testo per l'appli­ca­zione + 1 testo per la posi­zione
  • 1 pitto­gramma per appli­ca­zione + 1 testo per la posi­zione
  • 1 testo per l'appli­ca­zione + 1 testo per la posi­zione

I codici iden­ti­fi­ca­tivi sono sempre stam­pati sulla stri­scia di etichette posta sui prodotti modu­lari.

Nelle impo­sta­zioni del progetto è possi­bile sele­zio­nare il modello di etichetta;

  • solo codice iden­ti­fi­ca­tivo
  • codice iden­ti­fi­ca­tivo + pitto­gramma appli­ca­tivo.

 

Esiste un limite al numero di quadri program­ma­bili?

Hager Ready è stato proget­tato speci­fi­ca­ta­mente per confi­gu­rare centra­lini e quadri elet­trici in ambito pret­ta­mente resi­den­ziale. 
In un progetto è possi­bile instal­lare e montare fino a tre armadi con un totale di 12 guide di montaggio standard. 
Per la realiz­za­zione di progetti più complessi è consi­gliato l’utilizzo del nostro soft­ware di preven­ti­va­zione Hagerca.

 

Posso proget­tare più quadri elet­trici in un unico progetto? 

Sì, è possi­bile creare fino a 10 confi­gu­ra­zioni per progetto. Dopo aver creato la prima confi­gu­ra­zione, toccare il pulsante + per "aggiun­gere un'ulte­riore modulo". Nel menu a 3 punti puoi anche dupli­care una scheda esistente.

 

Come posso modi­fi­care la corrente di un prodotto?

Quando si sele­ziona un prodotto, il calibro in Amp viene visua­liz­zato nel campo infe­riore dello schermo. Tocca questo campo per modi­fi­care il valore corrente. La refe­renza del prodotto viene aggior­nata in base al nuovo calibro.

 

Come posso aggiun­gere ulte­riori prodotti acces­sori, ad esempio una prote­zione da sovra­ten­sione o un comando, etc.? 

Se non riesci a trovare il prodotto desi­de­rato nei campi appli­ca­tivi prede­fi­niti, clicca sul pulsante "Cata­logo" a destra. Qui puoi navi­gare e sele­zio­nare i prodotti modu­lari che possono essere aggiunti al progetto.
Se vuoi comple­tare il tuo progetto con prodotti non compo­ni­bili (o prodotti non dise­gnati in bacheca) puoi anche andare nell'elenco prodotti e comple­tare il tuo progetto nella sezione "aggiunti manual­mente". Qui potete navi­gare attra­verso l'intero cata­logo prodotti Hager Ready.