Le créa­teur du coffret vega nous raconte son histoire...

L'histoire du coffret vega, conçu pour la Belgique par un belge
coffret de distribution vega équipé de disjoncteurs et associé avec un coffret multimédia

Décou­vrez l'histoire d'Erwin, un Belge à la base du Studio de design pour Hager Group.

En tant que Belges, nous avons une grande capacité d'adapta­tion et c'est ce qui nous diffé­rencie des autres cultures. Erwin travaille pour Hager depuis plus de 20 ans et a contribué à la conception de l’appar­eillage de tête, des coffrets de distri­bution et des bornes de charge witty. Pour lui, la conception de coffrets de distri­bution est liée à la culture, car l'endroit où le coffret est installé varie d'un pays à l'autre, et la question de savoir si le coffret doit « cacher » les éléments de prot­ec­tion ou s'il peut rester ouvert dépend des habitudes locales.

 

Pour la conception du coffret vega, Erwin est revenu en Belgique et a travaillé avec Patrick Mach­aris (Product Manager des coffrets distri­bution, entre autres) afin de s'entre­t­enir avec des installa­teurs belges. Des proto­t­ypes ont été testés en colla­bora­tion avec des clients.

 


Qui est Erwin van Handenhoven ?

Erwin van Handenhoven est né et a grandi en Belgique. Il a fait des études de design à Anvers. Son objectif était de combiner l'univers de la tech­nique avec celui de l'art. Lors de la prése­ntation de son travail de fin d'études, il est remarqué par une pers­onne qui lui propose un incroyable début de carr­ière : la créa­tion d'une filière de conception au sein d'une univ­er­sité française. Après dix ans de travail acadé­mique, il a envie de passer à la pratique et de créer sa propre agence dans la zone fron­ta­lière entre la Suisse, l'Alle­magne et la France. Le groupe Hager devient alors l'un de ses clients. Mais comme les rela­t­ions entre son agence et Hager Group s'intensi­fient au fil des ans, il décide de quitter son agence et de rejoindre Hager. Cela lui donne l'occa­sion de colla­borer à la stra­tégie de conception de produits et d'élaborer la vision d'avenir de l'entre­prise. Cette fusion a lieu en 2016, juste avant le déve­loppement du coffret vega...Le coffret vega a été l'une des premières réalisa­t­ions d'Erwin au sein de la société Hager.
Lire plusLire moins
Erwin Van Handenhoven

"Chez Hager, le client joue un rôle esse­ntiel dans le déve­loppement des produits. Et je me sens toujours belge lorsqu'il s'agit de colla­borer et d'utiliser les forces de chacun pour obtenir un beau produit de qualité... et cela a été certai­n­ement le cas pour le coffret de distri­bution belge vega».
Erwin van Handenhoven

Desi­gner, Hager­group


A propos du Studio de design Hager

Le studio de design Hager se compose aujourd'hui de 20 pers­onnes, de 7 natio­na­lités diffé­r­entes, hommes et femmes, qui travaillent ense­mble sur les futures concept­ions des produits.
Erwin : « Il est très impor­tant pour Hager Group d'écouter les clients des diffé­rents pays et de déve­lopper des produits qui ne sont pas 'français' mais qui répondent aussi aux besoins locaux. Au-delà des normes, il s'agit égal­ement des « codes » (les règles non écrites et les diffé­rences cultu­re­lles), mais aussi des diffé­rences dans les désirs et les percept­ions de la qualité d’un produit.
Le coffret de distri­bution est un élément inté­ressant. Son inté­rieur est tech­nique. Son exté­rieur et sa conception doivent parler au client final. C'est le cœur de toute installa­tion élec­trique et il est donc indispensable. Nous voul­ions donc déve­lopper un produit tech­nique de qualité et un élément attr­actif pour l'installa­teur.

 

Lire plusLire moins

Docu­mentation

En savoir plus sur les solut­ions de distri­bution d'énergie