Une première sur le marché belge : une armoire  quadro evo de 2000 A

Dans l’écovillage de Floreal, situé à Bouillon, MG Elec a réalisé une première sur le marché belge : l’installa­tion d’une armoire de distri­bution quadro evo de 2000 A, combiné à cinq armo­ires de distri­bution univers et 15 armo­ires de trot­toir. Le site n’a aucun autre apport d’énergie que l’élec­tri­cité. Le site n’a aucun autre apport d’énergie que l’élec­tri­cité. Pour le parc de vacances, une installa­tion élec­trique fiable et perf­or­m­ante est d’une impor­t­ance cruciale, car l’inve­st­i­sse­ment doit offrir un rend­ement maximal. Dans ce projet, une attention parti­cu­lière a été portée à l’utilisa­tion de maté­riaux natu­rels, à l’énergie solaire et à des colla­bora­t­ions solides.

Repartir d’une page blanche

En 2024, le comp­lexe de vacances a pris un nouveau départ. Toutes les anci­ennes cara­vanes ont été retirées et le site « Le Hameau de la Semois » a été revi­ta­lisé.


Jean Yves, gérant de l’entre­prise d’élec­tri­cité MG Elec, a joué un rôle clé dans cette tran­sf­or­ma­tion : "Je travaille depuis longtemps avec Olivier de Hager. Dès le lancement du projet, il nous a soutenu dans son déve­loppement. Olivier nous a aidé à élaborer les schémas tech­niques adéquats dans Hagercad et à effec­tuer les calculs de câblage nécess­a­ires. Pour des projets de cette envergure, une prépar­ation minu­tieuse est esse­ntielle."


Armoire de distri­bution univers

"Nous avons commencé par installer les armo­ires de distri­bution univers dans le bâti­ment. J'utilise ce type d’armoire depuis longtemps. Les kits s'asse­m­b­lent facilement sur des supports de montage, ce qui permet un gain de temps consi­dér­able. C'est d'ailleurs ce qui m'a incité à essayer les armo­ires de trot­toir de Hager, puisqu'elles sont compo­sées des mêmes kits. Pour la cuisine, une conception tech­nique spéci­fique a été prévue, à la demande du client. L'installa­tion devait égal­ement être préparée en vue de l'extension future du parking avec un carport solaire."
 

Armoire de distri­bution quadro evo

"L’installa­tion élec­trique de cet écovillage repose sur une armoire de distri­bution principal quadro evo de 2000 A, à partir duquel l’alimentation est répartie vers les armo­ires de distri­bution de faible puiss­ance. À l’exté­rieur, entre les lodges, des armo­ires de trot­toir ont égal­ement été instal­lées afin d’assurer l’alimentation élec­trique en fonc­tion des besoins éner­gé­tiques des diffé­rents hébe­r­ge­ments.
Lorsque nous avons démarré ce projet en 2024, nous travail­l­ions égal­ement sur l’Ecovillage de Floreal à Houffa­lize. Plus de projets impliquent plus de mains : mon équipe d’élec­tri­ciens s’est donc agrandie grâce à ces projets de plus grande envergure."


Un partena­riat de cruciale impor­t­ance

Jean Yves poursuit : "Cebeo a réalisé un travail remar­quable en matière de délais de livr­aison et de livr­aison par armoire. Cela rend mon travail d’installa­teur beau­coup plus effi­cace. Le processus déci­sionnel du client n’a pas toujours été très rapide, mais une fois la déci­sion prise, l’installa­tion devait se faire rapi­dement. Grâce à l’excel­l­ente colla­bora­tion avec Cebeo, cela a été poss­ible.
En ce qui concerne l’armoire de distri­bution principal, AB Elektro l’a précâblé en atelier et je l’ai ensuite raccordé sur site. L’espace dans le local tech­nique est restreint, tout devait donc être réalisé avec une extrême préci­sion."

Olivier Becker de chez Hager ajoute :
"Comme nous colla­borons avec Jean Yves depuis longtemps, nous avons estimé que c’était le moment idéal pour lui confier l’installa­tion de l’armoire quadro evo. Il s’agit d’un système modulaire que Hager commer­ci­a­lise en Belgique jusqu’à 1 600 A, mais pour MG Elec, nous avons volon­tiers fait une exception. Cela nous a permis d’offrir une véri­table solution globale pour ce projet."
 

"En plus des lodges, l’écovillage propose égal­ement des infra­s­truc­tures pour camping-cars, des réun­ions, des fêtes et des dîners. Pour Floreal, le lien avec la comm­u­n­auté locale est esse­ntiel, ce qui se traduit par des colla­bora­t­ions avec des partenaires locaux tels que MG Elec. Cette confiance fonc­t­ionne dans les deux sens : même après l’installa­tion, ils peuvent compter sur Jean Yves pour former le pers­onnel tech­nique local et fournir une assistance si nécess­aire.
Cette colla­bora­tion étroite et cette confiance ont conduit à l’ouver­ture de ce parc de vacances en décembre 2025.

Nous nous réjoui­ssons d’ores et déjà de réaliser ense­mble de nombreux autres beaux projets."


Détails du projet

En colla­bora­tion avec :

Installa­teur : MG Elec

Gros­s­iste : Cebeo

Photo­gr­a­phie : K-pture

Solut­ions Hager :

Armo­ires de distri­bution

univers

quadro evo
Voetp­ad­kasten

Appar­eils modulaire

Appar­eillage de tête




Envie de voir plus de réalisa­t­ions ?
Décou­vrez d'autres projets.

Extérieur ferme Bon Air

Ferme Bon Air

Cette anci­enne ferme fait l'objet d'une tran­sf­or­ma­tion majeure axée sur les applica­tions écolo­giques : récu­pér­a­tion de l'eau de pluie, panneaux solaires, chauf­fage au sol... et infra­s­truc­ture de recharge. 

 
Entrée bureaux Hager

Bureaux Hager

Nos bureaux de Groot-Bijgaarden sont égal­ement équipés d'un certain nombre de produits de notre gamme, tels que gallery KNX, domovea, univers et agardio.

Bâtiment Wago Zaventem

Wago, Zaventem

La société Wago a récem­ment rénové son bureau à Zaventem pour en faire un lieu de travail contem­porain où l'insp­ir­ation et l'effi­cacité sont les maîtres mots. Diverses solut­ions de Hager ont contribué à la symbiose fasc­i­n­ante entre le design axé sur le bien-être et les inno­vat­ions techn­o­lo­giques qui carac­té­ri­sent aujourd'hui le bureau rénové.

 



Inté­ressé(e) par une colla­bora­tion avec Hager ?

Ou souh­aitez-vous égal­ement mettre votre projet en lumière ?