FAQ - Bornes de charge witty
Les réponses à vos questions.
Puis-je recharger ma voiture électrique sur une prise normale ?
Cela dépend du type de voiture et de la batterie.
Les fabricants de voitures électriques fournissent un câble et un adaptateur spéciaux pour charger votre voiture.
Les prises domestiques ne sont pas conçues pour fournir des courants élevés sur une base régulière. Les prises de courant peuvent en effet brûler en raison de l’échauffement continu causé par une utilisation fréquente.
La charge à domicile via la prise prend environ 10 heures pour une charge complète, avec une borne de charge le temps de charge est de quatre à six heures.
La manière la plus sûre et la plus rapide de recharger un véhicule est d’utiliser une borne de recharge. Ces appareils permettent une recharge monophasée ou triphasée et sont équipés des dispositifs de sécurité nécessaires. Ils permettent donc non seulement une recharge plus rapide, mais aussi beaucoup plus sûre. Ce type de recharge est appelé « recharge en mode 3 ».
A quel tarif serai-je remboursé(e) par mon employeur pour la recharge à domicile et de quelle borne de recharge ai-je besoin à cet effet ?
La plupart des employeurs appliquent le tarif de la CREG pour le remboursement de l’électricité consommée par leurs employés lors de la recharge à domicile. La CREG est la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz.
Le tarif CREG correspond au prix commercial moyen tout compris de l’électricité en Belgique (incluant l’énergie, les coûts de réseau, les taxes et la TVA), exprimé en centimes d’euro par kilowattheure (kWh). Il est calculé chaque trimestre par les autorités et sert principalement de montant de référence fiscal pour rembourser les travailleurs qui rechargent leur voiture de société électrique à domicile.
Lorsque la recharge à domicile fait l’objet d’une facturation, il est nécessaire de disposer d’une borne de recharge équipée d’un compteur MID. Il s’agit d’un compteur étalonné et très précis. La borne doit également être connectée à un CPO (Charge Point Operator) ou à un gestionnaire de points de charge. Celui-ci assure l’ensemble du traitement administratif et financier des frais de recharge entre l’employeur et l’employé.
Cela implique la création d’un compte auprès d’un CPO ainsi qu’une connexion de la borne via un réseau Internet, le Wi Fi ou une connexion 4G.
Les bornes de recharge publiques sont-elles librement accessibles ?
Les bornes de recharge situées sur la voie publique ou sur le terrain d'entreprises, de parkings ou de supermarchés et accessibles au public ne sont pas toujours gratuites. Vous avez besoin d'un badge ou d’une carte RFID pour vous identifier et activer la borne. L'électricité est alors fournie gratuitement (p.ex. par l’employeur) ou contre paiement. Nos bornes de recharge witty park 2 sont conçues pour être installées dans des espaces publics et vous permettent de payer via votre application bancaire à l'aide d'un code QR ou, le cas échéant, au moyen d’un terminal de paiement.
A quel ampérage va charger ma voiture sur une prise 2P+T ?
Il existe deux types de prises 2P+T :
– Les prises ‘’simples’’ conformes à la norme belge. Elles ne sont pas en mesure de supporter la recharge d'un véhicule électrique à l’intensité nominale de 16A pendant des heures.
Si l’intensité demandée par le véhicule était supérieure à 8A certains socles pourraient subir un échauffement important et conduire à un emballement thermique (risque d'incendie).
– Les prises witty ont des contacts renforcés qui permettent de tenir ce type de charge et une identification brevetée GreenUp qui identifie cette prise comme une prise renforcée acceptant jusqu’à 16A.
Quelle est la différence entre une prise 2P+T renforcée 16A et une borne ?
La puissance délivrée est différente :
– Sur prise de charge renforcée, le véhicule pourra charger au maximum à 3,2 kW (1,8 kW pour certains véhicules, en fonction du câble).
– Sur une borne, la puissance délivrée sera comprise entre 3,7 et 22 kW.
Gestion des heures creuses :
– Il n’y a pas de gestion des heures creuses sur une prise 2P+T.
– Sur une borne, il est possible de charger en heures creuses et aussi de retarder le moment où la charge démarre pour laisser par ex. au boiler d’eau chaude le temps de chauffer.
Gestion dynamique de la charge :
– Une prise 2P+T va débiter 10 à 16A sans se préoccuper de ce qui est disponible dans l’installation.
– Une borne, si elle est raccordée à la TIC, va moduler son courant de charge sans jamais dépasser la puissance totale souscrite.
Sécurité :
– Une prise 2P+T n’a d’autre protection que son disjoncteur.
– Une borne surveille si le courant de charge ne dépasse pas la consigne donnée.
– Vérifie si le véhicule respecte le protocole entre la borne et le véhicule (en cas de non-conformité le courant sera limité à 8A)
- Surveille l’échauffement interne dans la borne
- Vérifie si le contacteur n’est pas collé.
Puis-je piloter ma borne de recharge à l’aide de l’énergie produite par mes panneaux solaires ?
Oui, il est possible d’asservir le courant de charge au courant produit en photovoltaïque.
La solution ici est de fournir une consigne de charge identique à la production photovoltaïque.
Il y a deux conditions préalables :
1°- Que l’onduleur soit connecté en auto-consommation et non relié seulement au réseau.
2°- Que l’onduleur ne soit pas paramétré en Zéro injection. En effet, dans le mode zéro injection, s’il y a du soleil mais aucune consommation dans la maison, l’onduleur ne fonctionnera pas.
Remarque importante !!:
Si la production solaire passe sous 7A ou s’il n’y a plus de soleil du tout : la charge du véhicule va continuer à charger à un minimum de 7A en mono ou 13A en triphasé.
Une borne witty est-elle plus sûre qu'une prise standard ?
Oui, Voici les raisons :
– La borne surveille en permanence la consommation du véhicule et met immédiatement fin à la charge si le véhicule dépasse la consigne donnée.
– La borne surveille sa température interne et coupe la charge en cas de surchauffe.
– La borne surveille si le véhicule respecte le protocole Mode 3 sinon la borne charge en mode dégradé à 8A.
– La borne détecte si le type de câble de recharge est un 16 ou un 32A et limite le courant en conséquence.
- Les bornes de recharge Hager sont équipées d’une protection RCD contre les courants de fuite continus (DC). Cette protection est calibrée à 6 mA. En complément de cette protection, généralement intégrée dans la borne de recharge, il est nécessaire d’installer en amont un disjoncteur ainsi qu’un interrupteur différentiel de type A 30 mA.
Existe-t-il une possibilité de recharge statique et dynamique ?
Oui, si vous installez plusieurs bornes de recharge, vous pouvez opter pour le modèle witty pro ou witty park 2. Grâce à un système de gestion locale de la charge (Local Load Management – LLM), vous pourrez alors recharger de manière statique ou dynamique :
* Dynamique : prend en compte la puissance totale disponible de l'installation. Il ajuste la puissance des bornes de charge pour que tout continue à fonctionner.
* Statique : une certaine puissance est déterminée uniquement pour les bornes de charge.
Cette puissance est répartie entre les différentes bornes de charge. Cette puissance spécifique est distincte de la puissance totale (disponible).
Quelle est la garantie sur les bornes de charge ? Qu'en est-il de la maintenance pour assurer le bon fonctionnement de la borne ?
Hager offre une garantie de 2 ans sur les produits. Jusqu'au 31 décembre 2026, le client final bénéficie d'une année supplémentaire de garantie (gratuite).
La maintenance peut être effectuée par un installateur ou un CPO, en fonction de l'intensité et le lieu d’utilisation. Hager propose des pièces détachées pouvant être commandées séparément.
La plupart des nouvelles voitures entièrement électriques sont équipées d'une prise combo spéciale contenant à la fois la prise 2 de type AC et la fiche combo DC.
Les prises en Europe sont-elles toujours de type 2 ?
La prise de type 2 est la norme européenne, les voitures européennes sont donc toujours équipées de ce type de prise.
Y-a-t-il un ordre à respecter lors du débranchement et du branchement du câble de charge ?
Retirez d'abord la prise du véhicule, puis celle de la borne de charge. Branchez d'abord la prise dans le véhicule, puis celle de la borne de charge.
Pourquoi le choix du câble de charge est-il si important en termes de puissance ?
Il est préférable de prévoir un câble supportant un courant plus important : p.ex. : 32A au lieu de 16A. Il y a trois éléments importants au niveau de la charge : la borne de charge, le câble et la voiture. Si la borne de charge fournit 32A, que la voiture peut se charger en 32A, mais que le câble de charge ne peut supporter que 16A, la voiture ne se chargera qu’en 16A.
Comment faire la différence entre un câble de 16A et de 32A ?
La puissance maximale autorisée est indiquée sur la fiche.
À quoi sert le port P1 de votre compteur numérique ?
Le port P1 transmet chaque seconde les données relatives à votre consommation d’électricité (votre consommation en kWh, votre puissance active en kW, etc.).
En reliant le port P1 à la borne de recharge, celle-ci peut utiliser ces informations pour appliquer une fonction de load balancing (gestion intelligente de la charge). Cela permet d’éviter que la puissance maximale de l’installation soit dépassée, autrement dit d’empêcher le déclenchement de la protection principale de l’installation électrique en cas de surcharge.
Le port P1 peut également être utilisé pour optimiser l’utilisation de l’électricité produite par une installation photovoltaïque (PV). Ainsi, la borne witty plus peut, lorsqu’il y a peu d’énergie solaire disponible, fonctionner en monophasé (1F), puis basculer en triphasé (3F) lorsque la production solaire est plus importante.
Comment peut-on activer un port P1 ?
Vous pouvez l’activer vous-même via le site web de votre gestionnaire de réseau (par exemple : Fluvius, ORES, etc.).
• Vous pouvez également en faire la demande sur le site web du gestionnaire de réseau ; qui s’en chargera pour vous.
• L’activation peut prendre 1 à 2 jours avant d’être effective. Il est donc conseillé d’en faire la demande suffisamment à l’avance.
Comment un port P1 est-il connecté à la borne de recharge witty one ou witty plus ?
La borne de recharge witty one ou witty plus peut être connectée au port P1 via une passerelle (gateway). Celle-ci est reliée au port P1 à l’aide d’un câble.
La passerelle peut ensuite communiquer avec la borne de recharge :
• soit via une carte RF (si la distance entre la borne et la passerelle n’est pas trop importante) ;
• soit via un câblage direct entre les deux appareils.
La communication par câble s’effectue au moyen du protocole Modbus.
Comment mettre en place le load balancing lorsqu’il n’y a pas encore de compteur numérique avec un port P1 ?
À l’aide d’un compteur Modbus Hager, il est possible de reprendre les fonctions habituellement assurées par le port P1, telles que le load balancing (gestion dynamique de la charge), la recharge via les panneaux photovoltaïques, etc.
• Avec une borne witty plus, la borne peut être connectée directement à ce compteur Modbus.
• Avec une borne witty one, il est nécessaire d’installer une carte Modbus supplémentaire dans la borne avant de pouvoir la raccorder au compteur Modbus.
Une fois l’installation réalisée, la borne de recharge est reliée au compteur Modbus. Ce compteur est modulaire et peut être installé directement dans le tableau électrique.