FAQ - Application Hager Ready I Hager Belgique

FAQ - Applica­tion Hager Ready


Les réponses à vos quest­ions.


Quels sont les avan­tages de la connexion à Hager Ready ?

Si vous êtes connecté à Hager Ready avec votre compte myHager, vous pourrez créer un nombre illi­mité de projets, les enre­gi­s­trer dans le cloud afin qu'ils puissent être récu­pérés sur tous vos appar­eils, et affi­cher et télé­charger un nombre illi­mité de docu­ments. De plus, la créa­tion d'un compte est entiè­rement gratuite !

  

Comment puis-je imprimer des docu­ments directement depuis mon appareil mobile ?

Si vous souh­aitez imprimer des docu­ments directement depuis votre smar­t­phone ou tablette, vous aurez besoin d'une imprimante avec une connexion Wi-Fi ou Bluet­ooth. Une fois que Hager Ready a créé le PDF de la docu­mentation, ce dernier s'ouvre dans une applica­tion telle qu'Acrobat Reader. Dans l'applica­tion, accédez à l'élément de menu « Imprimer » et sélec­t­ionnez l'imprimante connectée à votre term­inal.

 

 

Comment imprimer les étiquettes dans le format adapté à mon coffret ?

Accédez aux paramè­tres d'impres­sion et sélec­t­ionnez l'option « Taille réelle » ou « Agran­di­sse­ment à 100 % ».

 

 

J'ai changé de télé­phone. Comment puis-je récu­pérer tous mes projets dans Hager Ready ?

Si vous avez synchronisé vos projets sur le cloud, il vous suffit de connecter le nouvel appareil avec le même compte myHager. Accédez à l'onglet Projets. Votre projet est visible dans votre liste de projets. Vous pouvez télé­charger un projet pour conti­nuer à travailler dessus.

 

 

Comment puis-je partager un projet avec mes collègues ?

Ouvrez un projet, sélec­t­ionnez les membres de l'équipe dans la section rela­tive au partage (dern­ière section), puis cliquez sur l'option « Ajouter un collègue ». Vous pouvez en créer un ou en sélec­t­ionner un dans la liste des ajouts récents.

 

 

Comment ajouter le logo de mon entre­prise à tous les docu­ments de mes projets ?

Vous pouvez ajouter une photo à partir de votre galerie (une photo enre­gi­s­trée sur votre télé­phone) :
Cliquez sur Projet et sélec­t­ionnez l'icône « Paramè­tres » dans le coin supé­rieur gauche de l'écran. Dans le profil Mon entre­prise, cliquez sur « Ajouter mon logo ».
Votre logo sera désor­mais visible sur tous les docu­ments, y compris vos étiquettes.

 

 

Où puis-je trouver la docu­mentation et les broch­ures télé­char­gées ?

Les docu­ments télé­chargés sont disponibles dans « Mon compte » > « Télé­char­ge­ments ».
Veuillez noter qu'un maximum de 3 télé­char­ge­ments de docu­ments est autorisé pour les utilisa­teurs qui ne sont pas connectés. Pour béné­fi­cier d'un accès illi­mité, vous devez disposer d'un compte myHager et être connecté.

 

 

Pour­quoi le char­ge­ment de l'applica­tion prend-il beau­coup de temps ?

Lorsque vous démarrez l'applica­tion, nous devons récu­pérer des données telles que le catalogue de produits, les infor­ma­t­ions de projet, le forma­tage du pays ou certaines nouvelles fonc­t­ionna­lités. Attendez simp­lement quelques inst­ants pour que la mise à jour se termine. Cependant, si l'applica­tion se bloque, fermez-la, véri­fiez la connexion Internet de votre télé­phone, puis rela­ncez l'applica­tion.

 

 

Comment puis-je créer des étiquettes ?

Créez un projet et sélec­t­ionnez l'outil « Etiquettes ». Ajoutez des produits modulaires en sélec­t­ionnant le guide produit, des produits ou en utilisant la comm­ande vocale.

 

 

Comment puis-je modi­fier des étiquettes ?

Dans la vue rail de votre coffret, sélec­t­ionnez un produit modulaire, modi­fiez les textes d'étiquette à savoir l'applica­tion et/ou le lieu.
Plus d'info :
Dans les paramè­tres du projet, vous pouvez sélec­t­ionner le modèle d'étiquette qui sera pris en compte pour l'impres­sion des bandes d'étiquette sur le boîtier ;
• 1 picto­gr­amme et 1 texte pour l'applica­tion + 1 texte pour le lieu
• 1 picto­gr­amme pour l'applica­tion + 1 texte pour le lieu
• 1 texte pour l'applica­tion + 1 texte pour le lieu
Les codes d'identi­f­i­ca­tion sont toujours imprimés sur la bande d'étiquette placée sur les produits modulaires.
Dans les paramè­tres du projet, vous pouvez sélec­t­ionner le modèle d'étiquette ;
• code d'identi­f­i­ca­tion uniquement
• code d'identi­f­i­ca­tion + picto­gr­amme d'applica­tion