Villa Westling
Un proyecto residencial especial para un arquitecto / diseñador líder en el mundo.

"Queríamos construir una villa única en los países nórdicos. Este estilo y nivel de detalle interior y acabado que se puede ver en Los Ángeles o el sur de Europa, pero rara vez en Suecia, y los mármoles exóticos contribuyen a la sensación de estar en el extranjero. Queremos que la casa te lleve en un viaje cuando entres, y por los comentarios de todos los que la visitan hemos cumplido esa misión. "
Un proyecto a medida
No todos los días aparece un proyecto como este: una casa ultramoderna que requiere soluciones casi 100% a medida y donde el cliente, el Sr. Benjamín Calleja, también es el propietario, arquitecto y diseñador. Desde el principio, Benjamín quería un partner que pudiera “empujar los límites de lo que se puede hacer”, y podemos decir con satisfacción que este fue un factor importante en su decisión para elegir a Hager.
Iba a ser un proyecto del que instaladores e ingenierías de Hager aprenderían mucho y podemos decir con seguridad que hubo una profunda apreciación del trabajo por parte de todos. Con un trabajo de tal complejidad, escuchar con mucha atención para comprender las necesidades era crucial para trabajar juntos de manera eficiente y fácil. El cuidado y atención condujeron a una asociación sin fisuras; desde la etapa de planificación previa hasta el presente, obteniendo un magnífico resultado del que nuestros colaboradores suecos pueden estar muy orgullosos.
Algunas características destacadas
El hecho de que sea mundialmente conocido por su trabajo solo se suma a la estatura de este proyecto, pero también significó que Benjamin sabía exactamente lo que quería: experimentar y probar la flexibilidad de nuevas ideas hasta el límite. La importancia de la iluminación, que él siente que a veces se subestima, y estamos de acuerdo, se le dio aquí la máxima prioridad para literalmente "resaltar" la belleza de los numerosos ángulos y perfiles de villa Westling. También queríamos instalar una iluminación controlable que elevara los materiales nobles, obras de arte, superficies y pasajes, pero también los exteriores para realzar las imágenes nocturnas.
berker Q.3, combinado con Manufaktur, nos permitió ofrecer una solución de iluminación inteligente espectacular y a medida (incluidos los pictogramas de las funciones) con diferentes elementos y colores en toda la casa. En términos de función, cada pulsador es intuitivo. Benjamín lo explica bien:
"Queríamos tener una comunicación clara en inglés con las escenas de luz adecuadas en cada habitación. Es importante que más allá de poder administrar y controlar la casa a través de la aplicación y la tablet, los interruptores reales sean claros y fáciles de usar para amigos y familiares visitantes que podrían no tener acceso a nuestro nivel de controles."
Control total
La casa está equipada con tecnología de vanguardia, como señala Benjamin: "La sala de distribución se parece más a lo que encontrarías en un hotel que a una casa".
Pero había una necesidad de esto. Con las diferentes cargas necesarias para la amplia gama de equipos de alta tecnología que se dan servicio en el hogar, se requirió mucho cableado. Además de los electrodomésticos y dispositivos habituales, hay una piscina climatizada al aire libre, chimeneas con encendedores en las terrazas, un cine y un garaje que funciona como gimnasio (que requiere una ventilación potente) e iluminación LED en toda la casa y en el exterior en la terraza y el jardín, lo que permite la creación de ambientes con muy buen gusto y estilo.
Mira el video :
Visualiza el video con las prestigiosas soluciones de Hager instaladas en Villa Westling
Consulta también las entrevistas realizadas sobre esta obra:
Benjamín Calleja: arquitecto y propietario de Villa Westling
Soluciones Hager utilizadas:
Detalles del proyecto:
Ubicación: Viggbyholm, Estocolmo
Tiempo de construcción: 9 meses
Número de habitaciones: 18
Superficie total: 904m2
Productos Hager: Mecanismos berker Q.3 Manufaktur, Termostatos ACT, KNX/Dali, Protección contra sobretensiones
En colaboración con:
Propietarios: Benjamin Westling y Patricia Ramos
Instalador eléctrico: Elektroshields
Arquitecto: Benjamin Westling
Interiorista: Patricia Ramos