Casa ES Puntiró
Esta vivienda se adapta a la topografía mediante un diseño escalonado. Con dos zonas privadas independientes y espacios comunes estratégicamente distribuidos, la casa ofrece confort y privacidad. Destacan los patios ajardinados, la eficiencia energética y el uso de materiales locales.
La normativa que regula la zona es determinante en lo que se refiere a volúmenes, composición de huecos y acabados de las edificaciones, que deben estar constituidas básicamente por un cuerpo principal de planta sensiblemente rectangular, volumetría sencilla y cubierta inclinada acabada con teja cerámica tradicional.
La vivienda se debe poder ocupar de manera cómoda y simultánea por dos núcleos familiares diferentes, ya que las
estancias de invitados son frecuentes y prolongadas en el tiempo. Es por ello que consta de dos zonas privadas
independientes, cada una de ellas compuesta por un dormitorio principal, una habitación adyacente de uso polivalente y un baño, además de los espacios comunes habituales.
La planta de la edificación es casi cuadrada. Los espacios de uso privado, de anfitriones e invitados, idénticos en distribución y tamaño, se disponen en lados contiguos de la planta para garantizar la independencia que necesitan. Éstos quedan separados por los espacios compartidos, que se organizan a lo largo de un eje diagonal orientado hacia las vistas, que cruza la planta y concluye en la sala de estar.
Además, se introducen tres patios en fachada como espacios de transición entre el interior y el exterior. Uno de los patios se cubre con una estructura ligera por donde trepará la vegetación generando un espacio de sombra vivo, protegido e integrado en la envolvente de la edificación. Cada dormitorio principal tiene acceso directo desde alguno de los patios, lo que genera itinerarios alternativos que refuerzan la independencia pretendida para los espacios de uso privado. Se utilizan soluciones constructivas tradicionales.
La estructura se resuelve con muros de carga y forjados unidireccionales al tiempo que genera los espacios de la vivienda: estructura portante y estructura habitacional coinciden. La neutralidad exterior del volumen contrasta con el interior dinámico de la vivienda. Los diferentes niveles de los suelos que construyen la topografía del interior se acompañan con un escalonado en los forjados de los techos, que se rematan con una cubierta inclinada de teja árabe resuelta con una única pendiente paralela a la del terreno. De este modo se genera una cámara de
aire, ventilada y registrable por donde pasarán las instalaciones. En cuanto a los acabados, los muros de carga se enfoscan con mortero a la cal, mientras que las vigas y los forjados se dejan a la vista y sin revestir caracterizando el espacio interior.
En el interior, la cerámica vidriada, además de revestimiento en zonas húmedas, se utiliza también en el diseño de mobiliario fijo, como las mesitas de noche de los dormitorios, o para resolver en detalle entregas de elementos que habitualmente tienden a esconderse o disimularse: mecanismos, bocas de impulsión, retornos de climatización se ponen en valor como elementos que dibujan el espacio interior de la vivienda. Además, en el caso de los mecanismos de la Serie R.classic , la cerámica vidriada realza los interruptores y evita las rozaduras a las que suelen estar sometidos por la manipulación y el uso constante.
La calificación energética de la vivienda es excelente, lo que se consigue utilizando materiales y recursos naturales del lugar combinados con instalaciones eficientes. El edificio está bien orientado y se aprovechan los vientos predominantes, lo que mejora la ventilación natural cruzada. Se utilizan patios como espacios intermedios ajardinados y cubiertos con vegetación. Se aprovechan las aguas pluviales. La cubierta se ventila, y la estructura, resuelta con muros de carga cerámicos, dota al conjunto de una elevada inercia térmica.
Soluciones Hager utilizadas:
Ficha técnica:
Soluciones Hager:
Mecanismos Serie R.classic
Detalles:
Localidad: Puntiró (Mallorca)
Arquitecto: Ripoll Tizón Estudio de Arquitectura / Pep Ripoll y Juan Miguel Tizón
Año: 2023
Superfície: 298,68 m2
Fotos: José Hevia