Casa Arteaga

Un proyecto residencial que sigue los estándares passivhaus.

Casa-Arteaga

"Siempre hemos tenido la sostenibilidad en nuestros proyectos, no como una obligación sino como una forma de priorizar el bienestar."
Lopez-Rivera-Casa-Arteaga

López Rivera

Arquitectos López Rivera. Casa Arteaga-Vizcaya


Una casa saludable, eficiente, con un diseño limpio y atemporal.

La casa se encuentra en los límites edificables de Gautegiz Arteaga en el entorno de los humedales de la reserva de la biosfera del Urdaibai. El terreno donde se ubica la casa se halla en el límite edificable sur de Arteaga. Su forma es irregular y presenta una ligera pendiente descendiente de sur a norte.

La casa se acomoda a lo largo del camino Bo Orueta siguiendo su forma cóncava hacia el sur y adaptándose a la suave pendiente del terreno sin apenas modificarlo ni tocarlo. Grandes piedras calizas de Markina posadas sobre pozos rellenos de balasto elevan la casa en su totalidad despegándola del suelo para dejar pasar intacto el terreno y el aire bajo la casa.
 

La cubierta a dos aguas en toda la casa expele la lluvia creando una intensa cortina frente a los grandes ventanales y recolectándose en el perímetro de la casa a ras de suelo. En el interior cuarenta y seis estancias de distinto tamaño en correspondencia al grado de intimidad se van concatenando a lo largo de la casa. La total construcción en madera acentúa la sensación de cobijo en toda la casa. La estructura es de madera contralaminada de alerce. Los aislantes son de fibras de madera y corcho. Los revestimientos de fachada y cubierta son de pino radiata acetilado acabados con una pátina mineral a base de silicato de color gris.


En el diseño y construcción de la casa se han seguido los estándares passivhaus aislando cuantiosamente las cuatro caras ventiladas de la envolvente exterior. Se han utilizado cerramientos muy herméticos con triple vidrio bajo emisivo y ausencia total de puentes térmicos y filtraciones de aire. Se han incorporado protecciones solares exteriores de lamas horizontales de pino de Soria enrollables en las zonas más expuestas a la radiación solar de verano. La extracción y aportación de aire de la casa es constante y controlada mediante un sistema de ventilación mecánica de doble flujo que incorpora un recuperador de calor para ceder parte de la energía contenida en el aire viciado de extracción al aire fresco que se introduce en la vivienda. Con la suma de estas medidas se consigue una reducción del 75% del consumo en calefacción y refrigeración de una vivienda estándar.


serie_r_classic_casa_arteaga
Casa_Arteaga
Casa_arteaga
Casa_arteaga
Casa_arteaga
Casa_arteaga
Casa_arteaga

Serie 1930. Icónica atemporalidad. 

La casa está equipada con los mecanismos Hager de la Serie 1930 en color negro. Según López Rivera, el estudio de arquitectura encargado del proyecto: " el diseño de esta serie se encuentra en un punto intermedio entre lo clásico y moderno. Estos puntos redondos (normalmente negros) aparecen como elementos de referencia visual para los interiores. Su versatilidad al poder ser colocados en superficie o empotrados nos ha llevado a plantearlos en casi todos nuestros proyectos."

 

Serie_1930

Descubre más acerca de los mecanismos Serie 1930

Formas puras y la más directa funcionalidad. Cualidades que siguen apreciando constructores y proyectistas de hoy y que cumple los mecanismos de la serie 1930.


Ficha técnica:

Detalles:

Ubicación: Gautegiz Arteaga,Vizcaya

Superficie total: 363m2

Productos Hager: Mecanismos berker Serie 1930, negro

Número de estancias: 46

Autores:

Proyecto: Arquitectos López Rivera

Fotografía: José Hevia



Entrevista a López Rivera Arquitectos

"Cuando hacemos un proyecto intentamos que vaya desde el jardín hasta los últimos detalles, para que todo tenga coherencia. Por esto nos interesan los mecanismos Hager Serie 1930 ya que representan la atemporalidad icónica del diseño industrial de principios del siglo XX."

Lopez-Rivera_entrevista