Cambio legislativo hacia diferenciales tipo A
todo lo que debes saber

 

blog content

El avance tecnológico que están experimentado los equipos eléctricos que se integran en las nuevas instalaciones -como resultado del avance de la electrificación y de la transición energética en la sociedad-, hace que dichos equipos incorporen cada vez más cargas electrónicas, lo que representa nuevos retos para la detección de fallos por parte de los diferenciales convencionales (AC). Un nuevo REBT está en marcha y dará paso a los diferenciales tipo A

 

El avance de la electrificación y con ello la incorporación de nuevos y más modernos sistemas, servicios, soluciones y productos eléctricos en nuestro día a día, obliga a actualizar los requisitos que los propios equipos y sus componentes deben tener para aportar la mayor seguridad posible, tanto para la protección de los equipos y sistemas, como de las personas. La proliferación de equipos con electrónica de potencia, como inversores fotovoltaicos o cargadores de vehículo eléctrico, entre otros, pueden experimentar fugas de corriente con componente continua, que cambian las reglas de juego.


En España, la entrada en vigor de la nueva versión del REBT se espera durante el año 2026. En él se contempla el diferencial tipo A como el dispositivo estándar a utilizar. Se establecerá una moratoria de 2 años durante la cual se podrá seguir instalando los diferenciales tipo AC.

 

¿Qué son los diferenciales tipo A y por qué importa esta evolución?

La gran diferencia entre los diferenciales tipo AC y los tipo A es que, los primeros (AC), son capaces de identificar corrientes residuales en forma de onda alterna senoidal, mientras que los diferenciales tipo A detectan corrientes alternas senoidales, así como corrientes pulsantes – rectificadas (DC), comunes en la electrónica de equipos como variadores, electrónica de potencia, cargas con elementos semiconductores, etc.

Estos diferenciales tipo A son capaces de detectar corrientes alternas con componente continua de hasta 6 mA.

 

 

La normativa sobre los diferenciales y sus tipos

La Guía Técnica de la ITC-BT-24 del REBT del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se alinea con la norma UNE-HD 60364-4-41 que regula el diseño, ejecución y verificación de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

 

En la Guía Técnica se enumeran los tipos de diferenciales y sus características , de esta manera, se puede seleccionar el diferencial adecuado según su funcionamiento ante las componentes en corriente continua y de frecuencias distintas a la frecuencia asignada.

 

¿Cómo afecta a los instaladores este cambio normativo?

Si eres un profesional de las instalaciones eléctricas, si te dedicas al diseño de instalaciones o desarrollas tu labor profesional en el ámbito del mantenimiento de instalaciones eléctricas, este cambio normativo te afecta directamente, por lo que es muy importante que tengas en cuenta estas consideraciones:

 

  • Dependiendo de las cargas que alimenta el sistema, en el momento de decidir sobre el diferencial que vas a utilizar, debes considerar tanto la sensibilidad, como la tipología.
  • Si te enfrentas a un trabajo de reforma de una vivienda, es exigible cambiar los diferenciales tipo AC existentes por diferenciales tipo A. Si se trata de una instalación nueva, entonces deberás incorporar directamente los de tipo A.
  • En instalaciones eléctricas donde existan elementos con electrónica de potencia, como cargadores de vehículos eléctricos, inversores, etc. los diferenciales tipo A son el elemento de protección adecuado, ya que son capaces de detectar las posibles corrientes de fuga que puedan producirse.
  • En documentos técnicos como proyectos, boletines, certificaciones, etc., debes tener en cuenta las consideraciones de esta actualización normativa para el correcto cumplimiento de la misma.

 


Protección
diferencial

Instalaciones eléctricas más seguras

La seguridad es un requerimiento primordial en toda instalación eléctrica. Es esencial asegurar la mejor protección posible contra contactos eléctricos y defectos de aislamiento. Conoce nuestra gama de productos para la protección de la instalación eléctrica.

Protección diferencial