Hager Ready
FAQs
Comment pouvons-nous vous aider ?
quels sont les avantages de se connecter à Hager Ready ?
si vous êtes connecté à Hager Ready avec votre compte myHager, vous pourrez créer un nombre illimité de projets, les enregistrer dans le cloud afin qu'ils puissent être récupérés sur tous vos appareils, et afficher et télécharger un nombre illimité de documents. De plus, la création d'un compte est entièrement gratuite !
comment puis-je imprimer des documents directement depuis mon appareil mobile ?
si vous souhaitez imprimer des documents directement depuis votre smartphone ou tablette, vous aurez besoin d'une imprimante avec une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. Une fois que Hager Ready a créé le PDF de la documentation, ce dernier s'ouvre dans une application telle qu'Acrobat Reader. Dans l'application, accédez au menu « Print » (Imprimer) et sélectionnez l'imprimante connectée à votre terminal.
comment imprimer les étiquettes dans le format adapté à mon coffret ?
accédez aux paramètres d'impression et sélectionnez l'option « Actual Size » (Taille réelle) ou « Magnification 100% » (Agrandissement à 100 %).
j'ai changé de téléphone. Comment puis-je récupérer tous mes projets dans Hager Ready ?
si vous avez synchronisé vos projets sur le cloud, il vous suffit de connecter le nouvel appareil avec le même compte myHager. Accédez à l'onglet Projects (Projets). Votre projet est visible dans votre liste de projets. Vous pouvez télécharger un projet pour continuer à travailler dessus.
comment puis-je partager un projet avec mes collègues ?
ouvrez un projet, sélectionnez les membres de l'équipe dans la section relative au partage (dernière section), cliquez sur l'option « Add a colleague » (Ajouter un collègue). Vous pouvez en créer un ou le sélectionner dans la liste des ajouts récents.
comment ajouter le logo de mon entreprise à tous les documents de mes projets ?
vous pouvez ajouter une photo à partir de votre galerie (une photo enregistrée sur votre téléphone) : Cliquez sur Project (Projet) et sélectionnez l'icône « Settings » (Paramètres) dans le coin supérieur gauche de l'écran. Derrière le profil My Company (Mon entreprise), cliquez sur « Add My Logo » (Ajouter mon logo). Votre logo sera désormais visible sur tous les documents, y compris vos étiquettes.
où puis-je trouver la documentation et les brochures téléchargées ?
les documents téléchargés sont disponibles dans « My Account » (Mon compte) > « Downloads » (Téléchargements).
Veuillez noter qu'un maximum de 3 téléchargements de documents est autorisé pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés. Pour bénéficier d'un accès illimité, vous devez disposer d'un compte myHager et être connecté.
pourquoi le chargement de l'application prend-il beaucoup de temps ?
lorsque vous démarrez l'application, nous devons récupérer des données telles que le catalogue de produits, les informations de projet, le formatage du pays ou certaines nouvelles fonctionnalités. Attendez que la mise à jour se termine (cela devrait prendre quelques instants). Cependant, si l'application se bloque, fermez-la, vérifiez la connexion Internet de votre téléphone, puis relancez l'application.
y a-t-il une limite dans le nombre de distributeurs pouvant être planifiés ?
la solution Hager Ready est spécialement conçue pour la planification de la distribution. Dans le cadre d'un projet, il est possible d'installer et de monter jusqu'à trois armoires de comptage avec un total de 12 rails de montage standard. L'expérience a montré qu'il serait plus difficile de représenter des projets plus importants dans un schéma de distribution automatique. Pour planifier des tableaux de distribution plus grands, nous recommandons d'utiliser les outils de planification Hagercad.
puis-je planifier plusieurs coffrets de distribution dans un seul projet ?
oui, il est possible de créer jusqu'à 10 coffrets par projet. Après avoir créé le premier coffret, appuyez sur le bouton + pour en ajouter un supplémentaire. Dans le menu 3 points, vous pouvez également dupliquer un coffret existant.
comment puis-je modifier le courant d'un produit ?
Hager Ready is designed specifically for distribution planning. In a project, up to three cabinets with a total of 12 standard mounting rails can be installed and fitted. Experience has shown that larger projects are more complex in order to map them in an automatic circuit diagram. To plan larger distributions, we recommend the Hagercad planning tools.
comment ajouter d'autres accessoires, par exemple un télérupteur, une protection contre les surtensions, etc. ?
si vous ne trouvez pas le produit souhaité dans les champs d'application prédéfinis, cliquez sur le bouton « Catalogue » à droite. Ici, vous pouvez naviguer et sélectionner des produits modulaires qui peuvent être ajoutés au projet.
Si vous souhaitez associer des produits non modulaires (ou des produits non dessinés dans le coffret) à votre projet, vous pouvez également accéder à la liste des produits et terminer votre projet dans la section " ajouté manuellement ". Ici, vous pouvez consulter l'ensemble du catalogue de produits Hager Ready.
Est-il possible d’installer la version PC de Hager Ready sur mon MAC ?
Malheureusement, la version PC actuelle de Hager Ready n’est compatible qu’avec le système d’exploitation Windows.
Quelle version minimale de Windows 10 faut-il utiliser ?
Il faut utiliser au minimum la version 1809 de Windows 10. Cette version a été publiée en octobre 2018.
Comment télécharger la version PC de Hager Ready ?
1. Ouvrez le Microsoft Store ou allez sur https://apps.microsoft.com/ et recherchez l’App « Hager Ready ».
2. Cliquez sur l’App « Hager Ready ».
3. Cliquez sur « Installer ».