Capteur de luminosité radio Nouvelles impulsions pour programmateurs
Nous évoluons avec le temps et élargissons notre gamme de programmateurs multifonctions numériques avec le nouveau capteur de luminosité radio. Il peut être placé n’importe où et sans fil grâce à un montage apparent pratique. La solution idéale pour une mise à niveau flexible et économique. Ou bien pour des maisons passives où un perçage dans la façade extérieure est un point crucial.
Sensible à la lumière
Le nouveau capteur de luminosité radio EEN003W transmet sans fil la valeur de luminosité actuelle au programmateur multifonctions. En plus de l’heure et de la fonction astro, une troisième variable influence maintenant
le comportement du programmateur : il peut désormais aussi réagir à des événements imprévus tels que l’apparition de nuages orageux. Tous les nouveaux programmateurs multifonctions numériques peuvent également être utilisés comme simple interrupteur crépusculaire en association avec un capteur de luminosité (version apparente, encastrée ou radio).
Grâce à sa grande portée radio, le capteur de luminosité peut être placé tout autour de la maison sans travaux de câblage fastidieux. Sur demande, le signal radio peut être transmis simultanément à plusieurs
programmateurs. La valeur de luminosité actuelle et l’état de la batterie s’affichent à l’écran du programmateur et dans l’App Hager Mood pour la programmation. L’état de la batterie est également indiqué par une LED rouge sur le capteur lui-même.
le comportement du programmateur : il peut désormais aussi réagir à des événements imprévus tels que l’apparition de nuages orageux. Tous les nouveaux programmateurs multifonctions numériques peuvent également être utilisés comme simple interrupteur crépusculaire en association avec un capteur de luminosité (version apparente, encastrée ou radio).
Grâce à sa grande portée radio, le capteur de luminosité peut être placé tout autour de la maison sans travaux de câblage fastidieux. Sur demande, le signal radio peut être transmis simultanément à plusieurs
programmateurs. La valeur de luminosité actuelle et l’état de la batterie s’affichent à l’écran du programmateur et dans l’App Hager Mood pour la programmation. L’état de la batterie est également indiqué par une LED rouge sur le capteur lui-même.
Time to Switch Programmateurs de Hager
Un savoir-faire technique, des décennies d’expérience et une écoute attentive des besoins de nos clients. La nouvelle génération de nos programmateurs regroupe toutes ces caractéristiques pour vous faciliter encore davantage les tâches de temporisation à l’avenir.