Hager Service­team Peri­odi­sche ACB Wartung

Ihr zuver­läs­siger Partner für die Wartung von Tera­saki- und Hager-Leis­tungs­schal­tern in Nieder­span­nungs-Vertei­l­an­lagen.

Techniker in Warnkleidung arbeitet an einem Elektroschaltschrank in industrieller Umgebung

Mit Hager auf der 
sicheren Seite

NS-Ener­gie­ver­tei­lungen von Hager bieten höchste Betriebs- und Funk­ti­ons­si­cher­heit. Um einen dauer­haft sicheren Betrieb der Anlagen zu gewähr­leisten, empfiehlt Hager eine peri­odi­sche Wartung. Nieder­span­nungs­en­er­gie­ver­tei­lungen sind Stark­strom­an­lagen und müssen gemäss Art. 18 der Stark­strom­ver­ord­nung mindes­tens alle fünf Jahre kontrol­liert werden.

In nahezu allen gewerb­li­chen Berei­chen sind eine hohe Verfüg­bar­keit von elek­tri­scher Energie und ein störungs­freier Betrieb der Strom­ver­sor­gung unver­zichtbar. Dabei kommt den Ener­gie­ver­tei­lungs­an­lagen in zwei­erlei Hinsicht eine zentrale Bedeu­tung zu: Sie müssen den Schutz von Personen gewähr­leisten und eine unge­störte Produk­tion sicher­stellen. So wird der Betrieb von EDV-Anlagen, Rechen­zen­tren, Inten­siv­sta­tionen und werden indus­tri­elle Prozesse nicht unge­plant unter­bro­chen, und es können Störungen, gefähr­liche Zustände oder hohe finan­zi­ellen Verlusten vermieden werden.


Das A und O für einen sicheren Betrieb 

Die peri­odi­sche Über­prü­fung von Schutz­ein­rich­tungen wie Leis­tungs­schal­tern, aktivem Stör­licht­bo­gen­schutz und Kompen­sa­ti­ons­an­lagen fallen auch unter die Kontroll- und Instand­hal­tungs­pflicht.

Hager empfiehlt, mindes­tens einmal pro Jahr einen Schalt­vor­gang Ein/Aus durch­zu­führen. Um eine hohe Zuver­läs­sig­keit seiner Anlagen sicher­zu­stellen, bietet Ihnen Hager ein vorschrif­ten­kon­formes Wartungs- und Service­kon­zept nach Art. 17 lit. c der Stark­strom­ver­ord­nung SR 734.2 an.


Hager ready

Inbe­trieb­nahme­ser­vice

  • Vorbe­rei­tung zur Inbe­trieb­set­zungen vor Ort
  • Inbe­trieb­nah­me­un­ter­stüt­zung inklu­sive Über­prü­fung aller Ansteue­rungen zum Leis­tungs­schalter
  • Einstel­lung der Über­strom­aus­lö­seein­heit am Leis­tungs­schalter
  • Erstel­lung der dazu­ge­hö­renden Doku­men­ta­tion

Hager ready

Wartungs­ser­vice 

  • Wartung aller Produkte mit Wartungs­vor­gaben des Werkes oder Herstel­lers (Tera­saki Leis­tungs­schalter, Blind­leis­tungs­kom­pen­sa­ti­ons­an­lagen, aktiver Stör­licht­bo­gen­schutz usw.)
  • Über­prü­fung aller Leitungs­an­schlüsse am Leis­tungs­schalter
  • Über­prü­fung der Leis­tungs­schalter-Haupt­kon­takte
  • Mecha­ni­sche und elek­tri­sche Prüfung der Schalt­funk­tionen aller Schalt­ge­räte
  • Über­prü­fung der elek­tri­schen und mecha­ni­schen Zube­hör­teile auf Funk­ti­ons­fä­hig­keit
  • Auslö­se­test der Schalt­ge­räte nach Herstel­ler­vor­gabe und deren Doku­men­ta­tion
  • Über­prü­fung der Hilfs­kon­takt­ver­bin­dungen
  • Funk­ti­ons­prü­fung der Fern­steue­rung (sofern vorhanden), des Verrie­ge­lungs­me­cha­nismus und der Schalt­stel­lungs­an­zeigen
  • Tech­ni­sches Update der Geräte nach Herstel­ler­vor­gabe
Hager ready

Umbau­ser­vice und ergän­zende Leis­tungen 

  • Retrofit von offenen Leis­tungs­schal­tern
  • Umrüs­tung oder Austausch aller Origi­nal­zu­be­hör­teile der Leis­tungs­schalter
  • Netz­be­rech­nungen, Selek­ti­vi­täts­be­rech­nungen, Erstel­lung einer Liste für Schal­ter­ein­stel­lungen
  • Ther­mo­gra­phi­sche Kontrolle der Schalt­an­lage
  • Planung eines aktiven Stör­licht­bo­gen­schutzes und Origi­nal­zu­be­hör­teile
  • Inbe­trieb­set­zung von Kommu­ni­ka­ti­ons­lö­sungen
  • Nieder­span­nungs­netz­ana­lysen

Hager ready

Nieder­span­nungs­netz­ana­lysen

Elek­tro­mo­toren, Pumpen, Venti­la­toren, Druck­be­lüf­tungs­sys­teme und Rühr­werke verur­sa­chen uner­wünschte Blind­leis­tung, welche die Elek­tro­lei­tungen der Anlage und die des EVU stark belasten. Diese Belas­tungen schlagen sich auch auf die Ener­gie­kosten nieder. Mit unserer Netz­ana­lyse «Hager light» ermit­teln wir uner­wünschte Blind­leis­tungen und zeigen Ihnen auf, mit welchen auf die Netz­ver­hält­nisse abge­stimmten Blind­strom­kom­pen­sa­ti­ons­an­lagen von Hager diese in Zukunft besei­tigt oder begrenzt werden können. Für eine umfang­reiche Netz­ana­lyse, beispiels­weise die Ermitt­lung der Span­nungs­qua­lität, können wir mit unserer Netz­ana­lyse «Hager plus» jeweils nach der gültigen Norm (EN 50160) Probleme inner­halb der Anlage erkennen und aufzeigen.

Unsere Dienst­leis­tungs­pa­kete beinhalten die Lang­zeit­mes­sung von mindes­tens 20 Tagen in Folge inklu­sive der Auswer­tung der Mess­er­geb­nisse mit abschlies­sendem Bericht. Eine optimal ausge­legte Blind­leis­tungs­kom­pen­sa­tion von Hager spart Geld und entlastet die eigene Infra­struktur.

Service mit Brief und Siegel

Die Service­tech­niker von Hager führen die beschrie­benen Inbe­trieb­nahme- und Wartungs­ar­beiten durch und doku­men­tieren die Prüfungen und Messungen für Sie je Schalt­gerät in entspre­chenden Proto­kollen. Den vertrag­li­chen Rahmen dieser Service­leis­tungen bilden indi­vi­duell erstellte Wartungs- und Service­pläne.

Ihr Nutzen:
- Hohe Sicher­heit für das Bedien­per­sonal
- Eine zuver­läs­sige Ener­gie­ver­sor­gung
- Hohe Verfüg­bar­keit und Lebens­dauer der Geräte
- Kosten­vor­teile durch weniger Stör­fälle, Still­stand­zeiten und geplante Unter­bre­chungen


Hager ready

Stellen Sie mit unserer Hilfe eine hohe Zuver­läs­sig­keit Ihrer Anlagen sicher

Wir stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfü­gung..