Strom tanken und dabei ruhig schlafen

Wer ein Elek­tro­fahr­zeug kaufen will, muss sich auch mit der Ladein­fra­struktur befassen. Die beste­hende Elek­tro­in­stal­la­tion im Haus oder in der Garage sollte aus Sicht der Normen, der Perso­nen­si­cher­heit, der Geräte und des gewünschten Fahr­zeugs bewertet werden, damit ein sicherer und reibungs­loser Lade­be­trieb sicher­ge­stellt werden kann. Lade­sta­tionen, soge­nannte Wall­boxen, erfor­dern gemäss Norm eine geeig­nete Fehler­strom­schutz­ein­rich­tung. Die Antwort: der allstrom­sen­si­tive Fehler­strom­schutz­schalter Typ B EV.
typ B EV

Warum Typ B EV?

Wer will am Morgen aufwa­chen und vor einem «leeren Akku» stehen! Setzen Sie auf das höchste Sicher­heits­ni­veau und den Fehler­strom­schutz­schalter Typ B EV. Er garan­tiert, dass allfäl­lige beim Lade­vor­gang eines Elek­tro­fahr­zeugs entste­hende DC-Fehler und Ableit­ströme entdeckt werden. Herkömm­liche FI’s können DC-Fehler­ströme nicht detek­tieren und als Konse­quenz ein Schutz­schalt­gerät «erblinden» lassen. Was im schlimmsten Fall die Auslö­sung verhin­dert. Viele Lade­sta­tionen haben zwar eine einge­baute Fehler­stromer­fas­sung für DC-Ströme. Diese genügt auch der Norm. Doch die Flut an neuen Elek­tro­fahr­zeugen und die Weiter­ent­wick­lung der Lade­elek­tronik bewirkt, dass am Markt erhält­liche Wall­boxen und Lade­sta­tionen oft Fehler­strom­schutz­schalter unbe­gründet und fehler­haft auslösen.

Auf einen Blick 

  • FI Typ B EV für Elek­tro­fahr­zeug Lade­sta­tion (EVCS)
  • 3P+N und 1P+N
  • In 25 A, 40 A und 63 A
  • Typ B EV, allstrom­sen­sitiv, 30 mA
  • Resis­tent gegen Ableit­ströme
  • Sicher­heits­zei­chen S+
TypB-EV

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten