Die digi­tale Visi­ten­karte des Gebäudes.

Die Zukunft ist digital. Auch in der Türkom­mu­ni­ka­tion. Das erhöht die Sicher­heit, verschlankt den admi­nis­tra­tiven Aufwand und kann sehr gut aussehen: wie im Fall der Aussen­sta­tion elcom motion. Das edle schwarze Touch­dis­play ist eine absolut zeit­ge­mässe Visi­ten­karte für Wohn oder Büro­ge­bäude. Beson­ders geeignet ist elcom motion für grös­sere Objekte mit bis zu 256 Wohnungen und häufigem Mieter­wechsel, da sie sich nahtlos in das digi­tale Gebäu­de­kon­zept inte­grieren lässt.
elcom motion

Elegant und funk­tional

elcom motion passt perfekt zu zeit­ge­mässer Archi­tektur und gibt klas­si­schen Fassaden einen eleganten Touch. Das schwarze Glas harmo­niert mit Beton, Stein oder Holz. Die digi­tale Aussen­sta­tion ist mit der Schutz­klasse IP65 robuster, als sie aussieht. Sie kann entweder Unter­putz oder Aufputz instal­liert sowie in Türsei­ten­teile inte­griert werden.



Für die
digi­tale Zukunft

Einfache Fern­ver­wal­tung

Namen werden bequem vom Rechner aus der Ferne geän­dert und sehen somit immer einheit­lich aus.

Schlüs­sel­ma­nage­ment entfällt

Keine Kosten für Schlüssel, keine Beschaf­fungs­dis­kus­sionen: Die Zugangs­kon­trolle ist digital.

Digi­tale Zutritts­kon­trolle

Über RFID-Karte, Gesichts­er­ken­nung oder Zahlen­code öffnet sich die Tür. 

Einfache Suche

Mittels Such­funk­tion oder Scrollen durch die alpha­be­tisch sortierte Liste finden Besu­cher schnell die rich­tigen Namen.


Auf einen Blick

  • IP-vernetztes Gerät
  • Bestand­teil einer digi­tale Gebäu­de­struktur
  • Zukunfts­fähig
  • Zutritts­mög­lich­keit mit RFID, PIN-Code oder Gesichts­er­ken­nung
elcom motion

Montage im Bestand

elcom motion kann auch in beste­hende 2-Draht-Instal­la­tionen einge­bunden werden. Dabei agiert der Controller in der Technik zentrale als Vermittler zwischen 2-Draht Technik (innen) und IP-Gerät (aussen).

elcom motion

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten