BIM
by Hager
Mit Building Information Modeling (BIM) optimieren Sie Ihre Planungs- und Bauprozesse durch präzise, digitale Modelle. BIM ermöglicht es, sämtliche relevanten Projektdaten in einer zentralen, digitalen Umgebung zu bündeln – von der Konzeptphase über die Planung bis hin zur Ausführung und Instandhaltung. Durch die frühzeitige Identifikation von Konflikten minimieren Sie Planungsfehler und reduzieren damit sowohl Zeitaufwand als auch Kosten. Gleichzeitig steigert BIM die Effizienz der Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten, sorgt für durchgängige Transparenz und bietet eine belastbare Entscheidungsgrundlage für alle Phasen des Projekts. So stellen Sie sicher, dass Ihr Bauvorhaben sowohl technisch als auch wirtschaftlich optimal umgesetzt wird.
BIM-Objekte für Kleinverteiler von Hager
Hager stellt Ihnen in einem ersten Schritt die parametrischen REVIT-Daten für alle Kleinverteiler im Online-Katalog zum Download zur Verfügung. Durch das Herunterladen dieser Daten haben Sie Zugriff auf die gesamte Produktdatenbank und können den Verteiler an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie die Parameter verändern. Zudem wurde ein Parameter integriert, der den Raum für das Öffnen der Verteilertür definiert und ersichtlich macht. Somit können Kollisionen einfacher vermieden werden. Die standardisierten Parameter basieren auf der Klassifizierung nach ETIM.

BIM-
Bibliotheken
Unsere REVIT-Daten für Kleinverteiler sind auf der grössten BIM-Bibliothek verfügbar. Sie können diese kostenlos auf bimobject herunterladen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu BIM in der Schweiz
Was bedeutet BIM?
BIM steht für Building Information Modeling. Es ist ein digitaler Prozess zur Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken mithilfe eines intelligenten 3D-Modells, das relevante Daten aller Bauphasen enthält. Das Modell hilft dabei, eine bessere Zusammenarbeit und Koordination zwischen allen am Bau beteiligten Akteuren zu ermöglichen.
Wer arbeitet mit BIM?
Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen, Gebäudeverwalter und andere Akteure im Bauwesen verwenden BIM. Es wird genutzt, um Informationen zu teilen, die Zusammenarbeit zu verbessern und mögliche Probleme im Bauablauf frühzeitig zu identifizieren.
Wann ist BIM Pflicht?
In der Schweiz gibt es derzeit keine generelle gesetzliche Pflicht zur Nutzung von BIM. Allerdings setzt sich die Initiative "Digitale Bauen Schweiz" aktiv dafür ein, die Digitalisierung und insbesondere BIM im Bauwesen zu fördern. Öffentliche Auftraggeber und große Projekte, insbesondere im Infrastrukturbereich, verlangen zunehmend die Anwendung von BIM. Die Schweizer Norm SIA 2051 regelt den Einsatz von BIM in Bauprojekten. Zudem wird erwartet, dass der Druck auf den Einsatz von BIM in der Schweiz weiter zunimmt, insbesondere durch die wachsende Unterstützung durch Initiativen wie Digitale Bauen Schweiz.
Welche BIM-Daten bietet Hager an?
Hager bietet eine breite Palette an BIM-Daten für seine Produkte an, insbesondere für elektrische Anlagen und Systeme. Diese Daten umfassen technische Spezifikationen und können in verschiedene CAD- und BIM-Systeme integriert werden, um Planungsprozesse zu unterstützen.
Ist BIM die Zukunft?
BIM wird zunehmend als Standard im Bauwesen anerkannt. Viele Experten sehen in BIM die Zukunft des Bauens, da es zur Steigerung der Effizienz, Reduzierung von Fehlern und Verbesserung der Zusammenarbeit beiträgt. Angesichts der Digitalisierung und der immer komplexer werdenden Bauprojekte ist davon auszugehen, dass BIM in der Schweiz weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Was ist der Unterschied zwischen BIM und CAD?
CAD (Computer-Aided Design) konzentriert sich auf die Erstellung von 2D- oder 3D-Zeichnungen, während BIM (Building Information Modeling) ein umfassender Prozess ist. BIM umfasst nicht nur die reine Modellierung, sondern auch alle Daten und Informationen, die für den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks benötigt werden – von der Planung über den Bau bis hin zur Nutzung und Instandhaltung.
Bekomme ich auch Hagercad BIM-Daten?
Ja, Hager stellt BIM-Daten über Hagercad zur Verfügung. Diese Daten können direkt in BIM-Projekte integriert werden und erleichtern die Planung und Umsetzung von elektrischen Anlagen.
Welches Level of Detail haben die Modelle?
Die BIM-Modelle von Hager bieten unterschiedliche Detailstufen (Level of Detail, LOD), je nach den Anforderungen des Projekts. Für frühe Planungsphasen können einfache geometrische Darstellungen genutzt werden, während detailliertere Modelle in späteren Phasen technische Spezifikationen, Materialien und weitere relevante Informationen enthalten.
RFA oder IFC?
Hager bietet BIM-Daten sowohl im RFA- als auch im IFC-Format an. RFA ist das native Format für Revit-basierte Anwendungen, während IFC (Industry Foundation Classes) ein offenes, herstellerunabhängiges Format ist, das den Austausch von BIM-Daten zwischen verschiedenen Softwareplattformen ermöglicht.