Hager intercom
Digi­tale IP Türkom­mu­ni­ka­tion über 2Draht

Das viel­sei­tige Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system bietet für jede Anfor­de­rung die passende Lösung – sowohl bei den IP-Aussen­sta­tionen als auch bei den WLAN-fähigen Innen­sta­tionen. Die Planung, Inbe­trieb­nahme und Kommu­ni­ka­tion gelingen dank digi­taler Tools einfach und intuitiv.



Hager intercom
Lösung für jede Anwen­dung

Ob kleines Mehr­fa­mi­li­en­haus oder moderne Sied­lung mit bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten, ob Neubau oder Moder­ni­sie­rung – mit unserer Türkom­mu­ni­ka­tion Hager intercom rüsten Sie jedes Projekt perfekt passend aus. Verlassen Sie sich dabei auf ein digi­tales System, das es Ihnen bei der Instal­la­tion und Inbe­trieb­nahme sehr einfach macht. Und das Ihren Kunden und den Nutzern viele Vorteile bringt.


Neue Technik –
neue Möglich­keiten

  • Digi­tales Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system
  • IP-Tech­no­logie über 2Draht innen – aussen CAT, innen 2Draht
  • WLAN-fähige Video-Innen­sta­tion
  • Kosten­lose App 
  • digi­tale Zutritts­mög­lich­keiten
  • Offline-Inbe­trieb­nahme


Das
Türsprech­an­lagen-System

  1. Haupttür: Kommu­ni­ka­tion und Zutritt mit Hager intercom motion
  2. Garage und Park­plätze: Hager intercom modular mit RFID-Modul
  3. Kommu­ni­ka­tion per Video: Hager intercom view
  4. Kommu­ni­ka­tion per Audio: Hager intercom speak
  5. Kommu­ni­ka­tion per App: Hager intercom App
  6. Inbe­trieb­nahme und Fern­zu­griff: Hager intercom manager

 


Digi­tale Broschüre 
Hager intercom

Entde­cken Sie Hager intercom Türkom­mu­ni­ka­tion in dieser inter­ak­tiven Broschüre: von Planungs­bei­spielen bis hin zu allen Produkt- und Soft­ware­in­for­ma­tionen.


IP-Aussen­sta­tion 
intercom motion

Die Hager intercom motion ist die Aussen­sta­tion für grosse Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Wohn­kom­plexe. Sie bietet eine Viel­zahl an Möglich­keiten – von digi­talen Zutritts­mög­lich­keiten bis zur digi­talen Einspie­lung von Namen und Firmen­logos.

Die digi­tale Türsprech­an­lage kann offline mit dem Hager intercom manager in Betrieb genommen werden und funk­tio­niert dank lokalem Spei­cher selbst bei Inter­net­aus­fall. Die Montage ist sowohl als Aufputz, Unter­putz und als Hohl­wand­mon­tage möglich und eignet sich sowohl für Neubauten als auch Moder­ni­sie­rung. 


Die Vorteile der 
intercom motion

  • Digi­tale Zutritts­mög­lich­keiten: Zugang über RFID, PIN oder Gesichts­er­ken­nung.
  • Einfache Instal­la­tion: Die Aussen­sta­tion kann mit dem Hager intercom manager in Betrieb genommen werden. 
  • Einfache Verwal­tung: Namen hinzu­fügen und Zugangs­be­rech­ti­gungen ändern – schnell, einfach und intuitiv.
  • Vanda­lismus geschützt: Das Touch Display mit Sicher­heits­glas IK und Schutz­klasse IP65 bieten Schutz vor äußeren Einwir­kungen.
  • Ausge­zeich­netes Design: Mit ihrem edlen, schwarzen Touch-Display fügt sich die Hager intercom motion nahtlos in jedes Gebäu­de­kon­zept ein. Ihr Design, prämiert mit dem German Design Award 2025, passt sowohl zu zeit­ge­mäßer Archi­tektur als auch zu klas­si­schen Fassaden, an denen sie einen inter­es­santen Akzent setzt.


Planungs­bei­spiele Hager intercom

Hager intercom kann für bis zu 1.000 Wohn­ein­heiten genutzt werden. Die CAT-Verdrah­tung von aussen mündet in einen Switch oder Konverter. Die weiteren Geräte können über 2Draht als Stern oder in Reihe verdrahtet werden und dabei Audio und Video mischen.


Aussen­sta­tion 
intercom modular

Die Aussen­sta­tion Hager intercom modular über­zeugt durch ihre Viel­sei­tig­keit. Durch die Auswahl von verschie­denen Modulen, wie z. B. einem hoch­wer­tigen Kame­ra­modul oder einem digi­talen Zutritts­modul, wird die gewünschte Funk­tio­na­lität der Aussen­sta­tion zusam­men­ge­stellt. Auch von Partner-Firmen können modu­lare Geräte inte­griert werden, wie beispiels­weise ein Finger­printer. Montiert wird die Hager intercom modular entweder in der Wand oder in einer Stan­dard­säule.

Aussen­sta­tion 
intercom mono

Die Aussen­sta­tion ist die klas­si­sche Lösung für kleine bis mitt­lere Mehr­fa­mi­li­en­häuser. Sie zeichnet sich durch ein klares Design, robuste Mate­ria­lien und eine hoch­wer­tige Kamera aus. Durch den flachen, bündigen Einbau des Kame­ra­mo­duls und die Edel­stahl­taster ist das System ausge­spro­chen vanda­lis­mus­si­cher.

mono-6er-DE-02-2025-001-rgb-01


Innen­sta­tionen 
intercom speak und intercom view

Bei den Innen­sta­tionen kann zwischen der Hager intercom speak als Frei­sprech­an­lage bzw. mit Hörer sowie der Hager intercom view als Video­sta­tion gewählt werden. Die Verdrah­tung erfolgt über 2Draht - G51 2x2x0.6mm abge­schrimt – was unsere Innen­sta­tionen ideal für die Instal­la­tion in Bestands­ge­bäuden macht.

Hager intercom speak

  • Mit Hörer oder Frei­spre­chend
  • Zwei frei program­mier­bare Funk­ti­ons­taster
  • Aufputz-Montage auf Stan­dard-UP-Dose o. direkte Wand­mon­tage
  • LED-Hinter­grund­be­leuch­tung der Tasten 
  • Auswahl aus fünf verschie­denen Ruftönen
  • Paral­lel­be­trieb der Innen­sta­tionen, Anschluss an Etagen­ruf­taster
  • Zusatz­funk­tionen wie Portamat und Rufwei­ter­lei­tung

Hager intercom view

  • 7-Zoll Touch Display
  • WLAN-fähig: für die Nutzung der Hager intercom App
  • Aufputz-Montage auf Stan­dard-UP-Dose
  • Einstel­lungs­mög­lich­keiten für Rufton- und Tastenton-Laut­stärke sowie Mikro­fon­emp­find­lich­keit
  • Paral­lel­be­trieb der Innen­sta­tionen, Anschluss für Etagen­ruf­taster
  • Zusatz­funk­tionen wie Portamat und Rufwei­ter­lei­tung
  • Nach­richten von der Haus­ver­wal­tung empfangen


Digi­tale Tools zur 
Türkom­mu­ni­ka­tion, Planung und Inbe­trieb­nahme


Kommu­ni­ka­tion mit der
Hager intercom App

Die kosten­lose App kann einfach und selb­ständig durch einen QR-Code von den Bewoh­nern in Betrieb genommen werden und bietet die Möglich­keit, die Person vor der Tür zu sehen, mit ihr zu spre­chen und die Tür zu öffnen – auch aus der Ferne im Urlaub.

 

Zur App im Apple App Store

 

Zur App im Google Play Store 

Planung mit dem 
Online-Konfi­gu­rator 

Einfache Planung, Konfi­gu­ra­tion und Kalku­la­tion: der Hager intercom Konfi­gu­rator führt intuitiv durch alle Planungs­schritte für die Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage. Alle erfor­der­li­chen System­kom­po­nenten werden auto­ma­tisch hinzu­ge­fügt – am Ende erhalten Sie eine Stück­liste und können beim Gross­handel bestellen.

Inbe­trieb­nahme mit dem 
Hager intercom Manager

Der Hager intercom Manager ermög­licht, dank des einfa­chen Anle­gens der Gebäu­de­struktur, eine einfache Inbe­trieb­nahme der Aussen- und Innen­sta­tionen. Die Anwen­dung ermög­licht zudem die Einstel­lung verschie­dener Zusatz­funk­tionen, wie z.B. die Anbin­dung weiterer Türen, durch Relais. Bei Nutzung der Aussen­sta­tion Hager intercom motion ist darüber hinaus die Ände­rung der Namen an den Klin­geln möglich – mit einer Zusatz­kom­po­nente sogar aus der Ferne.

 

Down­load Hager Intercom Manager Soft­ware 

Down­load Hager Intercom Manager Benut­zer­hand­buch


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten


Weitere Infor­ma­tionen als Down­load