Noch mehr Möglich­keiten für alle: KNX, domovea und Matter- Welt

Der Visua­li­sie­rungs­server domovea ist die All-in-one-Lösung der Gebäu­de­steue­rung von Hager und bildet den Grund­stein jedes Smart Homes. Mit einem einzigen Gerät lassen sich KNX-, IP- und IoT-Kompo­nenten verbinden, steuern und visua­li­sieren. Neu inte­griert domovea den Matter- Stan­dard: Als (Matter-) Bridge kommu­ni­ziert der Server mit der ganzen Matter-Welt.

Heizungs­steue­rung

Heizungs­stel­l­an­triebe können mit domovea einzeln ange­steuert oder zu Heiz­zonen zusam­men­ge­fasst werden, z. B. etagen­weise oder auf bestimmte Räume beschränkt. So wird das Smart Home zum Smart Heating Home.

IoT

Auch die draht­lose Welt der IoT-Geräte lässt sich über domovea steuern. Ob Matter-Geräte, Sonos-Laut­spre­cher oder eine Philips-Hue-Lampe – indi­vi­du­elle Szena­rien stei­gern Komfort und Sicher­heit.

Jalou­si­en­steue­rung

Beschat­tungs- und Wärme­schutz­funk­tionen sorgen für Komfort und Sicher­heit. Diese sind z. B. im Zusam­men­spiel mit den Mess­daten einer einge­bun­denen Wetter­sta­tion konfi­gu­rierbar.

Licht­steue­rung

Mittels Bewe­gungs­mel­dern, Schalt­ak­toren und Tast­sen­soren lassen sich Licht­stim­mungen reali­sieren und die Beleuch­tung kann smart gesteuert werden.


Immer am
Puls der Zeit

domovea ist unser bewährtes System der Gebäu­de­steue­rung, das wir über die Jahre immer weiter entwi­ckelt haben. Das System über­zeugt z. B. mit einfa­cher Inbe­trieb­nahme, einer einheit­li­chen Visua­li­sie­rung von KNX, IoT und Auto­ma­tion in nur einer App sowie der Inte­gra­tion eines IoT Control­lers. Die aktu­elle Gene­ra­tion bindet zudem die Matter-Welt ein – damit ergeben sich völlig neue Möglich­keiten der Auto­ma­tion.


Stärker, viel­fäl­tiger, smarter

domovea basic und domovea plus

Die Smart-Home-Server domovea basic und domovea plus wurden mit zahl­rei­chen Funk­tionen aufge­wertet, unter anderem mit einer stär­keren CPU für mehr Perfor­mance. Die bishe­rigen Unter­schiede in der Funk­tio­na­lität zwischen den beiden Versionen bleiben erhalten – so kann domovea auf die jewei­ligen Bedürf­nisse der Anwender passend abge­stimmt werden.

Unique ID

Die aufge­druckte, eindeu­tige Kenn­zeich­nung des Produkts gewährt auf nach­hal­tige Art Zugang zu den Produkt­do­ku­men­ta­tionen.

spannungsverorgung

Span­nungs­ver­sor­gung

Sie ist im Baustein inte­griert, sodass die Instal­la­tion einer externen Span­nungs­ver­sor­gung nicht nötig ist.

Adressierungstaste

Adres­sie­rungs­taste

Hier­über kann der KNX-Adres­sie­rungs­modus umge­schaltet bzw. ange­zeigt werden sowie ein Neustart des Geräts initi­iert werden.

USB-Slot

USB-Slot

Über den Slot unten am Baustein können Geräte per USB 2.0 mit maximal 250 mA verbunden werden.


domovea schlägt
die Brücke

Der domovea Server bietet nun eine Matter-Bridge- Funk­tion, die es ermög­licht, KNX-Geräte nahtlos in das Matter-Ökosystem zu inte­grieren. Diese Geräte können im Matter-Netz­werk ange­zeigt und gesteuert werden. Für die Steue­rung der KNX-Geräte wird ein Matter Controller wie Google Nest, Apple HomePod oder Amazon Alexa benö­tigt, mit dem sich die Geräte ebenso einfach verwalten und steuern lassen wie andere Matter-kompa­tible Smart-Home-Objekte, wie etwa Beleuch­tung, Sound­sys­teme, Kameras oder Tablets.


Kompo­nenten für die Matter-Welt

Der Matter-Stan­dard ist ein herstel­ler­über­grei­fendes Proto­koll für Smart-Home-Geräte, das auf Inter­ope­ra­bi­lität, Sicher­heit und Benut­zer­freund­lich­keit abzielt. Matter ermög­licht die naht­lose Kommu­ni­ka­tion zwischen Geräten unter­schied­li­cher Marken und Ökosys­temen, wie Apple HomeKit, Google Home und Amazon Alexa. Ziel ist es, die Einrich­tung und Steue­rung von Smart-Home-Produkten zu verein­fa­chen.

Matter HUB

Dient als Vermittler für die Kommu­ni­ka­tion zwischen verschie­denen Matter-Geräten und Proto­kollen. Er verbindet Geräte, die mögli­cher­weise unter­schied­liche Tech­no­lo­gien wie Wi-Fi oder Thread verwenden, und ermög­licht deren Inte­gra­tion in ein einheit­li­ches System. Die meisten Matter Hubs sind auch gleich­zeitig Matter Controller.

matter-controller

Matter Controller

Wird zur Einrich­tung, Steue­rung und Verwal­tung von Matter-kompa­ti­blen Geräten in einem Smart-Home-Netz­werk verwendet. Typi­sche Matter Controller sind Smart­phones, Tablets, Smart Spea­k­eroder spezi­elle Smart-Home-Hubs.

Matter Bridge

Sie ermög­licht es, nicht Matter­kom­pa­tible Smart-Home-Geräte in ein Matter-Netz­werk zu inte­grieren. Sie fungiert als Über­set­zerin zwischen dem Matter-Stan­dard und anderen Proto­kollen, wie z. B. KNX. Dadurch können beste­hende KNX-Anwen­dungen in das Matter-Ökosystem einge­bunden werden.


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unserem Spezia­listen beraten.