easy
mit domovea

Intel­li­gente Haus­steue­rung für Neubau und Reno­vie­rung.

alt

Smart Home leicht gemacht:
mit easy

easy geht weit über die Möglich­keiten herkömm­li­cher Elek­tro­in­stal­la­tionen hinaus. Die leichte Hand­ha­bung, die intui­tive Instal­la­tion und die einfache Program­mie­rung sparen Zeit und Kosten. In Verbin­dung mit domovea, unserer Lösung für die vernetzte Gebäu­de­steue­rung, kann easy jetzt noch mehr: Reali­sieren Sie alle Grund­funk­tionen für ein intel­li­gentes Gebäude und erwei­tern Sie den Funk­ti­ons­um­fang nach Belieben. Ideal für den Neubau. Prak­tisch bei der Moder­ni­sie­rung.

easy

easy mit domovea
ist richtig smart

easy richtig instal­lieren, steuern und visua­li­sieren: mit domovea! Inno­va­tive Technik in einem einzigen kompakten Baustein, der KNX, IP und IoT Kompo­nenten in einer zeit­ge­mässen Visua­li­sie­rung vereint. Nach Planung, Instal­la­tion und Konfi­gu­ra­tion ist die Bedie­nung von Beleuch­tungs­an­lagen, WLAN Sound­system und anderen IoT-Anwen­dungen über NUR eine App möglich.


KNX-Matter_Bild_1024x1024

Viel­falt kann
so easy sein

Im Gegen­satz zu KNX Instal­la­tionen unter ETS bedarf es bei der easy Instal­la­tion weniger Zeit, Know-how und Tools für die Inbe­trieb­nahme. Dabei ist easy eine leis­tungs­starke, intel­li­gente Haus­steue­rung, die auch geho­benen Ansprü­chen gerecht wird und die mit domovea noch mehr Funk­tio­na­li­täten bietet.
knx

Etablierter Stan­dard

easy basiert auf inter­na­tio­nalen KNX Stan­dards und bietet Ihnen so Flexi­bi­lität und Zukunfts­si­cher­heit.

 

easy domovea

Hohe Ausbau­fä­hig­keit

Bis zu 255 KNX Funk­pro­dukte und 255 kabel­ge­bun­dene KNX Geräte können mitein­ander verknüpft werden.

 

easy domovea

Einfache Inbe­trieb­nahme

easy kann in wenigen Schritten instal­liert und mit dem Hager Pilot konfi­gu­riert werden.

 

easy domovea

Sicherer Fern­zu­griff

Mit myHager ist der Fern­zu­griff jeder­zeit und von überall möglich – pass­wort­ge­schützt und sicher.

 


easy domovea

Noch mehr Bedien­op­tionen

Zahl­reiche Funk­tionen lassen sich über KNX Taster, Tablet, Smart­phone, Sprach­be­fehl oder Apple Watch bedienen.

 

easy domovea

easy Server als domovea Baustein

Der bishe­rige easy Server wird durch domovea basic abge­löst. So brau­chen Sie nur noch ein smartes Modul.

 

easy domovea

Gebäu­de­funk­tionen, IoT Erwei­te­rungen Matter

Neben klas­si­schen KNX Funk­tionen sind auch der IoT Controller sowie die IFTT-Erwei­ter­bar­keit inte­griert.

 

easy domovea

Einheit­liche Visua­li­sie­rung

domovea bietet eine zeit­ge­mässe Visua­li­sie­rung mit intui­tiver Bedien­ober­fläche.

 


Das easy System:
Mit diesen Kompo­nenten ins Smart Home

Die Basis der intel­li­genten Gebäu­de­steue­rung bilden Sensoren und Aktoren, die durch moderne Funk­ver­bin­dungen oder verdrah­tete Buslei­tungen kommu­ni­zieren und so die Grund­funk­tionen des Smart Home sicher­stellen.

  • Sensoren
    Sensoren erkennen die Ereig­nisse im Gebäude – z. B. soll das Einschalten des Lichts durch einen Tast­sensor ausge­löst werden – und wandeln diese in Tele­gramme um, welche an die Aktoren in der Tech­nik­zen­trale geschickt werden.
  • Aktoren
    easy Aktoren führen die Befehle der Sensoren aus und wandeln diese in die gewünschte Aktion um. Wie etwa das Schalten des Lichts, das am Tast­sensor ausge­löst wurde. Sie werden von Ihnen platz­spa­rend in die Tech­nik­zen­trale einge­setzt oder lokal ange­bracht.
  • domovea
    Für eine komfor­table Visua­li­sie­rung und Steue­rung in der easy Umge­bung empfiehlt sich domovea. Mit vielen Funk­tionen und Erwei­te­rungs­mög­lich­keiten steht sie für Moder­nität in der Gebäu­de­steue­rung.


Kompo­nenten
und Produkt­über­sicht

easy wächst mit Ihren Ansprü­chen. Durch die Entwick­lung neuer Kompo­nenten wird der Funk­ti­ons­um­fang Ihrer easy Instal­la­tion jetzt noch grösser und bietet Ihnen so noch mehr Möglich­keiten.

 

domovea - die Viel-in-eins-Lösung.

Der neue domovea Baustein bündelt Funk­tionen für die intel­li­gente Gebäu­de­steue­rung sinn­voll und dabei ist die Hard­ware in nur einer Kompo­nente kompri­miert: Etablierte KNX easy-Funk­tio­na­li­täten und ein IoT Controller (TJA560) sind jetzt inte­griert.

TGC600-mit-TXM646R

Heizungs­ak­toren -
spürbar intel­li­gent.

easy Heizungs­ak­toren über­nehmen zuver­lässig die intel­li­gente Steue­rung von Stel­l­an­trieben. Sie sorgen für Komfort und sind dabei energie- und kosten­ef­fi­zient. domovea basic lässt sich für eine smarte Tempe­ra­tur­steue­rung einfach durch einen Heizungs­aktor mit Reglern von Hager erwei­tern.

TGC600-mit-TXM646R

easy in Betrieb nehmen
Ganz einfach mit Hager Pilot.

Wenn die Verdrah­tung erfolgt ist, lassen sich mit der Hager Pilot App sowohl easy als auch domovea in Betrieb nehmen. Via Tablet gestalten sich Konfi­gu­ra­tion und Admi­nis­tra­tion unkom­pli­ziert. Wer nicht alles vor Ort erle­digen möchte, liest die KNX Produkte beim Kunden ein und verknüpft sie später im Büro, um sie danach auf der Kunden­an­lage einzu­spielen.

domovea screen tablet

Schritt 1 - Einlesen

Einlesen

Haben Sie ein neues Projekt erstellt, akti­vieren Sie die Funk­tion "Suche starten": Alle im System ange­legten easy Produkte und deren Ein- und Ausgänge werden nach Anzahl gelistet. Unter­schieden wird zwischen draht­ge­bun­denen und Funk­pro­dukten.

domovea screen tablet

Schritt 2 - Beschriften

Beschriften

Legen Sie das Gebäude mit Raum­be­zeich­nungen an und ordnen Sie diesen Etagen zu. Beschriften Sie sämt­liche easy Produkte mit Ein- und Ausgängen. Defi­nieren Sie einzelne Funk­tionen und Para­meter und ordnen die Ein- und Ausgänge den defi­nierten Räumen zu. Die Beschrif­tung entspricht der späteren domovea Visua­li­sie­rung.

domovea screen tablet

Schritt 3 - Verknüpfen

Verknüpfen

Per Touch­funk­tion verknüpfen Sie nun die gewünschten Ein- und Ausgänge - mehrere Ein- und Ausgänge können gleich­zeitig verbunden werden. Über einen Filter lassen sich Verknüp­fungen, z. B. für Grup­pen­schal­tungen, leicht erstellen. Die Verlin­kung erfolgt auto­ma­tisch im Hinter­grund - Symbole zeigen die Verknüp­fungen.

domovea screen tablet

Schritt 4 - Bedienen

Bedienen

Nach der Verknüp­fung lassen sich Ein- und Ausgänge sofort bedienen und in Echt­zeit auf Funk­tio­na­lität checken. Fehler lassen sich umge­hend beheben und Ände­rungen umsetzen - vor Ort oder über Fern­zu­griff. Ist die Konfi­gu­ra­tion fertig, können Sie Ihrem Kunden die Projekt­do­ku­men­ta­tion ausdru­cken.

domovea screen tablet

Schritt 5 - Visua­li­sieren

Visua­li­sie­rung

Sobald die easy Inbe­trieb­nahme erle­digt ist, wird sie in domovea ange­zeigt. Für Sie als Elek­tro­hand­werker heißt das: mit wenigen Klicks alle Kompo­nenten verknüpfen und visua­li­sieren.

von

Alles Wissens­werte kompakt zusam­men­ge­fasst

In unserem inter­ak­tiven Web Based Trai­ning (WBT) erkunden sie alles rund um die Themen KNX easy und domovea von Hager. Was ist KNX und wie instal­liere ich KNX easy. Welche Möglich­keiten bietet mir domovea.


Webinare Hager


Möchten Sie mehr erfahren?

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten