Installer une borne de recharge : comment faire ?

Aujourd’hui, faire le choix de la mobilité électrique c’est être acteur de la transition énergique. Vous l'avez bien compris, et vos clients aussi.


Pourquoi installer
des bornes de recharge ?

En France, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a pour objectif l’installation de 7 millions de points de recharge pour voitures électriques en 2030. Cette transition vers une mobilité durable est une priorité gouvernementale s’accompagne de réglementations strictes, exigeant que toute installation de borne de recharge soit réalisée par un installateur certifié IRVE. Cette demande croissante représente une véritable opportunité stratégique de se former à l'installation des bornes de recharge et ainsi élargir son offre de services et dynamiser son activité.


La qualification IRVE
est obligatoire

La qualification IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electrique) est une qualification officielle, en France, qui atteste des compétences des professionnels pour installer, mettre en service et effectuer la maintenance des bornes de recharge.

 

Je veux en savoir plus


Hager explore, les formations professionnelles e-mobilité

Comment se former à
l’installation de bornes de recharge ?

Hager explore est l’organisme de formation Hager agréé par les organismes qualificateurs Qualifelec, Afnor et Qualit’EnR pour délivrer des formations IRVE permettant à l’installateur électricien d’obtenir l’attestation nécessaire à la création de son dossier de qualification. Notre offre de formations autour de l’installation et de la maintenance des différentes infrastructures de recharge va vous permettre de monter en compétences et booster votre business.


Video thumbnail play

witty one, la borne de recharge nouvelle génération

• Facile à installer,
• facile à paramétrer,
• facile à utiliser.



Quelle borne de recharge
choisir ?

Electricien Hager qui installe une borne de recharge pour véhicules électriques witty de Hager

Vous êtes un professionnel

Pour la gestion d’un parc de bornes, l’installation en locatif ou chez un particulier, la gamme witty de Hager répond à tous les besoins. Vous souhaitez élargir votre domaine d’activité et devenir professionnel de l’IRVE ? Nous vous formons.


Je découvre l’offre

Prise witty de Hager pour les trottinettes, vélos et scooters

Vous êtes un particulier

Prise de recharge renforcée, borne murale ou sur pied, tout est possible ! Dans un logement collectif ? Une borne de recharge avec accès à clé ou par badge sera adaptée. Nous vous aidons à choisir.

 

Je me renseigne



Pour chaque besoin,
une solution witty

couple rechargeant leur véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager installée sur le mur de leur maison

En maison individuelle

Dans le garage ou dans l’allée, quelle que soit la configuration, nous avons la solution !

 

Je découvre

Borne de charge witty de Hager, installation de borne de recharge de voiture électrique dans un parking de copropriété

Dans une copropriété

Lorsqu'il y a plusieurs usagers, une borne de recharge avec accès à clé ou par badge est conseillée.

 

Je découvre

Borne de charge witty de Hager, installation de bornes de recharge de voitures électriques dans une entreprise

Sur les parkings privés ou publics

La borne qui permet de charger 2 véhicules électriques simultanément jusqu’à 22 kW (triphasé).

 

Je découvre

Maison avec panneaux photovoltaïques, borne de recharge witty solar et gestionnaire flow

Partout avec le solaire

Pour les maisons ou bâtiments équipés en panneaux photovoltaïques avec un besoin de 1 à 3 bornes de recharge.

 

Je découvre la vidéo


Combien coûte 
l'installation d'une borne de recharge ?

Vous souhaitez installer une borne de recharge mais vous vous posez des questions sur le budget.

Notre guide complet vous éclaire sur les différents postes de dépenses et les aides financières possibles.

 

Installateur IRVE occuper à installer une borne de recharge witty one de Hager posée sur le mur d'une hanitation

  • Combien de temps faut-il pour recharger complètement une voiture électrique ?

    Le temps de recharge varie de 30 minutes à plusieurs heures, en fonction du type de point de charge utilisé.

     

  • Comment utiliser une borne de recharge publique ?

    Il faut, avant toute chose, localiser une borne. S’assurer de la compatibilité de la prise. Activer la borne à l’aide d’une carte RFID, d’une application mobile ou tout autre moyen de paiement accepté. Brancher le câble de recharge au véhicule. Surveiller la charge jusqu’au niveau souhaité. Débrancher le câble et terminer la session.


  • Y a-t-il des subventions ou des aides pour l'installation d’une borne de recharge ?

    Oui, il existe plusieurs dispositifs d’aides et de subventions pour l’installations de bornes de recharge, en France. Découvrez les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre, comme le programme ADVENIR, le crédit d’impôts CITE dans cet article.

     

  • Que faire si ma borne de recharge ne fonctionne pas ?

    Voici quelques pistes à explorer :
    • vérifiez les connexions électriques et utilisez un autre câble. Il se peut que celui que vous utilisez soit défectueux,
    • identifiez le dysfonctionnement via une LED sur la borne ou dans l’application,
    • redémarrez la borne suivant les instructions affichées ou effectuez une réinitialisation complète en coupant l’électricité pendant une dizaine de minutes,
    • assurez-vous de la provenance de la panne. Il est possible que votre véhicule soit en cause et non pas la borne,
    • faites appel à un électricien qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème en toute sécurité.

     

  • Dois-je rester auprès de ma voiture pendant qu'elle se recharge ?

    Il est tout-à-fait possible de rester à l’intérieur de son véhicule ou à proximité de celui-ci pendant une recharge mais ceci n’est pas une obligation. Toutefois, il est recommandé de régulièrement vérifier l’état de la charge et respecter les règles de stationnement et de sécurité du lieu, notamment s’il est public.

     

  • Comment trouver un installateur certifié pour installer ma borne de recharge ?

    Faites appel à l’un de nos électriciens agréés pour l’installation de bornes de recharge, en fonction de votre localisation. Ils sont identifiables grâce au logo Installateur e-mobilité Hager.