Les étapes de branchement d’un va-et-vient
L'interrupteur va-et-vient permet d'allumer ou d'éteindre une lumière depuis deux endroits différents, appelés des points de commande. Cela facilite le contrôle du circuit d’éclairage avec l’ajout d’un second interrupteur. L'allumage et l'extinction des ampoules dans les escaliers, les couloirs ou les pièces de passage est simplifié.

NF C 15-100, la norme pour
les interrupteurs va-et-vient
Les interrupteurs va-et-vient doivent être installés à une hauteur entre 0,9 m et 1,30 m du sol, en conformité avec la norme NF C 15-100. Utilisez des fils électriques de calibre adéquat (généralement de 1,5 mm²) pour le câblage. Assurez-vous que le câblage est conforme aux normes de sécurité électrique et qu'il est correctement isolé. Il convient de connecter les fils aux bornes de l'interrupteur va-et-vient en respectant les couleurs standardisées pour l'identification des fils (par exemple, le bleu pour le neutre, le marron ou le noir pour la phase et le vert et jaune pour la terre). Le fil de phase doit être connecté à la borne appropriée sur chaque interrupteur et le fil de retour doit être connecté à la borne correspondante sur l'autre interrupteur.
Quel est le matériel électrique
à prévoir ?
• 1 interrupteur va-et-vient (mécanisme + enjoliveur + plaque, selon le type d’interrupteur choisi), en saillie ou encastré,
• 1 boîte d’encastrement 1 poste, de 40 mm de profondeur (facultatif si existant),
• des fils électriques de section 1,5 mm2,
• 1 tournevis d'électricien,
• 1 pince à dénuder ou un cutter,
• 1 pince coupante isolée,
• 1 niveau à bulle,
• 1 tournevis testeur ou multimètre.

Astuce
Prenez une photo du branchement existant avant de tout démonter. Il est toujours bon d’avoir une référence visuelle qui pourra faciliter le remontage ou le dépannage.
Schéma de raccordement d'un
interrupteur va-et-vient
Contrôlez que le circuit électrique est bien hors tension avant toute manipulation.
• Le fil de neutre bleu arrive sur le point lumineux,
• le fil de terre vert/jaune arrive sur le point lumineux,
• le fil de phase rouge arrive sur le premier interrupteur, borne généralement marquée "L" ou "Line",
• le fil de la première navette relie la borne correspondante (1) à la même borne du second interrupteur,
• le fil de la deuxième navette relie la borne correspondante (N2) à la même borne du second interrupteur,
• le fil retour de lampe violet relie la lampe au deuxième interrupteur, borne souvent marquée "Load".

Besoin d'aide pour votre projet ?
Envie d'avoir l'avis d'un expert ?
Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets.
-
Pourquoi choisir un va-et-vient plutôt qu'un interrupteur simple ?
• Si vous réfléchissez au projet électrique d'un lieu avec plusieurs entrées comme les couloirs ou escaliers, l'interrupteur va-et-vient sera plus pratique et surtout adapté. Un interrupteur simple, en revanche, ne permettrait de contrôler la lumière qu'à partir d'un seul endroit. Cela ne serait pratique du tout et nécessiterait de revenir à l'endroit de l'interrupteur pour éteindre la lumière, rendant le passage par le couloir moins ergonomique et moins sûr.
-
Comment identifier les bornes sur un interrupteur va-et-vient ?
• Les interrupteurs va-et-vient ont généralement trois bornes : une borne pour la phase (L ou P) et deux bornes pour les navettes (souvent marquées 1 et 2).
-
Quelles couleurs de fils utiliser pour raccorder un va-et-vient ?
• Pour brancher un interrupteur va-et-vient, il est important de respecter les codes de couleur des fils pour assurer une installation correcte et sécurisée. Pour ce type de circuit, 4 couleurs différentes sont utilisées. Le fil de phase (L ou P), qui est rouge, noir ou marron, apporte le courant électrique à l'interrupteur. Le fil navette est généralement orange, violet, gris ou parfois blanc (les couleurs peuvent varier, mais elles doivent être uniformes dans l'installation). Ce sont les fils qui vont d'un interrupteur à l'autre dans le circuit va-et-vient. Il y a deux fils navette. Le fil de retour de lampe peut être violet, rouge, noir ou marron. Ce fil va de l'interrupteur à la lampe et est utilisé pour fournir le courant à la lampe lorsque l'interrupteur est fermé. Et enfin le fil de terre qui est jaune et vert.
-
Puis-je utiliser un interrupteur va-et-vient pour contrôler plusieurs lumières ?
• Oui, un interrupteur va-et-vient peut contrôler plusieurs lumières. Il faut qu'elles soient toutes connectées au même circuit de retour de lampe.
-
Comment installer les fils navette entre les interrupteurs ?
• Les fils navette doivent être raccordés aux bornes 1 et 2 sur les deux interrupteurs. Assurez-vous qu'ils sont bien isolés et correctement connectés pour éviter tout court-circuit.
-
Que faire si l'interrupteur ne fonctionne pas correctement après l'installation ?
• Vérifiez le câblage pour s'assurer que chaque fil est connecté à la borne correcte. Utilisez un testeur de continuité pour vérifier les connexions. Assurez-vous également que les interrupteurs ne sont pas défectueux. En dernier recours, contactez un professionnel.