Zähler­an­lagen für den 
Außen­be­reich


Elek­tri­zität im Freien:
Wo Zähler­an­lagen außen erlaubt und notwendig sind

Stark im Freien: Eine sichere Strom­ver­sor­gung benö­tigt im Außen­be­reich noch mehr Schutz für die Kompo­nenten als bei einer Zähler­an­lage im Gebäude. Hager bietet für diese Aufgabe die passenden Lösungen von Zähler­an­schluss­säulen für den Haus­an­schluss, Säulen für Sonder­an­wen­dungen, Kabel­ver­tei­ler­schränke oder flexibel nutz­bare Vertei­ler­säulen.

 

Diverse Richt­li­nien sorgen dafür, dass die maßgeb­li­chen Teile der Haus­elek­trik weitest­ge­hend in Innen­räumen instal­liert werden – heute meist in einem spezi­ellen Haus­an­schluss­raum (HAR). Dies gilt sowohl für den Haus­an­schluss­kasten als auch die nach­ge­schal­tete Zähler­an­lage mit den dazu­ge­hö­rigen Kompo­nenten. Primär dient dies dem Schutz vor Witte­rung, insbe­son­dere Feuch­tig­keit, es verein­facht zudem die Planung und Wartung.

 

Passende Zähler­an­schluss­säulen für außen gibt es etwa für diese Einsatz­felder:

  • kleine Gebäude wie Lauben oder Tiny Houses, insbe­son­dere ohne Unter­kel­le­rung
  • private Gärten sowohl inner­halb wie außer­halb größerer Klein­gar­ten­sied­lungen
  • gemein­schaft­lich genutzte Außen­be­reiche von Mehr­par­tei­en­häu­sern
  • flexible Strom­ver­sor­gung bei Veran­stal­tungen im Freien
  • Stra­ßen­be­leuch­tung
  • Anschluss und Messung von Wall­boxen im Außen­be­reich


Einfach, modular, flexibel
Basis­säulen für jede Anwen­dung

Aus einer Viel­zahl von ehemals indi­vi­duell gefer­tigten Vertei­ler­säulen haben wir eine Auswahl an Basis­säulen entwi­ckelt, die Ihnen die Bestel­lung so einfach wie möglich machen. Alle erfüllen die aktu­ellen Anwen­dungs­re­geln VDE-AR-N 4101 und 4102. Die Vari­anten, aus denen sich alle Basis­säulen ableiten, sind Zähler­platz, Abschluss­punkt Zähler­platz (APZ) und Nach­rüst­feld. Sie haben die Wahl: Ob eHZ- oder Drei­punkt-Ausfüh­rung, ob ein oder bis zu sechs Zähler­plätze oder ob ZAS 4- oder 5-polig. Entde­cken Sie alle Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten:

 

4-polig ZAS mit Zähler­platz ZAS mit Zähler­platz und APZ ZAS mit Zähler­platz, APZ und Nach­rüst­feld
 

1x eHZ

ZAS175BE14

1x eHZ

ZAS205BE14A

1x eHZ

ZAS207BE14A

 

2x eHZ

ZAS175BE24

2x eHZ

ZAS205BE24A

2x eHZ

ZAS207BE24A

 

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS175BD14

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205B­D14A

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS207B­D14A

 

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205BD24

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205B­D24A

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS207B­D24A

 

5-polig  ZAS mit Zähler­platz ZAS mit Zähler­platz und APZ  ZAS mit Zähler­platz, APZ und Nach­rüst­feld
 

1x eHZ

ZAS175BE15

1x eHZ

ZAS205BE15A

1x eHZ

ZAS207BE15A

 

2x eHZ

ZAS175BE25

2x eHZ

1x eHZ

ZAS205BE25A

2x eHZ

ZAS207BE25

 

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS175BD15

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205B­D15A

1x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS207B­D15A

 

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205BD25

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS205B­D25A

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS207B­D25A

 

 

Das erwei­terte Port­folio der modu­laren Basis­säulen ermög­licht nun die Unter­brin­gung von bis zu sechs Zähler­plätzen in einem Gehäuse. Damit lassen sich auch neue Anwen­dungen wie E-Mobi­lität, PV oder Tarif­steue­rungen problemlos abde­cken – dank des passenden Zube­hörs anschluss­fertig gemäß den Anfor­de­rungen aller VNB in Deutsch­land und entspre­chend den norma­tiven Vorgaben der DIN VDE 0603-2-1 und der VDE-AR-N 4100.

 

Um die Basis­säule indi­vi­du­ellen Anfor­de­rungen flexibel anzu­passen, können bei den neuen Basis­säulen bis zu zwei Nach­rüst­felder einge­setzt werden – beispiels­weise:

  • ein weiteres eHZ- oder 3-Punkt-Zähler­feld mit einer 16 mm² Verdrah­tung mit zwei zusätz­li­chen Zähler­plätzen
  • ein eHZ- oder 3-Punkt-Zähler­feld mit einer 16 mm² Verdrah­tung für Dauer­stroman­wen­dungen bis 44 A
  • ein Verteil­er­feld für die Unter­brin­gung von Schützen und Relais für E-Mobi­lity-Anwen­dungen
  • ein TSG-Feld zur Unter­brin­gung von Steu­er­ge­räten des Netz­be­trei­bers

 

5-polig    ZAS mit APZ und 1 Nach­rüst­feld* ZAS mit APZ und bis zu 2 Nach­rüst­felder*
entspre­chende Zähler-Nach­rüst­felder entspre­chende TSG-Nach­rüst­felder  entspre­chende Verteiler-Nach­rüst­felder
 

2x eHZ

ZAS207BE45A

2x eHZ

ZAS132BE65A

1x eHZ
ZAD710BKE1

2x eHZ
ZAD710BKE2

ZAD712TSG

ZAD717

 

2x 3-Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS131B­D45A

2x 3- Punkt­be­fes­ti­gung

ZAS132B­D65A

1x 3-Punkt-HZ
ZAD811DHZ1

 

2x 3-Punkt-HZ
ZAD810DHZ2

ZAD813TSG

ZAD818

 

*Nach­rüst­feld mit erwei­terten Anwen­dungs­mög­lich­keiten



Neue Modular-Lösungen für die ZAS Basis­säulen

Alle Infos finden Sie in unserer Produkt­in­for­ma­tion:


Was bei Zähler­an­lagen für den
Außen­be­reich zu beachten ist

Die meisten Netz­be­treiber verlangen die Nutzung einer Zähler­säule bei nicht ständig bewohnten Immo­bi­lien. Aus diesem Grund muss sowohl ein für den Außen­be­reich geeig­neter Haus­an­schluss­kasten (HAK) bzw. eine eben­solche Haus­an­schluss­säule wie die Zähler­an­schluss­säule problemlos von öffent­li­chem Grund aus erkennbar, ablesbar und bedienbar sein – dies gilt auch für Schutz­schalter.

 

Haus­an­schluss und Zähler­an­lage dürfen dazu in derselben Säule kombi­niert werden – so verhält es sich auch bei einigen Modellen der Hager Zähler­an­schluss­säulen, bei denen teil­weise eine Monta­ge­vor­rich­tung für einen Haus­an­schluss­kasten inte­griert ist.


Zähler­an­lage im Freien
nach TAB 2019

Grund­sätz­lich ist jeder Zähler­schrank aus dem Hager Port­folio gegen Spritz­wasser geschützt, jedoch unter­sagen es die tech­ni­schen Richt­li­nien, diese außen zu montieren. Laut Bundes­mus­ter­wort­laut der TAB 2019 gilt:

 

„(1) Netz­an­schluss­ein­rich­tungen außer­halb von Gebäuden sind nach Vorgabe des Netz­be­trei­bers und in Abstim­mung mit dem Anschluss­nehmer zu instal­lieren. Diese sind unter­zu­bringen

  • in Haus­an­schluss­säulen oder
  • in / an Gebäu­de­au­ßen­wänden oder
  • in Anschluss­schränken im Freien.
Modernes Wohnhaus mit Solarmodulen auf dem Dach für nachhaltige Energie

Die Vorgaben der DIN 18012 sind einzu­halten. Erfor­der­liche bauliche Maßnahmen, z. B. für

  • den Außen­wand­einbau von Haus­an­schluss­kästen,
  • Ausspa­rungen für Haus­an­schluss­säulen / Anschluss­schränke im Freien in Zäunen, Mauern und ähnli­chem

veran­lasst der Anschluss­nehmer nach den Vorgaben des Netz­be­trei­bers. […] (1) Anfor­de­rungen an Anschluss­schränke im Freien sind der VDE-AR-N 4100 zu entnehmen. (2) Wird bei Anschluss­schränken im Freien der Haus­an­schluss­kasten durch den Anschluss­nehmer beige­stellt, erfolgt die tech­ni­sche Ausge­stal­tung nach den Vorgaben des Netz­be­trei­bers.“

 

Einer­seits muss der Haus­an­schluss also regio­nale Vorgaben des Netz­be­trei­bers erfüllen. Ande­rer­seits gelten spezi­elle Bedin­gungen für die Haus­an­schluss­säule bzw. Zähler­an­schluss­säule (ZAS). Für die Einhal­tung ist der Gebäu­de­be­sitzer verant­wort­lich.



Wussten Sie schon?

Der prak­ti­sche Zähler­platz-Konfi­gu­rator ZPlan von Hager kann auch zum Planen und Konfi­gu­rieren von Zähler­an­schluss­säulen genutzt werden – erhält­lich als Browser-Version oder App.


Tech­ni­sche Details von
Zähler­an­lagen außen

Darüber hinaus muss die Säule alle Anfor­de­rungen einhalten, die für normale Zähler­schränke gelten. Dies betrifft vor allem die Abmes­sungen des netz­sei­tigen Anschluss­raumes (NAR), des anla­gen­sei­tigen Anschluss­raumes (AAR) sowie des Zähler­feldes. Dazu gehören zudem die regio­nalen Vorgaben der Netz­be­treiber bezüg­lich der exakten Ausstat­tung. Deshalb sind die Hager Zähler­an­lagen sowohl als frei bestück­bare Leer­säulen wie als vorkon­fi­gu­rierte Komplett­sys­teme erhält­lich.

Zählerfeld und TSG-Feldabdeckungen mit der Schutzart IP54 schützen das Innenleben der Feldverteiler für außen noch besser

Weiterhin gilt:

  • Der Netz­an­schluss zwischen Zähler­säule und Gebäude ist unter­ir­disch über Erdkabel zu bewerk­stel­ligen. Zudem gelten spezi­elle Bedin­gungen hinsicht­lich der Mauer­werks- bzw. Boden­plat­ten­durch­füh­rungen.
  • Die Säule muss so gestaltet sein, dass zwischen Erdboden und Unter­kante des Haus­an­schluss­schranks mindes­tens 200 Milli­meter Frei­raum verbleiben.
  • Laut VDE ist eine Über­span­nungs-Schutz­ein­rich­tung Typ 2 notwendig – entweder im Strom­kreis­ver­teiler inner­halb des Gebäudes oder außer­halb davon. Es sind die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 einzu­halten.
  • Die Zähler­an­schluss­säule muss mindes­tens nach Schutz­klasse II respek­tive Schutzart IP44 gesi­chert sein. Dies bedeutet eine verstärkte oder doppelte Isolie­rung (Schutz­klasse II) sowie Schutz gegen Berüh­rung mit Gegen­ständen und Fremd­kör­pern mit einem Durch­messer von mindes­tens 1 Milli­meter und gegen allsei­tiges Spritz­wasser.


Höchster Quali­täts­stan­dard
unserer Außen­säulen

Unsere hoch­wer­tigen Vertei­ler­säulen über­zeugen mit einem ausge­klü­gelten Belüf­tungs­system, das Kondens­wasser abführt und somit ein Eindringen verhin­dert.
Außerdem bieten sie ein stabiles Gehäuse mit einem plakat­feind­li­chen Rippen­de­sign zum Schutz vor Vanda­lismus.

Ein starkes Team an Ihrer Seite. Außen­dienst, Innen­dienst, Produkt­ma­nage­ment, Markt­ma­nage­ment und der Sonder­ver­tei­lungsbau.