Les protecteurs d'arcs électriques (DPDA)
Selon l’ONSE, 25 % des incendies sont d’origine électrique en France. Pour prévenir les risques d'incendies électriques, l'installation de protecteurs d'arcs, aussi appelés AFDD ou DPDA, est recommandée. Ils permettent de limiter les risques d'incendies causés par les défauts d'arcs électriques.
L'installation de ces dispositifs de protection est devenue capitale pour renforcer la sécurité électrique et prévenir des sinistres coûteux et dangereux. C'est pourquoi Hager enrichit sa gamme de protections modulaires avec ces nouveaux dispositifs de détection et protection de défauts d’arcs.
Un arc électrique
c'est quoi ?
Un arc électrique se produit lorsqu'une décharge électrique traverse l'air entre deux points d'un ou plusieurs conducteurs. C'est un phénomène dangereux qui génère une chaleur intense et peut être à l'origine de départs d'incendie. On distingue deux types principaux d’arcs : les arcs parallèles et les arcs séries. La détection de ces arcs dangereux est indispensable pour assurer la protection des circuits électriques.
Pourquoi choisir un
protecteur d’arc électrique DPDA Hager ?
Pour vous, installateur : facile à installer, aussi bien pour les références résidentielles que tertiaires.
• Configuration rapide,
• mise à jour du dispositif via Bluetooth,
• aide au diagnostic,
• application Hager Pilot pour le diagnostic et l’historique des déclenchements,
• conçu avec 30 %* de matière recyclée sans halogène**.
*Utilisation de résine plastique PA66 recyclé provenant de l’industrie textile sur les enveloppes plastiques du produit. Ce qui représente un taux de 11 % de plastique recyclé sur le poids total des pièces plastiques.
**Sur les pièces plastiques recyclés selon la norme NF EN 50642.

Les points forts du
protecteur d’arc électrique Hager
Des protecteurs d’arcs électriques
pour chacun de vos chantiers
Afin de garantir la conformité de l’installation, il est important de s’orienter vers le dispositif adapté. C’est pourquoi, chez Hager, nous proposons 12 références afin de s’adapter au mieux à l’environnement électrique.
Vous retrouverez :
Pourquoi installer un
protecteur d’arc électrique (DPDA) ?
Contrairement aux autres causes de départ de feu détectées par des protections modulaires, les arcs électriques sont détectés uniquement par un protecteur d’arc. Lorsqu'un arc anormal est détecté, le DPDA coupe immédiatement le circuit, empêchant ainsi le départ de feu. Sa technologie aide à identifier les arcs parallèles et les arcs séries.
L'installation d'un détecteur d'arc est donc indispensable pour permettre de
Inscrivez-vous à la formation
en ligne gratuite
Comment protégez les installations des arcs électriques dangereux avec un DPDA ?
Que dit la norme
NF C 15-100 ?
La norme NF C 15-100 recommande d'ailleurs d’installer un système de détection d’arcs dangereux dans les cas suivants :
• les circuits "prises de courant" dans les lieux considérés comme critiques, soit avec un risque d’incendie élevé ou abritant des biens irremplaçables (pièces à sommeil, granges, musées, zones de stockage de produits inflammables, etc.),
• les circuits alimentant des équipements en permanence (pompe à chaleur, VMC, par exemple).
-
Qu’est-ce qu’un DPDA ?
Selon la norme internationale IEC 62606, le DPDA (Dispositif Pour la détection de Défauts d’Arcs) ou AFDD (Arc Fault Detection Device) est un dispositif destiné à atténuer les effets des défauts d'arcs en déconnectant le circuit lorsqu'un défaut d'arc est détecté. Les DPDA Hager embarquent un microprocesseur permettant d’identifier les caractéristiques qui indiquent un défaut d'arc et de mettre en sécurité automatiquement le circuit concerné en déclenchant le dispositif.
-
Qu'est ce qu'un défaut d'arc ?
L'arc électrique est une décharge lumineuse d'électricité à travers un milieu isolant, généralement accompagnée de la volatilisation partielle des électrodes. Le défaut d'arc est un arc parallèle ou série involontaire dangereux entre les conducteurs.
-
Quelle est la différence entre un court-circuit et un défaut d’arc parallèle ?
Le court-circuit est un contact direct entre 2 conducteurs, entraînant une montée rapide et importante du courant, avec beaucoup d'énergie capable de déplacer le sous-ensemble magnétique d'un disjoncteur en moins de 5 millisecondes. Les défauts d'arc parallèle sont le résultat de dommages à l'isolation conduisant à des arcs sporadiques, se répétant dans le temps, ayant suffisamment d'énergie pour pouvoir déclencher un incendie, mais généralement pas assez pour déclencher la protection magnétique des disjoncteurs.
-
Est-ce que le DPDA est efficace sur tous les circuits ?
Des défauts d'arc parallèle peuvent se produire dans chaque circuit final, y compris les circuits peu chargés ou à faible consommation, car ils ne sont pas liés aux charges. Les DPDA offrent une protection contre les surtensions pour toutes les charges, y compris les charges à faible consommation. Il est vrai que les défauts d'arcs série sont liés à la consommation électrique des charges du circuit, mais une protection du circuit est définie en fonction de la configuration du circuit et non en fonction des charges. Vous ne pouvez jamais savoir si la faible consommation d'un circuit particulier sera toujours d'actualité à l'avenir, car les charges peuvent toujours être modifiées et remplacées.
-
Pourquoi le DPDA doit-il protéger les circuits finaux ?
Le DPDA est un dispositif de protection de circuit final placé à l’origine du circuit à protéger, comme l’exige la norme d’installation ainsi que la norme produit.
-
Est-ce que le DPDA remplace un parafoudre ?
Le DPDA est basé sur la norme NF EN 50550 qui offre une protection contre les surtensions permanentes. En ce qui concerne les surtensions transitoires, vous devez continuer à utiliser des parafoudres.