Dispo­si­tivi di rile­va­zione di guasti d’arco (AFDD)

La prote­zione si evolve e diventa totale

L’utilizzo di dispo­si­tivi di rile­va­zione di guasti d’arco (AFDD) costi­tuisce una misura adeguata per la prote­zione antin­cendio e gli AFDD Hager sono la solu­zione ideale per assi­cu­rare questa prote­zione.

Installatore dotato di dispositivi di protezione con cacciavite in mano di fronte ad un quadro elettrico aperto che verifica l'esatta installazione dei dispositivi di rile­va­zione di guasti d’arco AFDD


Un terzo di tutti gli incendi strut­tu­rali è provo­cato da guasti nell’instal­la­zione elet­trica

Ogni anno in Europa si regi­strano più di due milioni di incendi, un terzo dei quali è impu­ta­bile a guasti ed anomalie dell’impianto elet­trico. 

Dal 2017 la norma CEI 64-8 V3 prevede, tra i vari sistemi di preven­zione, l’utilizzo di dispo­si­tivi di rile­va­zione di guasti d’arco (AFDD) come prote­zione antin­cendio nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi soggetti a vincolo arti­stico o desti­nati alla custodia di beni inso­sti­tui­bili.

L’utilizzo di dispo­si­tivi di rile­va­zione di guasti d’arco é in ogni caso racco­man­dato anche in ambienti resi­den­ziali dove sono presenti oggetti infiam­ma­bili, beni di valore, persone vulne­ra­bili come bambini, anziani o malati.

Dispositivi di rilevazioni di guasti arco AFDD


Prote­zione
per ogni ambiente

Gli AFDD proposti da Hager Bocchiotti sono ideali per la maggior parte delle appli­ca­zioni pubbliche e private: dagli asili e le case di riposo ai luoghi con un elevato rischio di incendio a causa di mate­riali lavo­rati o conser­vati, come cartiere o fale­gna­merie; dagli edifici che conser­vano beni non sosti­tui­bili o di alto valore, come musei, data center, labo­ra­tori fino ad ambienti costruiti con mate­riali infiam­ma­bili, come case di legno.

Dispositivi di rilevazioni di guasti arco AFDD

Asili, case di riposo, alloggi resi­den­ziali

Dispositivi di rilevazioni di guasti arco AFDD

Musei, gallerie, edifici storici, edifici pubblici

Dispositivi di rilevazioni di guasti arco AFDD

Cartiere, tipo­grafie, fale­gna­merie, segherie, fienili

Dispositivi di rilevazioni di guasti arco AFDD

Data center, labo­ra­tori



Instal­lare il nuovo standard per essere all’avan­guardia

Operando come “senti­nella” del circuito da proteg­gere, il dispo­si­tivo di rile­va­zione di guasti d’arco AFDD moni­tora costan­te­mente le onde sinu­soi­dali di tensione e di corrente.

Se il dispo­si­tivo rileva forme d’onda di tensione e di corrente (a partire da 2,5 A) tipiche di un arco elet­trico, inter­viene inter­rom­pendo il circuito evitando il possi­bile innesco di un incendio.

Dispositivi di rilevazioni di guasti arco AFDD

Impianti elet­trici a regola d'arte?

Vuoi appro­fon­dire le tue cono­scenze per realiz­zare impianti elet­trici sicuri e protetti per i tuoi clienti? Consulta il nostro team tecnico.


Dispositivi di rilevazioni di guasti arco AFDD

Vantaggi e funzioni

Il dispo­si­tivo AFDD opera con una tecno­logia suppor­tata da un micro­pro­ces­sore che moni­tora costan­te­mente più di 120 para­metri di tensione e di corrente

Il micro­pro­ces­sore rico­nosce inoltre un guasto d’arco dalle normali varia­zioni di corrente dovute all’inser­zione e alla disin­ser­zione dei carichi preve­nendo così inter­ru­zioni non neces­sarie

La funzione inte­grata di prote­zione da sovra­ten­sione garan­tisce una maggiore sicu­rezza, mentre la misu­ra­zione della corrente diffe­ren­ziale offre un’ulte­riore prote­zione antin­cendio.

Dispositivi di rilevazioni di guasti arco AFDD