Application de suivi de consommation et de production

 

Destinée à l’occupant du logement, l'application Hager Wattview permet de visualiser, analyser et maîtriser sa consommation d'énergie ainsi que sa production photovoltaïque. Une solution intelligente, précise et intuitive pour mieux comprendre les usages et optimiser sa consommation au quotidien.


L’application Hager Wattview pensée pour l’occupant du logement

Associée au compteur d'énergie résidentiel EC150CS, l’application offre une vision claire des consommations pour mieux comprendre les habitudes énergétiques du logement et optimiser l’utilisation de l’énergie produite.

Depuis son smartphone, l’occupant du logement visualise ses usages, suit l’évolution de sa consommation et identifie les principaux postes énergétiques de son habitation.

L’application lui permet de devenir acteur de sa consommation en adoptant de nouveaux réflexes, en optimisant ses usages et en valorisant pleinement son installation photovoltaïque.

 

Logo Google Play    Logo App store

Homme utilisant l'application Hager Wattview qui permet de gérer la consommation de son installation électrique

Quels bénéfices pour l’occupant ?

Suivre sa consommation en temps réel

Identifier les principaux postes de consommation

Comparer sa consommation avec l'énergie produite

Maîtriser ses dépenses énergétiques



Une application connectée au compteur d’énergie Hager

Connectée en bluetooth au compteur d’énergie, l’application s’adapte à la configuration existante du logement.

La mesure de la consommation globale est réalisée soit via la sortie TIC (Télé Information Client) du compteur Linky, soit à l'aide d'un transformateur de courant, selon la configuration de l'installation. La consommation des circuits spécifiques (prises de courant, eau chaude sanitaire, climatisation, borne de recharge, etc.) peut être mesurée à l’aide de tores de courant installés sur les départs concernés.


Une fois le compteur d'énergie résidentiel installé dans le tableau électrique, l'occupant du logement peut télécharger l'application Hager Wattview afin de suivre, depuis son smartphone, sa consommation énergétique en temps réel.



Des fonctionnalités pour une vision complète de l’énergie du logement

iPhone avec une vue sur le suivi en temps réel dans l'application Hager Wattview

Suivi en temps réel

L’occupant visualise en temps réel la consommation électrique globale de son logement directement depuis son smartphone. Il peut suivre l’évolution de ses consommations et comprendre rapidement l’impact de ses usages quotidiens.

iPhone avec une vue sur la mesure par circuit dans l'application Hager Wattview

Mesure par cuircuit

Grâce au suivi de plusieurs circuits électriques, l’utilisateur identifie les principaux postes de consommation de son habitation et analyse leur évolution.

iPhone avec une vue sur l'historique dans l'application Hager Wattview

Historique

L’application permet de consulter l’historique des consommations afin de comparer les périodes et de mieux identifier les évolutions liées aux habitudes de vie ou aux équipements du logement.

iPhone avec une vue sur la production photovoltaïque dans l'application Hager Wattview

Production photovoltaïque

Pour les installations photovoltaïques, l’utilisateur suit sa production d’énergie et peut la comparer avec la consommation de son logement.

iPhone avec une vue sur le tableau de bord dans l'application Hager Wattview

Tableau de bord

Pensée pour l’utilisateur, l’application présente les informations essentielles grâce à une interface claire et intuitive, accessible depuis un smartphone.

sur


Pourquoi proposer Hager Wattview à vos clients ?

En proposant l’application Hager Wattview, vous accompagnez vos clients dans une meilleure compréhension de leurs consommations énergétiques tout en valorisant l’installation que vous avez réalisée. L’application crée un lien durable avec l’occupant du logement en lui donnant les moyens de suivre, analyser et optimiser ses usages au quotidien.

 

• Valoriser votre expertise 
Grâce à cette solution, vous proposez une expérience complète, de la mise en œuvre dans le tableau électrique jusqu’au suivi quotidien par l’occupant.

 

• Apporter une valeur ajoutée à votre installation 
Offrez à vos clients une solution simple pour visualiser leurs consommations et mieux exploiter les équipements les plus énergivores du logement.

 

• Accompagner les enjeux de performance énergétique 
Avec la RE2020 et les objectifs de sobriété énergétique, le suivi des consommations devient un levier essentiel pour sensibiliser les occupants et favoriser des usages plus responsables.



Appli Hager Wattview : les questions fréquentes

  • L’application Hager Wattview est-elle adaptée à une utilisation sur tablette ?

    L’application Hager Wattview est principalement conçue pour les appareils mobiles.
    Par conséquent, dans certains cas, lors de l’utilisation d’une tablette (iOS), la lisibilité liée à la résolution peut ne pas être conforme aux attentes.

     

  • Pourquoi l’historique du compteur n’est-il pas effacé lorsque l’installation est réinitialisée alors que le compteur n’est pas joignable ?

    Lorsque vous réinitialisez l’installation alors que le compteur n’est pas joignable, l’historique dans le compteur n’est pas effacé.
    • L’application efface l’historique dans le compteur s’il est joignable. S’il ne l’est pas, elle avertit l’utilisateur que les données ne sont pas effacées de l’appareil mais peuvent être effacées manuellement via une procédure « physique ». L’utilisateur peut annuler la procédure de réinitialisation s’il le souhaite.
    • L’application dissocie le compte myHager du compteur, de sorte que le compteur n’appartient plus à personne.
    • Si quelqu’un veut utiliser le compteur, il devra effectuer l’appairage, mais il ne s’agit pas d’une situation de reprise puisque personne ne possède le compteur. Il faudra se connecter une nouvelle fois au compte myHager.
    Réinitialiser manuellement le Compteur d’énergie sur l’appareil si vous n’êtes pas en mesure de vous connecter ou de réinitialiser via l’application.
    Pour effectuer une réinitialisation complète du produit, procédez comme suit : maintenez le bouton poussoir enfoncé plus de 5 secondes.
    Dans les 5 secondes, maintenez de nouveau le bouton poussoir enfoncé plus de 5 secondes pour valider la réinitialisation d’usine.

     

  • Pourquoi mon compteur LINKY ou une application tierce affiche-t-il des valeurs différentes de Hager Wattview ?

    Les applications tierces peuvent utiliser un mode différent de calcul des données et des unités.
    Hager Wattview utilise des mesures directes précises jusqu’à 5 appareils. La vue Live est en Watt, l’historique en Kilowatt.
    Hager Wattview est uniquement destiné à un usage informatif et ne peut pas remplacer ou être utilisé à des fins de facturation.