Passerelle IoT
TJA 560 Hager


Profitez de la liberté

Ce qui était perçu il y a encore dix ans comme une vision utopique est devenue maintenant réalité : de nombreux appareils intelligents, les objets connectés, conquièrent de plus en plus les différents domaines de la vie. De nombreux fabricants de renommée et des jeunes pousses innovantes, offrent des produits IoT attrayants destinés à nous faciliter la vie quotidienne.

Malheureusement, il s’agit souvent de systèmes indépendants avec leurs propres applications individuelles. Il en résulte que ces objets destinés à nous assister dans notre vie quotidienne ne font que la compliquer. Mais, avec la passerelle IoT de Hager, ou contrôleur IoT, il est désormais possible de réunir sous un même toit un grand nombre de ces différents systèmes et en plus les combiner ensemble.

Le contrôleur IoT est la liaison entre KNX et le monde IP. Il est installé dans la centrale technique de la maison. C’est ici que sont collectées toutes les informations, qui sont ensuite mises à disposition pour la gestion technique. Le contrôleur IoT est également une passerelle KNX / IoT ; il permet la communication entre les différents composants.

Comme pour toutes ses solutions connectées, Hager utilise comme “base” le standard KNX établi.


Hager a fait le choix d’intégrer
certains objets
directement dans sa passerelle IoT

Hager a fait le choix d’intégrer certains objets directement dans sa passerelle IoT :

  • Sonos, le Home Sound System qui, via WLAN, remplit toute la maison d’un son exceptionnel.
  • Philips Hue, l’éclairage d’ambiance du quotidien.
  • a station météo Netatmo, la station qui aide à déterminer les données de qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
  • L’assistance vocale virtuelle d’Amazon Echo, qui permet un aménagement encore plus confortable de la maison
Passerelle IoT TJA560

Un accompagnement tout au long de la démarche de formation

Le nombre d’appareils connectés mondialement à Internet va se multiplier jusqu’en 2020 et passer de quelque 6 milliards à plus de 25 milliards.

Aujourd’hui déjà, il existe tous les jours des nouvelles possibilités. Des nouvelles possibilités s’ouvrent également en permanence grâce à IFTTT : If This Then That.

Le nom tient lieu de programme : le service d’automatisation “If this then that” (IFTTT) associe un déclencheur ou Trigger ( this ) à une action ( that) pour former une recette (applette ). Il est alors possible d’associer des appareils électroménagers intelligents (par exemple frigidaires, fours, machines à café), des voitures connectées (par exemple BMW ConnectedDrive) ou des Smartphones et montres intelligentes via IFTTT à d’autres appareils et services, mais aussi à des fonctions KNX concrètes. Grace à plus de 250 services web, les possibilités sont pratiquement illimitées.

On voit par ailleurs apparaître un nombre croissant de nouveaux objets connectés équipés de nouvelles fonctions qui demandent à être intégrés dans le logement intelligent. Avec l’intégration possible de plus de 1000 fonctionnalités, le contrôleur IoT, en combinaison avec KNX, est paré pour cet avenir interconnecté. Il comprend aujourd’hui déjà de nombreuses interfaces de produit préinstallées et actualisées en permanence.

Le contrôleur IoT ouvre ainsi de toutes nouvelles perspectives et prépare la voie vers un secteur d’activité intéressant et prometteur.



Téléchargement
du dossier de presse



Votre contact presse

Mélanie Schillinger - Responsable relation medias