domovea s’interface avec de multiples protocoles
domovea s'interface nativement avec le protocole DALI2 et grâce à la puissance du KNX, vous pouvez également l'interfacer avec ZIGBEE, ENOCEAN ou encore le MODBUS.
Tout savoir
sur le protocole KNX
Le protocole KNX est un protocole normé, ouvert à tous les fabricants qui se distingue par sa stabilité et sa fiabilité dans le temps. On le retrouve autant en résidentiel qu’en tertiaire. Le protocole KNX transite aussi bien sur un bus filaire que par la radio. La particularité du KNX radio est d’utiliser des fréquences hors standard, évitant ainsi les perturbations avec d’autres systèmes.
Pour leurs mises en œuvre, les produits KNX nécessitent obligatoirement un logiciel de configuration (logiciel ETS). Il existe cependant des alternatives chez certains fabricants, qui ne permettent la configuration dans l’environnement de la marque (exemple : Hager Pilot). Le protocole KNX est utilisé pour toutes les fonctions du bâtiment : éclairages, chauffage, climatisation, ouvrants, etc.
La majorité des produits KNX filaires du marché peuvent être directement alimentés par le bus KNX.
Tour d'horizon des protocoles
qui s'interfacent avec domovea
- Protocole DALI2
Protocole qui passe par un bus filaire, donc 2 fils, et qui a été développé par les fabricants de luminaires pour pouvoir gérer proprement les différentes sources de lumières, qu’elles soient à LED, fluocompact ou CFL. Ce protocole est désormais normé et se nomme DALI2. Il est dédié uniquement à la gestion des éclairages dans les villas ou dans les bâtiments tertiaires. Le protocole DALI2 est un protocole disponible sous deux modes de fonctionnement, le premier broadcast (ne nécessite pas de programmation) et le second adressable. Pour l’interfacer avec la gestion du bâtiment, domovea pour Hager, il est nécessaire de posséder une passerelle de communication entre KNX et DALI2. - Protocole ZIGBEE
Protocole qui passe par la radio et qui est basé sur un adressage entre les produits où chaque produit peut relayer l’information qui ne lui ait pas dédié à un autre produit. Ce protocole a été pensé pour être le plus universel possible. Il utilise les mêmes fréquences que le réseau Wi-Fi. Ce protocole est utilisé pour de nombreuses applications et permet la commande autant des éclairages, des ouvrants, que des systèmes de régulation de chauffage. La plupart du temps les produits ZIGBEE sont des produits à piles qui ne nécessitent pas une alimentation en 230 V pour fonctionner. Le protocole ZIGBEE est un protocole où les fonctions sont déjà embarquées dans les produits et qui ne nécessite pas de logiciel de programmation. On le retrouve majoritairement dans des bâtiments de types habitations. Pour l’interfacer avec l’univers KNX, il existe des passerelles de communication KNX/ZIGBEE. L’autre possibilité est d’interfacer les box domotiques directement entre elles (le pont Philips Hue ZIGBEE est relié au nouveau serveur domovea, via la réseau RJ45). - Protocole MODBUS
Protocole qui a été développé pour des applications tertiaires et industrielles. Sa force est d’être un protocole normé totalement paramétrable où l’on va aller déclarer dans la base de données des produits qui communiquent entre eux, le dictionnaire des mots utilisés par chaque produit. Le MODBUS peut circuler sur de nombreux supports qu’ils soient filaires ou radio. Actuellement, le MODBUS est devenu un standard dans le tertiaire, pour la remontée des données de consommation énergétique des bâtiments et est très fortement utilisé pour la gestion du chauffage (par exemple : Tour de la Défense, Paris). Le MODBUS nécessite d’avoir accès à la programmation des produits afin de renseigner les dictionnaires (appelés table d’équivalence), il reste donc un protocole relativement lourd à mettre en œuvre, mais qui a fait ses preuves en terme de fiabilité et de stabilité dans le temps. La connexion entre l’univers KNX et le MODBUS se fait grâce à des passerelles de communication KNX/MODBUS. - Protocole ENOCEAN
Protocole passant par les ondes radio, il est basé sur un adressage entre les produits et sa force est de nécessiter que très peu d’énergie. Il n’est donc pas rare de retrouver des produits ENOCEAN sans fil, sans pile. Ce protocole est utilisé pour de nombreuses applications : éclairages, volets, contact, etc. le plus souvent dans de petits bâtiments tertiaires ou résidentiels. Le protocole ENOCEAN est un protocole où les fonctions sont déjà embarquées dans les produits, et ne nécessite pas de programmation. Pour l’interfacer avec l’univers KNX, il existe des passerelles de communication KNX/ENOCEAN. Il est également possible de l’interfacer entre les box domotiques via le réseau RJ45.