La gestion de l’éclairage dans les ensembles de bureaux
La lumière, c’est la vie ! Au-delà de cette célèbre maxime, un bon éclairage est un élément capital au quotidien pour apporter du confort et préserver la santé des occupants d’un bâtiment.
Les bienfaits
d'un bon éclairage
En évitant la fatigue oculaire et en agissant sur le tonus, l’éclairage favorise la performance et l’efficacité des employés. Mais, c’est aussi une charge importante dans le budget énergétique d’une entreprise. Alors, comment offrir un haut niveau de confort à ses employés tout en maîtrisant sa facture énergétique ?
Assurer le bien-être
Le saviez-vous ? L’éclairage d’un espace de travail est régit par le code du travail. Ainsi, Le décret n° 83-721 fixe des valeurs minimales à respecter pour l'éclairement en tout point et tout moment. Par exemple, pour une surface de bureau, il est nécessaire d’assurer un niveau minimum de 200 lux (en combinant, lorsque c’est possible, les apports de lumière naturelle).
Autre critère de confort à considérer : la température de couleur. Exprimée en degrés kelvin (K), elle caractérise la couleur apparente de la lumière émise par une source.
Mixés entre eux, ces deux éléments caractérisent l’ambiance lumineuse d’un espace éclairé. Et bien qu’elle soit issue d’un éclairage artificiel ou combiné, c’est elle qui agit directement sur notre humeur et nos performances.
Respecter le rythme naturel pour
favoriser la performance
Car chacun d’entre nous dispose d’une horloge interne qui régule les phases d’éveil et de sommeil. Calée sur la course du soleil et le niveau de lumière naturelle, elle agit directement sur notre capacité de concentration et de travail. En cas de déficit, la fatigue s’accentue et notre humeur se détériore rapidement. Dans un contexte professionnel, on imagine facilement les impacts que cela peut avoir sur la performance des collaborateurs. C’est pourquoi, il est primordial d’adopter un éclairage biodynamique qui recrée artificiellement le cycle du soleil.
Concrètement, Il s’agit de faire varier en intensité et en couleur la lumière produite par les luminaires de l’espace de travail :
• douce et bleutée au lever du soleil,
• blanche et s’intensifiant tout au long de la journée,
• jaune et orangée au coucher du soleil.
Mariez les univers
KNX et DALI2
Variation, choix de couleur, température de couleur adaptée au rythme biologique, les solutions KNX/DALI2 Hager permettent d’apporter le contrôle et le confort adaptés aux nouveaux espaces de travail.

Piloter pour mieux maîtriser le budget
et l’impact environnemental
Avec 14 %, l’éclairage représente le deuxième poste de coût dans le budget d’une surface de bureau juste derrière le chauffage. Pourtant, il existe des solutions simples qui permettent de réduire significativement l’utilisation de l’éclairage. Sur ces deux derniers points, un système de pilotage centralisé comme domovea vous permet d’agir de manière pertinente et efficace sur l’environnement des locaux. À la clé, un budget et un confort optimisés.
Domovea est l’interface utilisateur du bâtiment connecté
En local ou à distance, l’utilisateur pilote toutes les fonctions de l’installation électrique et s’assure de leur bonne exécution. Il peut également agir sur les objets connectés du bâtiment pour optimiser le confort et la consommation énergétique.