Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen
LS AFDD und FI/LS AFDD

Mit unserem Sorti­ment an AFDD-Brand­schutz­schal­tern gibt es viele Möglich­keiten, die Feuer­ge­fahr zu bannen, die von Fehler­licht­bögen ausgeht. Beson­ders prak­tisch: Mit dem FI/LS-Schalter mit AFDD-Auslö­seein­heit kombi­nieren Sie Fehler­strom-, Leitungs- und Fehler­licht­bo­gen­schutz in einem kompakten Modul. Alle AFDD-Schalter von Hager über­zeugen durch bedarfs­ge­rechte Strom­stärken von 6 bis 25 A, hohes Abschalt­ver­mögen bis 10 kA und eine erwei­terte Auslö­se­cha­rak­te­ristik.

Brandschutzschalter AFDD

Brand­schutz­schalter
und ihre Funk­tion

Ein Brand­schutz­schalter AFDD (Arc Fault Detec­tion Device) oder Fehler­licht­bo­gen­schutz­ein­rich­tung ist für die Über­wa­chung seri­eller und paral­leler Licht­bögen zuständig. Dazu über­wacht er die Sinus­wellen von Strom und Span­nung. Detek­tiert er Verläufe die auf einen Fehler­licht­bogen hinweisen schaltet er den entspre­chenden Strom­kreis sicher ab.

 

Im Unter­schied zu FI-Schal­tern und LS-Schal­tern verfügt die AFDD-Einheit jedoch über keinen physi­ka­li­schen Auslöser. Mit Hilfe seiner Mikro­pro­zes­sor­elek­tronik und eines Soft­ware­al­go­rithmus erkennt der Brand­schutz­schalter die Fehler­licht­bögen – und schaltet den Strom­kreis ab.

 

Die Mess­technik ist dabei in der Lage, Fehler­licht­bögen und betriebsbedingte Lichtbögen zu unter­scheiden. Diese verän­dern die Sinus­wellen zwar ähnlich wie „echte“ Fehler­licht­bögen, gehören aber in manchen Arbeits­um­ge­bungen dazu. Das gilt beispiels­weise überall dort, wo elek­tri­sche Schweiß­ge­räte benutzt werden oder beim Betrieb von Geräten, die ein Bürs­ten­feuer entstehen lassen. Dazu gehören etwa Bohr­ma­schinen, Winkel­schleifer oder elek­tri­sche Kreis­sägen.

 

Grund­sätz­lich stellen AFDD-Brand­schutz­schalter ein sinn­volles drittes Glied zwischen Leitungs­schutz­schal­tern und FI-Schutz­schal­tern dar. Die AFDDs ergänzen die beiden Schutz­ge­räte in einem empfind­li­chen Bereich und sorgen durch die Redun­danz bei der Über­wa­chung der Strom­kreise für einen vorbeu­genden Brand­schutz.


Der Hager FI/LS AFDD
Kompakte Lösung für umfas­senden Schutz

Der FI/LS-Schalter mit AFDD-Auslöseeinheit verbindet elektromechanischen Fehlerstrom- und Leitungsschutz mit mikroprozessorgesteuertem Fehlerlichtbogenschutz. Das Kombigerät bietet höhere Selektivität als klassische Gerätekombinationen aus einzelnen AFDDs mit Gruppen-FI. Das heißt: Im Fehlerstromfall wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet, alle anderen bleiben intakt.

Frontansicht Brandschutzschalter Kombigerät ARF916D von Hager mit LS, FI und AFDD. Es beansprucht nur 3 Platzeinheiten innerhalb der Technikzentrale.

Vorbeugender Brandschutz
durch AFDD-Schalter

In bestimmten Endstromkreisen werden die AFDDs zur Einhaltung der Anforderungen aus der DIN VDE 0100-420 eingesetzt. Hager hat insgesamt 46 Geräte die zum Einsatz kommen können. In der Tabelle unten finden sie den direkten Einstieg in den Produktkatalog zu den 24 LS AFDD-Schaltern und den 22 FI/LS AFDD-Schaltern.

 

LS AFDD-Schalter

Icn

Char.

In

6 A

10 A

13 A

16 A

20 A

25 A

 6 kA

B

ARC906D

ARC910D

ARC913D

ARC916D

ARC920D

ARC925D

C

ARC956D

ARC960D

ARC963D

ARC966D

ARC970D

ARC975D

10 kA

B

ARC506D

ARC510D

ARC513D

ARC516D

ARC520D

ARC525D

C

ARC556D

ARC560D

ARC563D

ARC566D

ARC570D

ARC575D

 

FI/LS AFDD-Schalter

Icn

Char.

In

6 A

10 A

13 A

16 A

20 A

25 A

6 kA

B

ARF906D

ARF910D

ARF913D

ARF916D

ARF920D

 

C

ARF956D

ARF960D

ARF963D

ARF966D

ARF970D

 

10 kA

B

ARF506D

ARF510D

ARF513D

ARF516D

ARF520D

ARF525D

C

ARF556D

ARF560D

ARF563D

ARF566D

ARF570D

ARF575D




Vorteile der
AFDD Brandschutzschalter

Erwei­terter Schutz: Nenn­ab­schalt­ver­mögen bis 10 kA

Brand­schutz­schalter von Hager bieten viele Einsatz­mög­lich­keiten. Neben Geräten mit 6 kA Abschalt­ver­mögen stehen für jede Nenn­strom­stärke Vari­anten mit 10 kA Abschalt­ver­mögen zur Verfü­gung. Ihr Einsatzort ist überall dort, wo wegen höherer Einspei­se­leis­tung ein höheres Abschalt­ver­mögen gefragt ist.

Auslö­se­cha­rak­te­ris­tiken: B und C

Alle Brand­schutz­schalter von Hager erhalten Sie wahl­weise mit B- oder C-Auslö­se­cha­rak­te­ristik. Die C-Charak­te­ristik reagiert "träger" als die B-Charak­te­ristik. Bevor­zugte Einsatz­ge­biete sind Strom­kreise mit größeren Lampen­gruppen und Gewer­be­be­triebe, in denen Verbrau­cher bzw. Lasten mit hohen Einschalt­strömen zum Einsatz kommen. AFDD-Schalter mit C-Auslö­se­cha­rak­te­ristik tole­rieren diese Einschalt­ströme und gewähr­leisten, dass diese Strom­kreise nicht unnötig abge­schaltet werden.

Steck­technik bei 6 kA, Schraub­technik bei 10 kA

Alle Brand­schutz­schalter von Hager mit einem Abschalt­ver­mögen von 6 kA sind mit der bewährten quick­con­nect Steck­technik ausge­stattet. Die AFDD-Schalter mit einem Abschalt­ver­mögen von 10 kA werden mit der im Zweckbau übli­cheren Schraub­technik ange­schlossen. Bitte beachten Sie, dass die Schraub­an­schlüsse – im Gegen­satz zur Steck­technik – nicht wartungs­frei sind und regel­mäßig über­prüft werden müssen.

Zuver­läs­siger Schutz: dank Mikro­pro­zessor-Über­wa­chung

Die Brand­schutz­schalter von Hager bieten zuver­läs­sigen Schutz vor seri­ellen und paral­lelen Fehler­licht­bögen. Dafür sorgt ein Mikro­pro­zessor, der konti­nu­ier­lich 120 Strom- und Span­nungs­pa­ra­meter über­wacht. Erkennt er charak­te­ris­ti­sche Strom- und Span­nungs­ver­läufe ab 2,5 A, die auf einen Fehler­licht­bogen hindeuten, schaltet er den Strom­kreis ab.



VDE-Norm zum AFDD
Keine gesetzliche Vorschrift – dennoch sinnvoll

Der Einsatz von Brandschutzschaltern in bestimmten Endstromkreisen ist in der DIN VDE 0100-420 geregelt. Um eine gesetzliche Vorschrift handelt es sich wie bei den meisten DIN VDE Normen nicht. Dennoch empfiehlt es sich, die Vorgaben zu erfüllen. Warum? Elektrofachkräfte, welche die Bestimmungen des VDE einhalten, folgen laut Energiewirtschaftsgesetz den anerkannten Regeln der Technik. Bei Haftungsfragen ist das ein wichtiges Argument.


DIN VDE 0100-420

Vorgaben, Anwendungen, Umsetzungspflicht.

Seit dem 1. Oktober 2019 ist die aktualisierte Fassung der DIN VDE 0100-420 in Kraft. Die Norm gibt vor, welche Maßnahmen zum Schutz vor den thermischen Auswirkungen von Fehlerlichtbögen zu ergreifen sind. Speziell im aktualisierten Abschnitt 421.7 wird der Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (Arc Fault Detection Device, AFDD) beschrieben.



Typische Ursachen
für Fehlerlichtbögen

Hier kann's brandgefährlich werden

Fehlerlicht- oder Störlichtbögen entstehen durch einen ungewollten Spannungsüberschlag. Die elektrische Energie des Fehlerlichtbogens führt zur Erwärmung der Störstelle. Ab einer Energiemenge von 450 Joule können sich PVC-Kabel entzünden. Es entwickelt sich ein Brand, der sich schlimmstenfalls auf das ganze Gebäude ausbreitet.

 

Ursachen:

Geknickte oder gebrochene Gerätekabel

Zu stark gebogene Gerätekabel

Beschädigte Kabel in der Wand (durch Bohrmaschine oder Nägel)

Schlechte Kontaktierung in der Steckdose

Fehlerhafte Isolierung

Lose Klemmstellen

Von Kleintieren angebissene oder angenagte Gerätekabel

Kabelverschleiß durch häufigen Gebrauch



Praktische Hinweise
für Ihre tägliche Arbeit

  • Isolationsprüfung nach DIN EN 61439

  • Isolationsprüfung beim E-Check

  • Schleifenimpedanz-Messung

  • Selbsttest ersetzt die Funktionsprüfung

  • Einspeisung unten, Abgang oben

  • Phasenschienen erleichtern die Installation

  • Anbauzubehör


Weitere Informationen zum Brandschutzschalter AFDD