Tout savoir sur les prises de courant
Il existe différents types de prises adaptées en fonction de votre logement et de vos besoins en électricité. Il est important de comprendre quelles sont les différences entre chaque prise électrique pour faire un choix adapté à votre intérieur. Dans cet article, découvrez l'importance de la norme électrique française NF C 15-100 pour avoir une installation électrique sûre et conforme.

Une prise,
comment ça fonctionne ?
La prise électrique permet de connecter des appareils à une source d'électricité. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit protégé par des disjoncteurs. Elle est définie par sa tension exprimée en Volts, et son courant exprimé en Ampères.
Lorsqu'un appareil est branché dans une prise, la fiche mâle de l'appareil s'intègre dans la prise femelle. Les contacts métalliques de la fiche et de la prise sont connectés et permettent à l'électricité de circuler en quantité nécessaire.
Elle est composée de 3 bornes, la phase, le neutre et la terre.
• La phase (L) : l'électricité arrive depuis la source d'alimentation.
• Le neutre (N) : la voie de retour de l'électricité vers la source d'alimentation.
• La terre (T) : connexion de sécurité pour évacuer l'électricité excédentaire et protéger contre les chocs électriques.
Quels sont les différents
types de prises ?
Quelles prises pour
quels cas d'usage
Que dit la NF C 15-100
au sujet des prises de courant ?
La norme NF C 15-100 précise le nombre minimum de prises électriques à installer dans chaque pièce. Il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié. Il saura définir le nombre idéal de prises et d’interrupteurs pour équiper votre logement. Pour définir le nombre de prises à installer par pièce, il est important d'identifier les besoins en électricité de votre habitation. L'objectif est de garantir un accès pratique à l'électricité pour le foyer et éviter les risques d'incendie en fonction de l'espace.
Type de pose
en saillie ou encastré
Dans le cas d'un montage encastré, la prise est installée dans une boîte d'encastrement, directement intégrée dans le mur. Seule la façade du produit est visible, ce qui est discret et esthétique.
Le montage en saillie signifie que la prise est fixée à la surface du mur. Ce type de montage est plus simple et rapide à installer. Il est moins discret car la prise est plus apparente.

Les prises affleurantes essensya et gallery
• Discrétion et esthétisme,
• sécurité,
• disponible avec prise USB-C.

En toute sécurité
Si vous souhaitez installer un interrupteur ou une prise de courant mais n'avez pas de connaissances en électricité, faites appel à un électricien qualifié. Avant toute manipulation, il est impératif de couper le courant de l’interrupteur du circuit concerné ou au disjoncteur général. Suivez attentivement les instructions fournies avec le produit et respectez les normes de sécurité électriques en vigueur.
Comment brancher une prise électrique ?
Avant de commencer, équipez-vous des outils nécessaires :
• un tournevis plat et un cruciforme,
• une pince à dénuder ou un cutter,
• une pince coupante isolée,
• un niveau à bulle,
• un tournevis testeur ou multimètre.
Prenez une photo du branchement existant avant de tout démonter. Il est toujours bon d’avoir une référence visuelle qui pourra faciliter le remontage ou le dépannage.
Besoin d'aide pour votre projet ?
Envie d'avoir l'avis d'un expert ?
Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets.
-
Qu'est ce qu'une prise femelle ?
• Une prise femelle est un récepteur électrique qui accepte et se raccorde à une fiche mâle, formant ainsi une connexion électrique. Les prises sont installées sur les murs comme points d'accès pour brancher les appareils électriques.
-
Quelle est la différence entre prise femelle et une fiche mâle ?
• Une fiche mâle est généralement fixée à l'extrémité des cordons d'alimentation. Elle est destinée à être insérée dans une prise femelle.
-
Comment choisir entre une prise 16 ampères et une prise 32 ampères ?
• Généralement, les prises électriques sont disponibles en 16 A pour les appareils à faible consommation et en 32 A pour les appareils plus puissants (l’intensité électrique se mesure en ampères). Ainsi, les prises 32 A sont destinées aux fours, plaques à inductions ou encore aux prises de recharge de véhicules électriques, par exemple. La puissance et la tension sont indiquées sur l'appareil.
-
Ma prise de courant ne fonctionne plus, que faire ?
• La première chose à vérifier est de contrôler que la panne n’est pas générale et qu’elle n’affecte que votre domicile.
• Vérifiez l'état des autres prises de la même pièce. Si toutes les prises d'une même pièce ne fonctionnent pas, il peut y avoir un problème avec le disjoncteur ou le fusible. Vous pouvez vérifier si le disjoncteur concerné n'est pas déclenché et le réenclencher si besoin.
• Si la ou les prises ne fonctionnent toujours pas, faites appel à un électricien qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème en toute sécurité.
-
Quelle est la durée de vie moyenne des prises électriques ?
• La durée de vie des prises électriques dépend de la qualité, de leur entretien et de leur usage. Faites appel à un électricien qualifié qui pourra vous conseiller sur le choix et le bon entretien de vos prises.
-
Comment puis-je assurer la sécurité en matière de prises électriques ?
• Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de protection adaptés contre les surtensions (parafoudres). Faites appel à un électricien qualifié pour entretenir et vérifier régulièrement votre installation électrique.
-
Quelle est la différence entre les prises de type E et de type F ?
• Ces deux types de prises sont conformes aux réglementations européennes et sont assez similaires. La prise de type E a deux orifices ronds et une broche de mise à la terre en forme de tige. La prise de type F, aussi appelée Schuko, possède deux orifices ronds et une broche de mise à la terre en forme de fer à cheval. Elles sont destinées à protéger les personnes et les appareils contre les chocs électriques ou les surtensions.
-
Puis-je installer moi-même des prises électriques ?
• L'installation des prises électriques peut être complexe et nécessite des connaissances en électricité. Il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour garantir une installation sûre et conforme aux normes.