Der Ener­gie­ma­nager.
Einer, der alles opti­miert. 

Hager XEM470 Energiemessgerät mit LAN-Anschlüssen zur Überwachung und Steuerung von elektrischen Anlagen

So arbeitet der Ener­gie­ma­nager

Er lässt sich schnell und einfach instal­lieren und in das heimi­sche Netz­werk einbinden. Optional kann flow über den Ener­gie­ma­nager auch in domovea Smart Home inte­griert werden. 

Der Ener­gie­ma­nager ist die zentrale Steuer- und Über­wa­chungs­ein­heit der Ener­gieflüsse im Haus. Seine Leis­tungen werden in der flow App visua­li­siert. Er lenkt die Ener­gieflüsse in Abhän­gig­keit von Verbrauchs­pro­filen, Strom­an­bieter-Tarifen und Wetter­vor­her­sagen, um die größt­mög­liche Eigen­nut­zung des selbst erzeugten Stroms und damit Unab­hän­gig­keit zu gewähr­leisten. Mit dem Ener­gie­ma­nager lassen sich auch intel­li­gente Heiz­stäbe des Herstel­lers my-PV schnell und einfach in flow inter­grieren, um den Eigen­ver­brauch weiter zu erhöhen.



Vorteile
im Über­blick

Orts­un­ab­hän­gige Instal­la­tion mit der Hager Cloud

Als Cloud-Lösung können Sie die Instal­la­tion jeder­zeit bequem und orts­un­ab­hängig vorbe­reiten und so Ihre Aufwände zusätz­lich opti­mieren.  

Schnell und einfach instal­liert

Der Ener­gie­ma­nager spart Platz und Zeit. Mit nur 4 Platz­ein­heiten in der Tech­nik­zen­trale über­zeugt er durch seine Kompakt­heit und ist vor Ort inner­halb kürzester Zeit in Plug-and-Play-Manier ange­schlossen.

Update-fähige Soft­ware

Das flow Ener­gie­ma­nage­ment System ist auf Lang­le­big­keit ausge­legt. Sollten dennoch System-Updates notwendig sein, werden Sie für einen reibungs­losen Ablauf von uns entspre­chend infor­miert. 

 

Intel­li­gente Heiz­stäbe für Warm­wasser oder Heizung

Die Heiz­stäbe von my-PV sind kompa­tibel mit flow und leicht nach­zu­rüsten. Der eigens erzeugte Strom der PV-Anlage wird somit selbst genutzt. Das Zusam­men­spiel von my-PV in flow spart lang­fristig Kosten und schon die Umwelt.

Visua­li­sie­rungen per App

Die flow App macht Ener­gieflüsse sichtbar. Anhand der Visua­li­sie­rungen erkennt der Nutzer, wo und wie sein Strom verbraucht wird. 

Einbin­dung von Wärme­pumpen in die flow Visua­li­sie­rung

Auch Wärme­pumpen sind in der Visua­li­sie­rung sichtbar. Kann die Wärme­pumpe effi­zi­enter genutzt werden? Die flow App zeigt es. 

Maxi­male Trans­pa­renz bei Verbräu­chen und Einspa­rungen

Opti­mie­rungs­po­ten­zial beim Strom­ver­brauch ist eben­falls sichtbar. Die Visua­li­sie­rungen der flow App zeigen genau, wo Energie verbraucht wird. 

 


flow & domovea

Ein unschlag­bares Team

Ener­gie­ma­nage­ment und Smart Home müssen näher zusam­men­rü­cken, um Smart Home, Elek­tro­mo­bi­lität und PV-Anlagen in Einklang zu bringen. flow inte­griert sich deshalb nahtlos in die domovea Smart-Home-Lösung. Die Visua­li­sie­rung der flow-Kompo­nenten erfolgt im domovea Dash­board. Dort können die aktu­ellen Ener­gieflüsse live über­wacht werden. Die flow Kompo­nenten lassen sich auch problemlos in Domo­gramme – vorpro­gram­mierte Sequenzen – einbinden.  Wann soll die Lade­sta­tion das Auto laden? Welcher Strom wird für Dauer­ver­brau­cher genutzt? Wann kann Strom erzeugt und selbst genutzt werden? Licht­ein­stel­lungen, Lade­vor­gänge und vieles mehr können so getrig­gert werden und laufen dann auto­ma­ti­siert ab. 


flow kann mehr

Perfektes Zusam­men­spiel für opti­males Ener­gie­ma­nage­ment

flow geht über das Umschalten von Direkt­ver­brauch zu Netz­ein­spei­sung der PV-Anlage hinaus. Der Ener­gie­ma­nager steuert das Haus­netz, kann die Wärme­pumpe managen, berück­sich­tigt dabei Wetter und Verbrauch und fügt sich in die Haus­au­to­ma­tion ein. Mit flow wird alles leichter, denn flow auto­ma­ti­siert das häus­liche Ener­gie­ma­nage­ment. Kein Stress. Nur flow.

 

Icon eines Feuerlöschschlauchs.

Strom­an­bieter

Wenn unter­schied­liche Tarife eines Anbie­ters im System hinter­legt sind, wählt der Ener­gie­ma­nager voraus­schauend immer den güns­tigsten Tarif.

Icon einer Hochspannungsleitung.

Ener­gie­er­zeu­gung

Der Ener­gie­ma­nager steuert das häus­liche Ener­gie­netz­werk mit dem Fokus, Strom selbst erzeugen und einen maxi­malen Anteil im Haus verbrau­chen oder spei­chern zu können.

Icon eines Punktes, der ein Signal aussendet, Sinnbild für RF Transmitter.

Internet

Der Controller bezieht Inter­net­dienste wie Wetter­vor­her­sagen in die intel­li­gente Lade­pla­nung mit ein.

 

Icon eines Thermostats neben einem Ventilator, als Sinnbild eines HIVAC Systems.

Wärme­pumpe

Über die optio­nale SG Ready-Schnitt­stelle kann eine Wärme­pumpe ins Ener­gie­system inte­griert und mit flow intel­li­gent gesteuert werden.

Icon eines Hauses mit einem Zahnrad und Play-Button im Zentrum.

Haus­au­to­ma­tion

Zur Haus­au­to­ma­tion gehört die intel­li­gente Steue­rung der Ener­gieflüsse. Deshalb ist flow in die Gebäu­de­steue­rung domovea einge­bunden.


Alles in einer App
für Ihre Kunden

Mit der neuen flow App hat Ihr Kunde alles im Blick. Er kann ab sofort auf die flow Visua­li­sie­rung zugreifen und so besser seinen Verbrauch und Ener­gie­kosten opti­mieren.

 

Die neue App ist ab sofort im google Playstore und im App Store verfügbar. 

 


Ener­gie­ma­nager
in der Tech­nik­zen­trale

Schnelle und einfache Instal­la­tion

Der Ener­gie­ma­nager lässt sich einfach in der Tech­nik­zen­trale instal­lieren und in das heimi­sche Netz­werk einbinden. Er benö­tigt nur 4 Platz­ein­heiten. Visua­li­sie­rungen in der flow App und eine breite Konnek­ti­vität machen das Manage­ment des Ener­gie­flusses trans­pa­rent. So wird die effek­tive Nutzung des selbst erzeugten Stroms garan­tiert. 

 



Strom tanken

Für Besitzer von Elek­tro­autos ist die witty solar die perfekte Ergän­zung zur eigenen PV-Anlage und zum Ener­gie­spei­cher. Mit der auto­ma­ti­schen Phasen­um­schal­tung ist Tanken somit größ­ten­teils zum Null­tarif möglich. Dabei sind bis zu 3 Lade­sta­tionen mit dem Ener­gie­ma­nager vernetzbar.

Mehr zur Lade­sta­tion witty solar

Frontansicht flow Stromspeicher

Strom spei­chern

Mit dem flow Ener­gie­spei­cher wird die Ener­gie­nut­zung aus dem eigenen Solar­strom flexibel und effi­zient. Die erwei­ter­bare Batte­rieg­röße kann jeder­zeit an den indi­vi­du­ellen Bedarf ange­passt werden. Im Zusam­men­spiel mit dem Ener­gie­ma­nager wird der Verbrauch stets optimal gesteuert.

Mehr zum Ener­gie­spei­cher