OPZ, Klinikum der Univer­sität München,
Campus Groß­ha­dern

Eines der modernsten Opera­ti­ons­zen­tren in Europa

Modernes Gewerbegebäude im Zwielicht mit bewölktem Himmel beleuchtet

Ein Herz­stück der Hoch­leis­tungs­me­dizin ging im September 2014 in Betrieb: Das Opera­ti­ons­zen­trum am Campus Groß­ha­dern, das zum Klinikum der Ludwig-Maxi­mi­lians-Univer­sität München gehört. Nach sechs­jäh­riger Bauzeit entstand mit insge­samt 36 OPs eines der modernsten Opera­ti­ons­zen­tren in Europa. Manu­fak­tur­lö­sungen von Berker sorgen für Sicher­heit und Bedien­freund­lich­keit.


Schal­ter­pro­gramm
Berker Q.1

In die mit Holz­pa­neelen und farb­li­chen Flächen gestal­tete Notauf­nahme fügt sich das Programm Berker Q.1 in polar­weiß unauf­dring­lich ein. Aufgrund der großen Radien ist es für Projekte wie Kran­ken­häuser beson­ders gut geeignet.

Das Berker Schal­ter­pro­gramm Q.1 leistet wert­volle Dienste in der Notauf­nahme. Mit seinen abge­run­deten Konturen sieht es gut aus, seine neuar­tige Ober­fläche fühlt sich ange­nehm an und dank seiner Band­breite erfüllt es alle Anfor­de­rungen an eine perfekte Klini­k­in­stal­la­tion.


Berker Kompo­nenten
für die Klini­k­in­stal­la­tion

Unter­su­chungs­raum mit einem Schicht­rönt­gen­gerät, Klini­k­in­stal­la­tion von Berker: Steck­dosen (BSV), Steck­dosen (SV), EDV-Dosen und Poten­zi­al­aus­gleich-Steck­dosen.

Hybrid-OP – alles da für schnelle Eingriffe. Für die tech­ni­sche Sicher­heit sorgt das Instal­la­ti­ons­ma­te­rial von Berker, u. a. BSV-Steck­dosen.



Ausge­wählte Berker Q.1 Bedien­ele­mente,
die hier einge­setzt wurden



Impres­sionen


Moderne Architekturdetails mit geometrischer Metallverkleidung und Lüftungssystem vor einem Himmel bei Sonnenuntergang
Moderne Gebäudeaußenansicht in der Abenddämmerung mit bunter Säule und Straßenlaternen
Moderne grüne Gebäudefassade mit geometrischem Design vor klarem Himmel
Modernes Geschäftsgebäude mit Glasfassade und externen Metalljalousien
Modernes Krankenhauszimmer mit verstellbarem Bett und elektrischen medizinischen Geräten an der Wand
Flur in einem modernen Gebäude mit sichtbarem Elektroverteilungskasten an der Wand
Moderner Krankenhausflur mit sauberem Design, Elektrosteckdosen und Sicherheitsschildern
Modernes Laborinnenraum mit elektrischem Steuerungspanel, Deckenbeleuchtung und Arbeitsstationen
Moderne Reinraum in einer Produktionsanlage mit Edelstahlausstattung und LED-Beleuchtung
Moderner Operationssaal eines Krankenhauses mit MRT-Gerät und OP-Tisch
Wandmontierte elektrische Ausstattung einschließlich Steckdosen, Schalter und Steuerungssysteme im gewerblichen Einsatz

Projekt­be­tei­ligte

Bauherr:

Frei­staat Bayern, Staatl. Bauamt München II

 

Archi­tekt:

Ludes Archi­tekten + Inge­nieure, München

 

Elek­tro­pla­nung:

abi Würz­burg Betz-Flöhl-Wohl­städter Bera­tung-Planung-Baulei­tung, Würz­burg

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Bachner Elektro GmbH & Co. KG, Ober­schleiß­heim

 

Fotos:

Rainer Viert­l­böck, OPZ


Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.


Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.