Jugend- und Fami­li­en­hotel AUGUSTIN,
München

Moderne Elektro-Instal­la­ti­ons­technik von Hager für maxi­malen Komfort

Moderne Gebäudefassade mit 'AUGUSTIN'-Beschriftung und großen Fenstern vor klarem blauem Himmel

Die Münchener There­si­en­höhe ist fraglos eine der archi­tek­to­nisch reiz­vollsten Orte Münchens. Hier eröff­nete die Edith-Haber­land-Wagner-Stif­tung im April 2019 ein Jugend- und Fami­li­en­hotel mit 46 Zimmern und 208 Betten. Von der Basis-Instal­la­tion bis zur Bedie­nung in den Zimmern setzten die Bauherren auf die System­technik von Hager und Berker.


Optisch und funk­tional über­zeu­gende Lösungen

Dies gilt sowohl für die Archi­tektur als auch für die Elektro-Instal­la­ti­ons­technik – insbe­son­dere in den sicht­baren Berei­chen des Hotels mit Publi­kums­ver­kehr. Hier fiel die Entschei­dung auf Schalter und Steck­dosen der Berker Serie Q.3, deren Rahmen durch die recht­wink­ligen Einfas­sungen und ihre zeit­lose Schlicht­heit optisch hervor­ra­gend mit der Archi­tektur des Gebäudes harmo­nieren. Funk­tional stellt das Berker Schal­ter­pro­gramm in den Zimmern unter anderem Strom­an­schlüsse in Form von 230 V Steck­dosen zur Verfü­gung, die in Mehr­fach­rahmen mit USB-Anschlüssen kombi­niert sind.

Lobby und Rezeption im Jugendhotel AUGUSTIN

Berker Touch Control

Spra­chen­ta­lent über­zeugt durch Design und Funk­tion

Mithilfe der Berker Touch Control Panels, die stan­dard­mäßig in allen Zimmern verbaut sind, können die Hotel­gäste ganz intuitiv die Raum­tem­pe­ratur regeln oder Jalou­sien öffnen und schließen. Ein beson­deres Plus an Komfort bietet die umfas­sende Auswahl von sechs Spra­chen – in einer Metro­pole wie München ein entschei­dender Service für die größ­ten­teils inter­na­tio­nalen Gäste.

Berker Touch Control und elektronische Hotelcard-Schalter sorgen für optimalen Komfort


"Unsere Fähig­keit, eine ganz­heit­liche Projekt­lö­sung über einen festen Ansprech­partner anzu­bieten, hat sich auch bei diesem Projekt einmal mehr als über­zeu­gendes Argu­ment erwiesen."

Thomas Bern­gruber

Projekt­ver­ant­wort­li­cher bei Hager



Komplette System­technik aus einer Hand

Im AUGUSTIN in München wurde die komplette Elek­tro­in­stal­la­tion als ganz­heit­liche Projekt­lö­sung über einen Partner abge­wi­ckelt und findet sich in allen Hotel­be­rei­chen wieder.



Ausge­wählte Produkte, die hier einge­setzt wurden

 
KNX-Touch-Control Display konfiguriert als Steuereinheit für ein Großraumbüro

Berker Touch Control

In jedem Zimmer, in 6 Spra­chen – Der KNX Touch Control ist Raum­be­dien­gerät und Tempe­ra­tur­regler in einem.

Höchster Komfort im Jugendhotel AUGUSTIN mit Hotelcard-Schalter und Notrufset der Schalterserie Berker Q.3

Berker Hotel­card-Schalter

Der beleuch­tete Karten­schlitz erleich­tert das Einführen der Karte im Dunklen.
Eine einstell­bare Verzö­ge­rungs­zeit zwischen 15 und 60 Sekunden erlaubt das Verlassen des Zimmers bei ange­schal­teter Beleuch­tung.

Hager Bodeninstallationssysteme

Hager Unter­flur­system

Für die elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur in der Lobby sowie im Gastro­no­mie­be­reich.

Berker Q.7 weiße Steckdose

Berker Q.3

Ob als Schalter, Steck­dose oder mit USB-Lade­ports: Wie alle Berker Desi­gn­li­nien bietet der Q.3 Funk­tionen für sämt­liche Anfor­de­rungen. Auch bestens geeignet für die Instal­la­tion im Brüs­tungs­kanal.



Impres­sionen


Modernes Schlafzimmer mit weißer Bettwäsche, dekorativem Kopfteil, Wandlichtschaltern, Steckdosen und einer orangen Lampe auf einem Nachttisch
Modernes Wohnzimmer mit weißer Steckdose und eingestecktem Kabel
Moderne elektrische Wandsteckdose mit USB-Ladegerät und Stromanschluss im minimalistischen Interieur
Modernes Wohninterieur mit Smart-Home-Steuerungspanel an der Wand und Lichtschalter
Moderner Lichtschalter an einer dunklen Wand mit LED-Anzeige
Europäische Steckdosen und Datendose an einer Wand in modernem Interieur
Elektroverteilungstafel mit Sicherungsautomaten und Beschriftung in einem Gewerbegebäude
Moderner Lichtschalter und Hotelzimmer Schlüsselkartensteckplatz an einer Wand in einem Hotelzimmer mit Bett und Nachttisch im Hintergrund
Moderner Lichtschalter an der Wand neben Türgriff und Spiegel
Offener Elektroverteilungsschrank mit Sicherungsautomaten und Energiezähler
Im Holzboden installierte Bodensteckdose der Marke Hager
Modernes Interieur mit Holztreppe und eingebauter Steckdose an der Wand neben dem Bett mit aufladendem Handy
Modernes Badezimmerinterieur mit Doppelwaschtisch und Spiegel, wandmontierten Wasserhähnen, Beleuchtungskörpern und Glasduschabtrennung
Modernes Bar-Interieur mit blauen Regalen, Markenartikeln und runden Spiegeln an der Wand

Projekt­be­tei­ligte

Eigen­tümer/Betreiber:

Edith-Haber­land-Wagner Stif­tung, München

 

Archi­tekten:

Schu­mann + Parten­felder Archi­tekten und Stadt­planer GmbH, München

 

Elek­tro­pla­nung:

Nigl & Mader GmbH, Röhrn­bach

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

ACE-Schneider GmbH, München

 

Projekt­ver­ant­wort­li­cher Hager:

Thomas Bern­gruber, Außen­dienst Zweckbau, Region Süd

Gute Aussicht im Jugendhotel AUGUSTIN

Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.


Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.