Selektive
Hauptleitungsschutzschalter
SLS
Gezielt selektiv abgesichert: Selektive Hauptleitungsschutzschalter sind ein wichtiger Baustein in der Absicherung von Stromnetzen. Sie gewährleisten, dass auch bei Fehlern nur betroffene Netzteilbereiche abgeschaltet werden.
Selektivitätsanforderungen
in Stromnetzen
Stromnetze müssen umfassend gegen Fehler abgesichert sein. Eine selektive Abschaltung ist als Trennung vom restlichen Stromnetz vor jedem Zähler vorgesehen. Bei einem Kurzschluss wir nur derjenige Teilbereich stromlos geschaltet, der betroffen ist - beispielsweise nur ein einzelner Steckdosenstromkreis anstatt gleich das gesamte Gebäude. Die Auslösung durch den selektiven Hauptschalter erfolgt dabei verzögert.
Der selektive Leitungsschutzschalter ist im Rahmen dieser Maßnahmen gleichzeitig das erste, letzte und wichtigste Glied als selektive Überstromschutzeinrichtung bei der Gebäudeinstallation Die Selektivität ermöglicht, dass nicht betroffene Stromkreise weiter funktionsfähig und einsatzfähig bleiben.
Der selektive Hauptleitungsschutzschalter
Der SLS Schalter in seiner Eigenschaft als Hauptleitungsschutzschalter wird in der Hauptleitung eines Gebäudes installiert. Er findet sich im netzseitigen Anschlussraum (NAR) noch vor dem Zähler. Der Schalter muss auch durch Laien bedienbar sein. Er ist in der Lage, das gesamte Gebäudestromnetz zu schalten. Je nach Gebäudenetzwerk erfolgt dies nur 1-phasig oder 3-phasig.
Die wichtigsten Aufgaben des selektiven Leitungsschutzschalters sind:
Es lösen zunächst diejenigen Schutzschalter aus, die der Fehlerquelle am nächsten liegen. Dadurch wird die geforderte Selektivität hergestellt.
Er begrenzt den Kurzschlussstrom unabhängig vom Schaltzustand auf elektromagnetische Art und Weise sofort und verhindert somit weitergehende Schäden.
Zusätzlich kann der selektive Hauptleitungsschutzschalter aber auch eine Selektivität entgegen der Flussrichtung des Stromes herstellen - wenn es noch vorgeschaltete Schmelz- oder andere Sicherungen gibt. Auf diese Weise schützt er das dahinter installierte Gebäudenetz auch bis zu einem gewissen Grad vor Störungen auf der Netzseite.
Vorteile des
SLS Schalters
Ein gezielterer Schutz eines Stromnetzes ist der wichtigste Vorteil von selektiven Leitungsschutzschaltern. Allerdings kommen noch weitere Punkte hinzu:
- Der SLS Schalter kann als zentraler Hauptschalter eingesetzt werden. Er bietet von einem Punkt aus die Möglichkeit, selbst ein sehr großes nachgeschaltetes Verteilernetz mit zahlreichen Steckdosen- und Lichtstromkreisen zuverlässig stromlos zu schalten. Das erhöht nicht zuletzt in weitläufigen und/oder unübersichtlichen Arealen und Gebäuden die Sicherheit.
- Der SLS Hauptschalter sorgt bei einem Kurzschluss zwar dafür, dass der Kurzschlussstrom reduziert wird, er schaltet jedoch nichtbetroffene Bereiche vor seinem endgültigen Ansprechen nicht gänzlich ab, wodurch deren sicherer Weiterbetrieb gewährleistet werden kann.
- Er dient als Backup für die anderen installierten Leitungsschutz- und Fehlerstromschutzschalter oder Schmelzsicherungen verhindert.
- Es ist serienmäßig eine Abschließ- und Plombierbarkeit gegeben. Hager SLS Schalter können zudem einer Wiedereinschaltsperre versehen werden.