10. septembre 2026

 

D’un bâtiment historique à un habitat énergétique intelligent


La transition énergétique ne se joue pas uniquement dans les constructions neuves. À Meerbusch, en Allemagne, le projet habitat démontre tout le potentiel des bâtiments existants. En associant production photovoltaïque, stockage d’énergie, pompe à chaleur, infrastructures de recharge et gestion énergétique intelligente, Hager a contribué à créer un écosystème énergétique entièrement connecté. Résultat : davantage d’autoconsommation, moins de dépendance aux énergies fossiles et une préparation optimale aux défis énergétiques de demain.


Conçu en 1967 par l’architecte Wolfgang Döring, habitat est bien plus qu’une simple maison. Cet ensemble protégé composé d’un bungalow et d’un jardin est considéré comme une référence architecturale, ce qui rendait toute modernisation particulièrement délicate.


Lorsque les propriétaires ont entrepris d’améliorer la performance énergétique du bâtiment en 2025, l’objectif était clair : intégrer des technologies énergétiques de pointe tout en préservant l’identité architecturale du lieu. De cette ambition est né un projet exemplaire, illustrant comment le patrimoine bâti peut s’adapter aux nouvelles réalités énergétiques sans renoncer à son caractère.


Un écosystème énergétique entièrement connecté

Au cœur du projet se trouve le Hager flow Energy Manager. Véritable chef d’orchestre du système, il coordonne automatiquement la production, le stockage et la consommation d’énergie afin d’optimiser chaque flux énergétique.


Cette approche permet également de rendre les performances du bâtiment visibles et compréhensibles au quotidien. Grâce à l’application flow, accessible sur iPad, les occupants comme les visiteurs peuvent suivre en temps réel la quantité d’énergie produite, stockée ou consommée.


L’installation photovoltaïque de 25 kWc fournit l’électricité renouvelable nécessaire au bâtiment. Elle est complétée par un système de stockage par batterie qui maximise l’autoconsommation. Une pompe à chaleur air-eau remplace les anciens systèmes fonctionnant aux énergies fossiles, tandis que des bornes de recharge accompagnent l’électrification des usages de mobilité.


En tenant compte de la disponibilité de l’énergie et des besoins du moment, le Hager flow Energy Manager détermine automatiquement où l’électricité peut être utilisée de la manière la plus pertinente. Cette gestion intelligente améliore en permanence l’autoconsommation et l’efficacité énergétique globale. Les résultats parlent d’eux-mêmes : durant la période estivale de 2025, habitat a atteint sept mois d’autonomie énergétique complète.


Le projet est également prêt pour les prochaines étapes de l’électrification. Grâce à la compatibilité avec les technologies de recharge bidirectionnelle, les véhicules électriques pourront demain devenir de véritables réserves d’énergie mobiles, capables de réinjecter de l’électricité dans le bâtiment lorsque cela sera nécessaire.


« Nous voulons montrer, de manière très concrète, qu’il est possible d’habiter autrement, dans le respect du climat. À travers ce projet, nous souhaitons sensibiliser à des modes de vie plus durables et mettre notre expérience ainsi que notre réseau au service du partage de connaissances et de bonnes pratiques. »

— Markus Schüßler, the balcony foundation


Un modèle pour la transition énergétique du parc existant

La transition énergétique est souvent associée aux nouveaux bâtiments. Pourtant, les enjeux les plus importants, mais aussi les opportunités les plus prometteuses, se trouvent dans le patrimoine déjà construit.


Le projet habitat montre ce qui devient possible lorsque la production d’énergie, le stockage, le chauffage, la mobilité électrique et le pilotage intelligent sont pensés comme un système unique et interconnecté. Un système capable de s’adapter aux besoins, aux saisons et aux évolutions technologiques à venir.


C’est précisément ce qui fait de habitat bien plus qu’un simple projet de rénovation énergétique. Il démontre qu’un bâtiment existant peut devenir un acteur à part entière de la transition énergétique, tout en préservant son histoire, son identité et sa valeur architecturale.


Vous trouverez plus d’informations sur le projet sur notre site web allemand.