Hager, partenaire majeur du RCSA

Vous connecter à l’énergie positive d’un partenariat engagé vers la performance.

 

Depuis 2017, toute l’entreprise est engagée aux côtés du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA). Un partenariat ambitieux, inscrit dans la durée avec l’objectif commun d’atteindre les sommets.

update_1080x720-1

Connectons les énergies positives

Tout ce que nous entreprenons, nous le faisons avec passion. Que ce soit les joueurs sur le terrain ou les fans dans les tribunes en donnant de la voix sans relâche à chaque match.

C'est cette énergie positive qui nous rassemble et nous permet de repousser les limites.

Le «Décibelomètre des énergies Hager» en est l’illustration. A l’occasion de chaque rencontre à domicile, nous enregistrons et mesurons le bruit généré par votre soutien et vos émotions dans les tribunes.

Retrouvez à l’issue des rencontres les chiffres et les moments clés du match qui auront généré le plus de bruit!

Votre soutien aura un impact positif sur le terrain mais également en dehors. Pour chaque match où nous dépasserons les 90db, nous effectuerons un donation à l’association Femme de Foot.


Votre énergie fait la différence

Vous avez électrisé la Meinau ! Découvrez les statistiques et le volume sonore généré lors des moments décisifs de la saison.

Votre énergie positive a permis de financer la formation de « Sun », un Chien d’Assistance à la Réussite Scolaire qui agit en faveur du bien-être et de la santé mentale des élèves au collège Françoise Dolto de Sierentz.


Deci_FR_1080x720

Ensemble jusqu’en 2027 !

Pour faire vivre plus intensément votre passion ! de nombreuses activations seront proposées aux fans, salariés et clients pour offrir de nouvelles expériences exclusives. 



2017, c’est l’année qui marque l’avènement du long processus de reconstruction du RCSA, l’année de la remontée dans l’élite du football français, la célébration pour tout un peuple, une région autour du club qui fédère depuis des décennies autour de la même passion.

C’est également le commencement d’une histoire d’amour entre le club et Hager. Cette relation dépasse largement le cadre d’un partenariat classique tant nous partageons plus qu’un logo sur un maillot. C’est un partenariat fort, inscrit dans la durée avec l’objectif commun de grandir ensemble avec authenticité, courage et intégrité.


"Le RCSA est une inspiration, fixant saison après saison des objectifs ambitieux, grâce à un travail constant et dédié et une gestion optimale de ses ressources."

Daniel Hager

Président du conseil de surveillance

 



Des valeurs communes qui nous unissent

Depuis des générations, le Racing Club de Strasbourg Alsace rassemble les alsaciens dans une ambiance festive et populaire. C’est tout naturellement que Hager, entreprise familiale partageant le même ancrage territorial (avec 3 sites de productions en Alsace et des milliers de salariés engagés), s’associe à l’institution en 2017 en soutenant cette ferveur, la même passion et des valeurs communes partagées par des milliers de fans toutes les semaines.

hager group sponsorships

Pour porter haut les couleurs du Club au niveau national, les joueurs et le club font preuve de détermination, d’humilité, d’esprit d’équipe tout en restant authentique et intègre. Depuis la création de l’entreprise en 1955, ce sont ces mêmes valeurs qui animent et continuent à être le socle du développement de Hager pour en faire un des fournisseurs leader en matière d’innovation dans le secteur de l’énergie électrique dans le monde entier.

"Ensemble, nous avons construit un partenariat ambitieux. Hager est un acteur majeur avec qui nous partageons la même vision et les mêmes valeurs."

Marc Keller

Président du RCSA


Un partenariat audacieux tourné vers la performance.

Poussé par son incroyable et fidèle public, le Club et les joueurs transcendent leurs limites match après match, saison après saison. C’est cette énergie positive qui nous connecte et nous pousse en tant que partenaire et entreprise engagée à accompagner le club sur le long terme mais également vers toujours plus de compétitivité pour porter haut les couleurs ciels et blanc en France et en Europe.
hager group sponsorships

Ensemble pour la victoire et l’Europe

Avec  22 sites de productions, l’Europe est au cœur de notre développement. Un engagement qui se reflète dans l’extension de notre partenariat sur les compétitions européennes ainsi que la dernière Coupe de la Ligue. 

RCSA_Pic1_1080x720

Ensemble pour la victoire

Nous avons eu le bonheur d’accompagner le RCSA lors de son épopée en Coupe de la Ligue 2019 jusqu’à la victoire finale.

RCSA_Pic3_1080x720

2019: La reconquête

Le RCSA  retrouve l’Europe en remportant 2 matchs de barrages de la Ligue Europa avant une élimination cruelle contre l’Eintracht Francfort. Un symbole fort de l’esprit de conquête et de courage du club, huit ans après sa relégation administrative.

RCSA_Pic2_1080x720

2025: Le retour en coupe d’Europe

Vingt ans après sa dernière campagne européenne, le RCSA retrouve l’UEFA Conference League. Nous sommes fiers d’accompagner cette jeune génération, avec une ambition commune : briller ensemble sur la scène européenne.


RCSA eSports

Pour la troisième saison consécutive, Hager est partenaire de l’équipe eSport du RCSA. Une évolution naturelle de notre partenariat avec le Racing qui renforce notre volonté de se positionner au cœur de l’écosystème local et participer au rayonnement des couleurs du RCSA en nous associant aux disciplines qui passionnent notre communauté.
RCSA-Esports_1080x720

Proposer un partenariat

Trouver un emploi