Hager - Hauptpartner des RCSA

Spüren Sie die positive Energie einer Partnerschaft, die sich der Leistung verschrieben hat.

Seit 2017 engagiert sich das gesamte Unternehmen an der Seite des Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA). Eine ehrgeizige, langfristige Partnerschaft mit dem gemeinsamen Ziel, Spitzenleistungen zu erbringen.
update_1080x720-1

Positive Energie im Blick 

Leidenschaft gehört bei uns dazu – ganz gleich, ob bei den Spielern auf dem Rasen oder bei den Fans auf den Tribünen, die jedes Spiel lautstark begleiten.


Es ist diese positive Energie, die uns zusammenbringt und anheizt, damit wir Grenzen überschreiten.


Jetzt macht der „Hager Energiesammler“ diese Energie bei jedem Heimspiel sichtbar: Wir messen die Lautstärke, die durch Ihre Unterstützung und Ihre Emotionen auf den Tribünen entsteht, und zeigen sie.


Nach einem Spiel sehen Sie die Energie als Balken eines Diagramms, verknüpft mit den großen Momenten des Spiels, die für enorme Lautstärke gesorgt haben.


Ihre Unterstützung im Stadion, wirkt sich übrigens nicht nur auf dem Spielfeld positiv aus, sondern auch darüber hinaus: Denn für jedes Spiel, bei dem wir die 90db-Marke überschreiten, spenden wir an Femme de Foot.


Die Energie macht den Unterschied

Die Unterstützung der Fans wirkt – auf dem Platz und darüber hinaus! Entdeckt die lautstärksten Heimspiele dieser Saison und ihre beeindruckenden Zahlen.

Die positive Energie hat zudem dazu beigetragen, die Ausbildung von „Sun“ zu finanzieren – einem Assistenzhund für schulischen Erfolg, der am Collège Françoise Dolto in Sierentz das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit der Schülerinnen und Schüler fördert.

 
Deci_DE_1080x720

Hager und RCSA verlängern ihre Partnerschaft bis 2027

Fans, Mitarbeitern und Kunden werden zahlreiche Aktivitäten angeboten. Die Teilnehmenden können dadurch den RCSA noch intensiver erleben.



2017 ist das Jahr des Wiederaufstiegs des RCS in die Elite des französischen Fußballs. Die ganze Region hat gefeiert, denn seit Jahrzehnten vereint der Club die Fans durch eine gemeinsame Leidenschaft.

2017 ist auch der Beginn einer Partnerschaft zwischen dem Verein und Hager und diese steht für mehr als nur ein Logo auf einem Trikot. Es ist eine starke, langfristige Partnerschaft mit dem gemeinsamen Ziel, mit Authentizität, Mut und Integrität gemeinsam zu wachsen.


„Der RSCA Strasbourg versteht es, seine ehrgeizigen Ziele durch konzentrierte Arbeit und den optimalen Einsatz seiner Ressourcen zu erreichen.“

Daniel Hager

Vorsitzender des Aufsichtsrats,


Gemeinsame Werte, die uns vereinen

Seit Generationen vereint der Racing Club de Strasbourg Alsace die Elsässer in einer festlichen und bodenständigen Atmosphäre. Es war selbstverständlich, dass die Hager, ein Familienunternehmen, das mit drei Produktionsstätten im Elsass und Tausenden engagierten Mitarbeitern die gleiche territoriale Verankerung teilt, sich 2017 mit dem Club zusammengeschlossen hat. Schließlich teilen beide die gleiche Begeisterung, Leidenschaft und die gleichen Werte.

 

hager group sponsorships

Um die Farben des Vereins auf nationaler und internationaler Ebene hochzuhalten, zeigen die Spieler und der Verein Entschlossenheit, Bescheidenheit und Teamgeist und gleichzeitig Authentizität und Integrität. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1955 sind es dieselben Werte, die die Hager antreiben und die weiterhin die Grundlage sind für die Unternehmensentwicklung zu einem der weltweit führenden Anbieter von Elektroinstallationen.


„Gemeinsam haben wir eine ehrgeizige Partnerschaft aufgebaut. Hager ist ein wichtiger Akteur, mit dem wir die gleiche Vision und die gleichen Werte teilen.“

Marc Keller

Präsident des RCSA


Eine mutige Partnerschaft, die auf Leistung und Innovation ausgerichtet ist

Angetrieben von seinem treuen Publikum, überwinden der Club und die Spieler ihre Grenzen Spiel für Spiel, Saison für Saison. Diese positive Energie verbindet uns und treibt uns als Partner und engagiertes Unternehmen an, den Club langfristig zu begleiten, aber auch zu immer mehr Wettbewerbsfähigkeit.
hager group sponsorships

Gemeinsam für den Sieg und für Europa

Mit 22 Produktionsstandorten steht Europa im Zentrum unserer Entwicklung. Ein Engagement, das sich sowohl in der Ausweitung unserer Partnerschaft bei den europäischen Wettbewerben als auch im jüngsten Ligapokal widerspiegelt.

RCSA_Pic1_1080x720

Gemeinsam zum Sieg

Wir hatten das große Glück, den RCSA auf seinem Weg im Ligapokal 2019 bis zum finalen Triumph zu begleiten.


RCSA_Pic3_1080x720

2019: Das Comeback

Der RCSA kehrt nach Europa zurück, indem er zwei Qualifikationsspiele der Europa League gewinnt, bevor er unglücklich gegen Eintracht Frankfurt ausscheidet. Ein starkes Symbol für den Kampfgeist und den Mut des Vereins – acht Jahre nach seinem administrativen Abstieg.

RCSA_Pic2_1080x720

2025: Die Rückkehr in den Europapokal

Zwanzig Jahre nach seiner letzten Europapokal-Saison kehrt der RCSA in die UEFA Conference League zurück. Wir sind stolz darauf, diese junge Generation zu begleiten – mit einem gemeinsamen Ziel: gemeinsam auf der europäischen Bühne zu glänzen.


RCSA eSports

Als Fortsetzung ihres Engagements im Fußball und in ihrem Bestreben, den Racing dabei zu unterstützen, die Farben des Vereins in allen Disziplinen zu verbreiten, engagiert sich Hager seit 2021 auch an der Seite des elsässischen Vereins bei dessen Teilnahme an der eLiga 1.
RCSA-Esports_1080x720

Eine Partnerschaft vorschlagen

Eine Stelle finden