Hager Energie

Gebündelte Kompetenz für ein kohlenstoffarmes Leben: Unsere Business Unit entwickelt Produkte für alternative Energiequellen, Elektromobilität und ein intelligentes Energie-Management. 

Hager Energy: bereit für eine zentrale Rolle in der Energiewende

Die Zusammenlegung von E3/DC und unserem Hager Energiemanagementsystem hat mit Hager Energy einen Geschäftsbereich geschaffen, mit dem wir ein deutliches Signal senden: Wir sind bereit dafür, eine der großen Herausforderungen der Energiewende, nämlich die Speicherung und Verteilung von erneuerbarer Energie, anzunehmen.


Smartes Energiemanagement


Überschüssige erneuerbare Energie speichern und aufbewahren bis sie benötigt wird. Mit intelligentem und revolutionärem Energiemanagement ist das möglich. Die Hager Group bietet seit jeher eine große Bandbreite an Energiemanagementsystemen. Mit unserem neuen Hager Energy Geschäftsbereich positionieren wir uns im Zentrum einer funktionierenden Energiewende. Dazu bieten wir Produkte an wie unsere Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und Energiemanagementmonitoring. Also die gesamte Bandbreite an Produkten, die den Abschied von fossilen und nuklearen Brennstoffen mehr als nur eine Vision werden lassen.

hager group technology and innovation


In Richtung dezentralisiertes Netz

Schon seit geraumer Zeit ändert sich die Art, auf die wir Strom produzieren. Wo in Deutschland noch bis vor kurzem ungefähr 70 zentrale Kraftwerke allen Strom herstellten, sind wir inzwischen bei über 2 Millionen „Prosumern“ angekommen, also Menschen, die den Strom, den sie verbrauchen, selber herstellen. Solarzellen auf Dächern produzieren Elektrizität, mit der dann das Wohnhaus und das Auto betrieben werden. Als bahnbrechende Technologie kann man nun das bidirektionale Laden bezeichnen, was durch die Kombination der in Haus und Auto vorhandenen Speicherkapazitäten erreicht wird. Eine Fahrzeugbatterie kann die gesamte Energie speichern, die ein durchschnittlicher Haushalt in ungefähr einer Woche verbraucht. Daher stellt bidirektionales Laden eine unglaubliche Chance für alle dar, die in einem Haus leben und ein Auto fahren. Also fast für jeden.

V2Hcircle

Vehicle to Home (V2H) für mehr Autarkie und Nachhaltigkeit


Erfahren Sie, wie die Vehicle-to-Home Technologie oder "bidirektionales Laden" es Haushalten ermöglicht, sich vom Stromnetz zu lösen und mit erneuerbaren Energien unabhängiger zu werden. 
Hager Group Charging electrical car in front of a house

Die Hager Group forscht bereits seit einigen Jahren auf dem Gebiet des bidirektionalen Ladens und nimmt dabei insbesondere im Wohnungsbau eine führende Rolle in Europa ein.


Eine Möglichkeit des bidirektionalen Ladens ist die so genannte Vehicle-to-home (V2H)-Technologie. Diese Technologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen (EVs) nicht nur Energie zu laden, sondern auch Energie an das Haus zurückzugeben. Fahrzeuge sind also nicht mehr nur Transportmittel, sondern werden zu mobilen Batterien.


Mit dieser wegweisende Technologie werden wir erneuerbare Energien effizienter nutzen können. Sie speichert überschüssige Energie und ermöglicht es uns, flexibel, dann auf die Energie zuzugreifen, wenn wir sie benötigen. Das Potenzial für die Energiewende ist enorm. Und nicht nur das: Bidirektionales Laden wird dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren, die Energieeffizienz zu steigern und Kohlenstoffemissionen zu verringern.


Obwohl die V2H-Technologie noch in den Anfängen steckt, hat sie bereits in Japan erfolgreich zur Stromversorgung von Häusern während Stromausfällen gedient.


Die Forschung der Hager Group in diesem Bereich ist darauf ausgerichtet, die Vehicle-to-Home-Technologie als Grundlage für künftige Ladeinfrastrukturlösungen voranzutreiben. 

Und wie das Ganze funktioniert?

Zugegeben: Hier steckt jede Menge Technik drin. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit den Kollegen von Audi überlegt, wie wir genau diese Technik jedem so einfach wie möglich erklären. So, dass es auch die Oma versteht.

03:13


Brandneue Technologie

Dies alles beruht auf gegenseitigem Austausch zwischen hochkomplexen Systemen, weswegen unsere größte Herausforderung darin liegt, die Ladungssoftware für alle EVCS (Electric Vehicle Charging Stations) der Hager Gruppe weltweit zu entwickeln und zu beherrschen. Wir sind schon gut unterwegs – 2020 haben wir ein erfolgreiches Projekt mit Audi durchgeführt, mit einem speziell dafür ausgelegten e-tron Modell. Wir haben gezeigt, dass unsere Technologie funktioniert und sind nun dabei, unsere Produktions- und Vertriebskapazitäten zu erweitern.

Was die Zukunft betrifft, so sind Dr. Andreas Piepenbrink, CEO Hager Energy, und COO Rémy Becher zuversichtlich, dass die Hager Group als zentraler Player in der Energiewende gesehen werden wird. Unser Beitrag zur Drosselung von Treibhausemissionen kann bedeutend werden.