Eficia und Decathlon: Gemeinsam für intelligentes Energiemanagement

20. August 2026


Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Decathlon mit Eficia, dem Energiemanagement-Spezialisten von Hager, daran, den Energieverbrauch und die Gebäudetechnik seiner Standorte in ganz Frankreich immer weiter zu optimieren. Inzwischen sind rund 300 Filialen an ein zentrales Energiemanagementnetz angebunden. Intelligente Gebäudesteuerung, kontinuierliche Optimierung und die Unterstützung durch Energieexperten greifen dabei ineinander. Das hilft Decathlon, Energie zu sparen, Abläufe effizienter zu gestalten und die eigene Dekarbonisierungsstrategie konsequent voranzutreiben.


Gemeinsam für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit
Als einer der weltweit führenden Sportartikelhändler hat sich Decathlon ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2030 sollen die CO₂-Emissionen gegenüber 2021 um 40 % sinken – im Einklang mit dem Pariser Abkommen.


Der größte Teil des CO₂-Fußabdrucks entsteht zwar bei der Herstellung der Produkte und in der weiteren Lieferkette. Doch auch der Betrieb der eigenen Gebäude bietet Möglichkeiten, den Energieverbrauch und damit die Emissionen weiter zu senken.


Genau hier setzt die Zusammenarbeit mit Eficia by Hager an. Gemeinsam haben die Partner ein Building Management System (BMS) und ein Energy Management System (EMS) im Filialnetz von Decathlon eingeführt. Zusammen mit dem 24/7-Fernenergiemanagement von Eficia lassen sich damit HLK-Anlagen, Beleuchtung und Stromverbrauch über eine gemeinsame Plattform zentral überwachen und optimieren.


Heute sind rund 300 Filialen in ganz Frankreich an das System angebunden. Damit lassen sich Energieverbräuche und die Performance der Standorte zentral auswerten und gezielt verbessern.



Energieeffizienz – rund um die Uhr im Blick

Im Eficia Energy Center überwachen Energieexperten den Betrieb der Filialen rund um die Uhr. Sie analysieren die Daten aus den vernetzten Gebäuden und greifen bei Bedarf direkt in deren Betrieb ein.


Dabei fließen unter anderem Wetterprognosen, Belegungszeiten und aktuelle Betriebsdaten ein. Heizung, Kühlung und Beleuchtung können so laufend an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Gleichzeitig spürt das System unnötigen Energieverbrauch auf, erkennt Auffälligkeiten und hilft dabei, Verbräuche außerhalb der Öffnungszeiten zu vermeiden.


Die zentrale Steuerung bringt dabei nicht nur energetische Vorteile. Weil die Experten die Anlagen von einer Stelle aus im Blick haben und optimieren können, werden auch die Teams vor Ort entlastet. Gleichzeitig lässt sich eine gleichbleibend hohe Performance über das gesamte Filialnetz hinweg sicherstellen.


„Die Zusammenarbeit mit Eficia besteht inzwischen seit mehr als zwölf Jahren. In dieser Zeit konnten wir das Energiemanagement unserer Gebäude deutlich verbessern. Durch die zentrale und kontinuierliche Optimierung gelingt es uns, den Verbrauch zu senken und gleichzeitig ein angenehmes Umfeld für unsere Mitarbeitenden und Kunden zu gewährleisten. Damit leistet Eficia einen wichtigen Beitrag zu unserer langfristigen Dekarbonisierungsstrategie.“

- Pierre Fahy, Energy Manager | France Real Estate Center von Decathlon
03_1080x720

Nicht nur weniger verbrauchen, sondern Energie besser nutzen

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Energiewelt grundlegend gewandelt. Die Herausforderung besteht heute nicht mehr allein darin, Energie einzusparen, sondern sie möglichst effizient und bedarfsgerecht einzusetzen.


Vor diesem Hintergrund unterstützt Eficia by Hager Decathlon dabei, Energiemanagement neu zu denken – als dynamischen Ansatz, der Verbrauch, Verfügbarkeit und Netzanforderungen gleichermaßen berücksichtigt.

 

„Vor zwölf Jahren ging es beim Energiemanagement vor allem darum, den Verbrauch zu reduzieren. Heute stehen Unternehmen vor einer anderen Herausforderung: Sie müssen weiterhin weniger Energie verbrauchen, aber gleichzeitig auch besser und zum richtigen Zeitpunkt. Genau darin liegt der Mehrwert eines intelligenten Energiemanagements.“


- Julien Bellynck, Managing Director of Eficia


02_1080x720

Eficia unterstützt seine Kunden dabei, ihren Energieverbrauch an die Verfügbarkeit von Strom, die Entwicklungen am Energiemarkt und die jeweilige CO₂-Intensität anzupassen. Bestimmte Verbräuche können beispielsweise in Zeiten verschoben werden, in denen mehr Strom verfügbar und der Anteil CO₂-intensiver Erzeugung geringer ist. So kann Decathlon weitere Emissionen vermeiden und gleichzeitig dazu beitragen, das Energiesystem flexibler und widerstandsfähiger zu machen.

Gebäude für die Energieversorgung von morgen rüsten
Je stärker Gebäude vernetzt werden und je komplexer die Energieversorgung wird, desto wichtiger wird ein Energiemanagement, das flexibel auf neue Anforderungen reagieren kann.


Die langjährige Zusammenarbeit mit Decathlon zeigt, was möglich wird, wenn Gebäudetechnik nicht isoliert betrachtet, sondern zentral gesteuert, laufend optimiert und von Energieexperten begleitet wird. So können Unternehmen ihre Gebäude Schritt für Schritt an neue regulatorische, wirtschaftliche und ökologische Anforderungen anpassen.


Eficia ist inzwischen vollständig in das Geschäftsportfolio von Hager integriert. Dadurch kann die Energiemanagement-Expertise von Eficia mit dem umfassenden und stetig wachsenden Angebot von Hager an Gebäudetechnologien und -lösungen verbunden werden. Für Kunden bedeutet das: Sie erhalten intelligente Lösungen, die unterschiedliche Bereiche zusammendenken und sich einfach in bestehende Gebäude integrieren lassen – für einen effizienteren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Gebäudebetrieb.