Eficia et Decathlon : douze ans d’ambition énergétique intelligente

20. Août 2026


Depuis plus de dix ans, Decathlon s’appuie sur Eficia, spécialiste de la gestion de l’énergie au sein de Hager, pour améliorer la performance énergétique de ses bâtiments en France. Aujourd’hui, près de 300 magasins bénéficient d’une approche centralisée qui associe pilotage intelligent des bâtiments, optimisation continue et expertise humaine. Une démarche qui permet à Decathlon de réduire sa consommation d’énergie, d’améliorer son efficacité opérationnelle et de faire progresser sa stratégie ambitieuse de décarbonation.

 

Une ambition commune en matière de performance et de durabilité
Parmi les leaders mondiaux de la distribution d’articles de sport, Decathlon s’est fixé un objectif ambitieux : réduire de 40 % ses émissions de CO₂ entre 2021 et 2030, conformément à l’Accord de Paris.


Si une part importante de son empreinte carbone est liée à la fabrication des produits et, plus largement, à l’ensemble de sa chaîne de valeur, l’amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments constitue également un levier important pour atteindre cet objectif.


C’est dans cette perspective que Decathlon s’est associé à Eficia by Hager pour déployer un système de gestion technique du bâtiment (BMS) et un système de gestion de l’énergie (EMS) dans son réseau de magasins. Associée au service de gestion énergétique à distance disponible 24 h/24 et 7 j/7 d’Eficia, cette solution permet de superviser et d’optimiser depuis une même plateforme les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), l’éclairage ainsi que les consommations électriques.


Aujourd’hui, environ 300 magasins Decathlon en France sont connectés au système, constituant ainsi une base solide pour piloter la performance énergétique à l’échelle du réseau, sur la base de données fiables.


Optimiser la performance énergétique, 24 h/24

Au cœur du dispositif se trouve l’Energy Center d’Eficia, où des experts de l’énergie supervisent et optimisent à distance le fonctionnement des magasins 24 h/24 et 7 j/7.



À partir des données des bâtiments connectés, des prévisions météorologiques, des habitudes d’occupation et des conditions d’exploitation en temps réel, le système adapte en continu le chauffage, le refroidissement et l’éclairage aux besoins réels. Il permet également de détecter les consommations inutiles, d’identifier les variations inhabituelles et de limiter les consommations superflues en dehors des heures d’ouverture.


En centralisant le pilotage de centaines de magasins sur une même plateforme, Decathlon peut ainsi assurer un niveau de performance énergétique homogène à l’échelle de son réseau, tout en allégeant la charge des équipes locales.



« Travailler avec Eficia depuis plus de douze ans nous a permis d’améliorer considérablement la gestion de nos bâtiments. Leur approche centralisée et leur optimisation énergétique continue nous aident à réduire notre consommation tout en préservant le confort de nos équipes et de nos clients, et contribuent à notre stratégie de décarbonation à long terme. »


- Pierre Fahy, Energy Manager | France Real Estate Center chez Decathlon

03_1080x720

Consommer moins, mais aussi mieux
En matière d’énergie, les enjeux ont considérablement évolué au cours des dix dernières années. Réduire sa consommation reste essentiel, mais cela ne suffit plus à répondre aux défis actuels.


Avec Decathlon, Eficia by Hager va donc plus loin : l’objectif est d’adapter la consommation aux besoins réels et de privilégier les moments où l’énergie est la plus disponible et la moins carbonée.



« Il y a douze ans, la gestion de l’énergie consistait principalement à réduire la consommation. Aujourd’hui, les entreprises doivent relever un nouveau défi : continuer à consommer moins, mais aussi et surtout consommer mieux et au bon moment. C’est là que la gestion intelligente de l’énergie prend tout son sens. »


- Julien Bellynck, Directeur général d’Eficia

 

02_1080x720

Pour répondre à cet enjeu, Eficia aide ses clients à adapter leur consommation en fonction de la disponibilité de l’électricité, des conditions du marché et de son intensité carbone. En déplaçant certains usages vers les périodes où l’électricité est plus disponible et moins carbonée, Decathlon peut ainsi poursuivre la réduction de ses émissions tout en contribuant à un système énergétique plus flexible et plus résilient.

Préparer les bâtiments aux enjeux énergétiques de demain
À mesure que les bâtiments tertiaires se connectent et que les systèmes énergétiques gagnent en complexité, la gestion intelligente de l’énergie devient un véritable levier pour préparer les bâtiments aux évolutions à venir.


À travers son partenariat de longue date avec Decathlon, Eficia montre comment un pilotage centralisé des bâtiments, une optimisation continue et l’accompagnement d’experts peuvent aider les entreprises à s’adapter à l’évolution des exigences réglementaires, économiques et environnementales.


Désormais pleinement intégré au portefeuille d’activités de Hager, Eficia associe son expertise en gestion de l’énergie à l’offre complète et en constante évolution de Hager en matière de technologies et de solutions pour les bâtiments. L’objectif : aider les clients à rendre leurs bâtiments plus performants, plus résilients et plus durables grâce à des solutions simples, intégrées et intelligentes.