#HagerBuddy 
Installation des Jahres

Mitmachen & gewinnen!


So einfach geht's!

1. Schritt

Machen Sie ein Foto Ihrer Hager-Installation. Sie dürfen gerne kreativ sein!

2. Schritt

Foto mit @HagerAustria & #HagerBuddy auf Instagram posten oder per Privatnachricht senden.

3. Schritt

Erhalten Sie eine exklusive #HagerBuddy-Mütze oder -Kappe gratis!*

Kein Social Media Konto? Dann schicken Sie uns Ihr Foto doch an marketing-austria@hager.com!

*Teilnahmebedingungen gelten.

2 Hauptpreise zu gewinnen!
#HagerBuddy-Installation des Jahres

Beste Installation
des Jahres

Ihr eingeschicktes Foto wird zur besten Installation des Jahres ausgewählt? Dann dürfen Sie sich über einen
300€-Erlebnis-Gutschein freuen!

Meisten verschiedenen Fotos
des Jahres

Sie schicken die meistens Fotos von Ihrer Arbeit mit Hager-Produkten ein? Dann dürfen Sie sich über einen
300€-Erlebnis-Gutschein freuen!

#HagerBuddy Aktion

Laufzeit 01.01. -  31.12.2024

  • Teilnahmebedingungen 

    Um am Hager Gewinnspiel/Aktion auf Facebook oder Instagram teilzunehmen, sind folgende Punkte zu berücksichtigen: Veranstalter dieses Gewinnspiels ist Hager Electro Ges.m.b.H, Dieselgasse 3 in 2333 Leopoldsdorf, Österreich. Nachfolgend „der Veranstalter“ genannt.

    Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und ausschließlich über Facebook oder Instagram möglich, das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram. Mit der Teilnahme akzeptieren die Teilnehmenden die Teilnahmebedingungen.

    Teilnahmeberechtigte: Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Österreich und die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Beschäftigte des Veranstalters sowie weitere an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

    Teilnahmebedingung: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist es nötig ein Foto einer Hager Installation (z.B. eines Hager Verteilers mit Hager Einbauten) an den Veranstalter zu schicken. Die Teilnahme kann über folgende Wege erfolgen:

    • Instagram Direktnachricht
    • Facebook Nachricht an die Hager Österreich Facebook-Seite
    • Instagram-Beitrag mit #HagerBuddy / @hageraustria
    • Story mit Markierung @hageraustria
    • Email an marketing-austria@hager.com

    Die Teilnehmer:innen erklären sich damit einverstanden, dass ihr eingesendetes Bild für jegliches Werbematerial des Veranstalters ohne Erbringung eines Urhebernachweises verwendet werden darf. Ist eine namentliche Nennung / Instagram Handle der Teilnehmer:innen über einen Post / Story des Veranstalters nicht erwünscht, ist dieser Umstand bei Einsendung des Bildes anzugeben bzw. per Privatnachricht / Direktmessage kundzutun. Alle persönlichen Daten der Teilnehmer:innen werden ausschließlich in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen Österreichs verwendet und ohne die vorherige Zustimmung des/der Teilnehmers/Teilnehmerin nicht an Dritte weitergegeben.

    Gewinn:

    • Gewinn per 1x Einsendung/Monat: Jede:r Teilnehmer:in erhält für eine Einsendung pro Monat nach Wunsch eine #HagerBuddy-Mütze oder Kappe, solange der Vorrat reicht.
    • Hauptpreis "Beste Installation": Erlebnisgutschein im Wert von 300€
      Pro Teilnehmer:in wird 1x Einsendung für ein Voting herangezogen. Sollte der/die Teilnehmer:in mehrere Einsendungen im Aktionszeitraum getätigt haben, weist der Veranstalter den/die Teilnehmer:in bis spätestens 13.01.25 darauf hin, eine Einsendung für das Voting auszuwählen. Wird keine Rückmeldung 20.01.25 gegeben, behält sich der Veranstalter das Recht vor, eine Einsendung nach eigenem Ermessen für das Voting auszuwählen.

      Während des Voting-Zeitraumes kann jede Person 1x Stimme abgeben. Der/die Teilnehmer:in, welche:r die Einsendung mit den meisten Stimmen am Ende des Voting-Zeitraumes erhalten hat, gilt als Gewinner:in.

      Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer:innen aus dem Voting auszuschließen, besteht ein Verdacht dass technische Hilfsmittel (z.B. Bots) zur Beeinflussung des Votings herangezogen worden sind.
    • Hauptpreis "Meisten verschiedenen Bilder": Erlebnisgutschein im Wert von 300€
      Der Veranstalter wählt den/die Gewinner:in, der/die die meisten verschiedenen Bilder im Aktionszeitraum eingesendet hat. Mehrere Bilder der gleichen Hager Installation (z.B. verschiedene Perspektiven des gleichen Verteilers) werden hierbei nur 1x gezählt.

    Jede:r Teilnehmer:in erhält eine Gewinnchance - ein Mehrfachgewinn der beiden Hauptpreise ("Beste Installation" und "Meisten verschiedenen Bilder") ist ausgeschlossen!

    Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist ausgeschlossen, ein Weiterverkauf des Gewinns ist untersagt. Der/der Gewinner:in wird per Facebook Privatnachricht oder via Erwähnung/direkte Antwort im Ausganspost informiert.

    Die/Der Gewinner:in muss am Tag des Erhalts - spätestens jedoch bis 28.02.2025 23:59 auf die Benachrichtigung antworten, andernfalls verfällt das Recht auf den Gewinn und ein anderer Teilnehmender wird ausgewählt.

    Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmende vom Gewinnspiel auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Dieses Recht bleibt auch nach einer allfälligen Verständigung des/der Gewinner:in unberührt.

    Gewinnspielort:
    Facebook – Hager Österreich 
    Instagram – Hager Österreich 


    Teilnahmeschluss:
    31.12.2024, 23:59

    Datenverarbeitung: Der/die Gewinner:in erklärt sich damit einverstanden, dem Veranstalter für die Abwicklung des Gewinns den vollen Namen und die Adresse per Privatnachricht bekanntzugeben. Die Teilnehmenden stimmen der Übermittlung dieser Daten an den Veranstalter ausdrücklich zu. Die übermittelten Personendaten werden vom Veranstalter ausschließlich für die Durchführungen und Abwicklung des Gewinns verwendet.

    Haftungsausschluss: Der Veranstalter haftet nicht für die Verfügbarkeit der Seiten www.facebook.com oder www.instagram.com. Der Veranstalter haftet nicht für etwaige Übertragungsfehler.

    Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf und/oder der Gestaltung des Gewinns abzuändern, sofern es nicht möglich ist, das Gewinnspiel ordnungsgemäß durchzuführen.

    Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

    Es gilt das Recht der Republik Österreich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


Unsere Social Media Kanäle
auf einen Blick

Facebook

 

Instagram

 

YouTube