Contatori di energia | Hager Bocchiotti

Conta­tori di energia Hager 

La misura dell’energia sempre più smart

Rispetta gli standard attuali e analizza la qualità della tua rete elet­trica con i conta­tori di energia.
Le solu­zioni Hager Bocchiotti per la misu­ra­zione dell'energia aiutano a compren­dere e otti­miz­zare l'impianto elet­trico.

Contatori energia Hager Bocchiotti

Conta­tori di energia con tutti i proto­colli di comu­ni­ca­zione più comuni 

La traspa­renza ener­ge­tica in tutte le aree sta diven­tando sempre più impor­tante. Ciò richiede conta­tori di energia intel­li­genti che regi­strano tutti i consumi e li trasmet­tano se neces­sario.
L'ultima gene­ra­zione di conta­tori di energia di Hager Bocchiotti offre solu­zioni su misura per ogni appli­ca­zione con misu­ra­zione degli impulsi, inter­faccia M-Bus o Modbus e controllo delle tariffe.
Ideale per il moni­to­raggio intel­li­gente dell'energia in edifici resi­den­ziali e funzio­nali.


Il rapporto con l'energia si evolve

Il conta­tore di energia misura la quan­tità di energia elet­trica consu­mata all'interno di un edificio. Con l'energy manager agardio.manager, consente di visua­liz­zare il consumo ener­ge­tico per zona e uso dell'edificio: illu­mi­na­zione, riscal­da­mento, condi­zio­na­mento o prese di corrente.

Inte­grati nel quadro elet­trico, indi­cano l'esatta quan­tità di energia consu­mata nell'edificio, oltre a fornire infor­ma­zioni su consumo e qualità della rete.
È quindi possi­bile stabi­lire una diagnosi per impo­stare le azioni corret­tive per evitare il consumo ecces­sivo.

Contatori energia Hager Bocchiotti

Una gamma di conta­tori completa per ogni appli­ca­zione

I conta­tori elet­trici offrono a consu­ma­tori e forni­tori di elet­tri­cità una gamma chiara con funzio­na­lità inte­grate. I conta­tori possono essere utiliz­zati come conta­tori bidi­re­zio­nali per l'alimen­ta­zione di rete acqui­stata e fornita.
Tutti i nuovi conta­tori di energia (ad ecce­zione di 1 fase 3x 80 A) sono conformi a MID e adatti per la fattu­ra­zione.

Conta­tori e trasfor­ma­tori ampe­ro­me­trici

La combi­na­zione perfetta

I conta­tori di energia trifase consen­tono misu­ra­zioni dirette fino a 125 A per tutti i proto­colli di comu­ni­ca­zione.
E questo solo con Hager Bocchiotti!
Sono dispo­ni­bili conta­tori di energia con inter­facce a impulsi, M-Bus o Modbus per misure indi­rette fino a 6.000 A, nel nostro cata­logo è presente una gamma adeguata di trasfor­ma­tori di corrente in grado di gestire elevate correnti primarie (50 - 4.000 A) e corrente al secon­dario pari a 5 A.
Contatori energia Hager Bocchiotti

Totale compa­ti­bi­lità

Una gamma compa­ti­bile con tutti i prin­ci­pali proto­colli di trasmis­sione!

I nuovi conta­tori di energia possono comu­ni­care utiliz­zando i più comuni proto­colli di trasmis­sione: a seconda dell'appli­ca­zione è possi­bile scegliere dispo­si­tivi con emet­ti­tore di impulso, connes­sione M-Bus (spesso in edifici resi­den­ziali) o Modbus (prin­ci­pal­mente in edifici commer­ciali e terziario avan­zato).
L'inter­faccia KNX TXF121 consente di trasmet­tere su bus KNX tutti i valori misu­rati ed è affian­ca­bile a quasi tutti i conta­tori di energia della gamma.
I dispo­si­tivi Modbus sono dispo­ni­bili con connet­tore a vite oppure con tecno­logia plug-and-play tramite un pratico connet­tore RJ45 che essendo protetto da inver­sione di pola­rità garan­tisce una connes­sione priva di errori anche al server di moni­to­raggio dell'energia agardio.manager 
Contatori energia Hager Bocchiotti

ISO 50001

Lo standard di gestione dell'energia

Sempre più aziende stanno cercando la certi­fi­ca­zione secondo lo standard inter­na­zio­nale ISO 50001 di gestione dell'energia.
La gestione otti­miz­zata dell'energia signi­fica rispar­miare attra­verso il moni­to­raggio ener­ge­tico dell’impianto e la conse­guente ridu­zione dei consumi. Ma non solo questo! Il ritorno dell’inve­sti­mento è assi­cu­rato anche dal rimborso di gran parte del EEG: attual­mente si parte da circa 7 cente­simi di euro per kWh.
Per le più grandi aziende o indu­strie, questo può signi­fi­care fino a parec­chie migliaia di euro all'anno. Con i nuovi conta­tori di energia di Hager Bocchiotti è possi­bile sfrut­tare questo vantaggio econo­mico. E si risparmia sull'intera stream­line!
energy managemente certificazione ISO50001