advizeo by Hager présente Energy Copilot pour la gestion des bâtiments

04. Mai 2026

Réduire la consommation énergétique sans sacrifier le confort, c’est désormais possible grâce au Energy Copilot d’advizeo by Hager. En collaboration avec la Métropole du Grand Paris et Tilt, cette nouvelle fonctionnalité révolutionne la gestion énergétique des bâtiments. Elle analyse les données complexes et propose des recommandations claires et concrètes. Déjà déployé dans plus de 7 000 bâtiments, Energy Copilot prouve que l’intelligence artificielle peut optimiser la consommation énergétique de manière autonome et efficace.

Dans le cadre de l’appel à projets « Démonstrateurs d’IA frugale pour la transition écologique des territoires » du plan France 2030, advizeo by Hager, la Métropole du Grand Paris et Tilt, acteur spécialisé en IA, ont développé Energy Copilot. Cette fonctionnalité basée sur l’IA automatise le suivi et le pilotage énergétique des bâtiments. Après des tests concluants dans 9 communes, l’outil est désormais déployé dans 54 collectivités, couvrant plus de 7 000 bâtiments. Il permet de réduire la consommation énergétique, de réaliser des économies et de respecter les objectifs réglementaires, sans compromettre le confort ou l’efficacité opérationnelle.

Energy co-pilot 2

La gestion énergétique repensée


Intégré à la plateforme savee d’advizeo, Energy Copilot agit comme un conseiller intelligent pour les gestionnaires d’énergie. Il ne se contente pas de détecter les inefficacités et propose des actions concrètes, comme l’ajustement des systèmes de chauffage ou de climatisation, ou la priorisation des travaux de rénovation.

Et il va plus loin encore :
• Analyse en temps réel : Identification automatique des potentiels d’optimisation énergétique.
• Recommandations sur mesure : Chaque suggestion est accompagnée d’une analyse coût-bénéfice claire.
• Intégration simplifiée : Les recommandations peuvent être validées et intégrées au plan d’action en un seul clic.
• Adaptation dynamique : Prise en compte de la météo et de la flexibilité du réseau pour optimiser en continu la consommation énergétique.

« Les collectivités portent une responsabilité directe sur 15% des émissions de gaz à effet de serre à travers leurs prérogatives et leur patrimoine. Nous sommes fiers de mettre notre expertise au service d’un territoire d’une si grande envergure. L’objectif est désormais d’aller plus loin avec des collectivités pilotes afin d’identifier le chemin le plus efficace pour l’atteinte des objectifs DEET à l’échelle d’un parc. » Cyril Sailly, président et fondateur d’advizeo

Une adoption en pleine croissance

Energy Copilot a été développé dans le cadre du programme « ApproprIAtion Métropolitaine » de la Métropole du Grand Paris et est déjà opérationnel dans de nombreuses collectivités :
• 54 collectivités de la région parisienne utilisent l’outil pour simplifier leur gestion énergétique.
• À Neuilly-sur-Marne, Colombes et Nanterre, les fonctions de contrôle prédictif sont actuellement testées pour équilibrer la consommation énergétique avec les besoins du réseau.
• Près de 7 000 sites sont déjà suivis via la plateforme savee, fournissant une base de données solide pour les recommandations basées sur l’IA.

Nouvelles fonctionnalités, nouveaux horizons

Après une phase pilote réussie, Energy Copilot va être étendu à d’autres régions de France et d’Europe. Cet outil aide les organisations à réduire leurs coûts énergétiques, respecter les objectifs réglementaires comme le DEET 2030, et adopter des pratiques plus durables. Il permet également de prendre des décisions plus rapides et mieux informées, de soutenir la flexibilité du réseau et de contribuer à un système énergétique plus durable.
Au cours des six prochains mois, l’outil sera déployé sur plus de 50 000 sites (contre 5 000 actuellement) d’organisations publiques et privées. D’autres collectivités de la Métropole du Grand Paris rejoindront également le projet de démonstration de flexibilité électrique. Les prochaines mises à jour incluront des recommandations pour les travaux de rénovation ainsi que l’affichage des économies estimées en kWh et en euros pour chaque action, rendant ainsi plus facile la priorisation et la mise en œuvre des mesures d’économie d’énergie.

Vous souhaitez évaluer votre potentiel d’économies et structurer votre plan d’action ?

Découvrez Energy Copilot d’advizeo by Hager : https://www.advizeo.io/