16. Juli 2026
Intelligentes Energiemanagement für FM Logistic in Spanien
Effiziente Prozesse, niedriger Energieverbrauch und ein angenehmes Arbeitsumfeld – moderne Logistikstandorte müssen heute unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Für FM Logistic in Spanien war klar: Um diese Ziele zu erreichen, musste das Energiemanagement seiner Gebäude neu gedacht werden.
Gemeinsam mit der Hager-Marke Eficia, die auf Energieeffizienz in Gewerbeimmobilien spezialisiert ist, entwickelte das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz für die Steuerung seiner Büro- und Verwaltungsbereiche. Die Lösung kombiniert künstliche Intelligenz, Automatisierung, Fernüberwachung und kontinuierliche Expertenbetreuung, um den Gebäudebetrieb in Echtzeit zu optimieren.
Angenehme Arbeitsbedingungen trotz hoher Dynamik
Vor der Zusammenarbeit mit Eficia erfolgte die Steuerung der Klimaanlagen bei FM Logistic größtenteils manuell. Einstellungen mussten regelmäßig angepasst werden – ein zeitaufwendiger Prozess, der sowohl die Teams als auch die technischen Anlagen belastete.
„Bei Eficia machen wir Gebäude intelligenter. Mithilfe künstlicher Intelligenz automatisieren wir Betriebsabläufe, senken den Energieverbrauch, verbessern den thermischen Komfort und optimieren die Wartung der technischen Anlagen.“
- Alexandra Chevis, Managing Director von Eficia in Spanien und Portugal
Doch Technologie allein ist nur ein Teil der Lösung.
Technologie trifft auf menschliche Expertise
Für den Standort Illescas in Spanien entwickelte Eficia ein umfassendes Energiemanagementkonzept. Dazu gehören unter anderem die Überwachung der HLK-Anlagen, Temperaturmonitoring, Datenanalysen, Fernanpassungen, App-basierte Transparenz, Sensorik sowie technische Leit- und Steuerungssysteme.
Ziel war es, den Verantwortlichen verlässlichere Daten zur Verfügung zu stellen, die Transparenz über Energieverbrauch und Anlagenbetrieb zu erhöhen und gleichzeitig den Aufwand für manuelle Eingriffe deutlich zu reduzieren. Auch bei schwankender Auslastung sollte jederzeit ein gleichbleibend hoher Komfort gewährleistet werden.
Herzstück der Lösung ist das Energy Center von Eficia. Dort überwachen spezialisierte Energieingenieurinnen und -ingenieure die Anlagen rund um die Uhr. So werden die Systeme nicht nur automatisiert gesteuert, sondern kontinuierlich analysiert und optimiert. Das Team erkennt Verbesserungspotenziale frühzeitig und greift ein, bevor mögliche Störungen den Betrieb beeinträchtigen.
Durch die Kombination aus Automatisierung, künstlicher Intelligenz und menschlicher Expertise unterstützt Eficia seine Kunden dabei, die Energieeffizienz ihrer Gebäude dauerhaft zu verbessern und die technischen Anlagen optimal auf die tatsächlichen Anforderungen vor Ort abzustimmen.
Von manueller Steuerung zu intelligenter Automatisierung
Mithilfe KI-gestützter Algorithmen passt sich die Gebäudetechnik fortlaufend an die aktuellen Bedingungen im Logistikzentrum an. Warenströme, Personenaufkommen und Nutzungsprofile verändern sich stetig im Tagesverlauf, während das System dynamisch auf die tatsächlichen Anforderungen des Standorts reagiert.
Dadurch gelingt es, Komfort und Energieeffizienz dauerhaft in Einklang zu bringen. Allein durch die präzisere Steuerung der HLK-Anlagen konnte FM Logistic seinen Energieverbrauch um 20.000 kWh reduzieren.
Seit der Einführung der Lösung hat FM Logistic sämtliche Projektziele erreicht:
„Mit den Ergebnissen sind wir äußerst zufrieden. Heute verfügen wir über eine klare Übersicht unseres Energieverbrauchs, sehr zuverlässige Daten zur Luftqualität und haben den Schritt von einem vollständig manuellen zu einem vollständig automatisierten System geschafft.“
- Fernando López, Facility Manager bei FM Logistic
Eine Partnerschaft für mehr Effizienz und Komfort
Die Zusammenarbeit zwischen FM Logistic und Eficia by Hager zeigt, dass intelligentes Energiemanagement weit über reine Energieeinsparungen hinausgeht.
Durch die Verbindung von moderner Technologie, kontinuierlicher Expertenbetreuung und einem tiefen Verständnis der betrieblichen Anforderungen entstand eine Lösung, die den Gebäudebetrieb spürbar vereinfacht und gleichzeitig Komfort und Effizienz verbessert. Die permanente Überwachung durch das Energy Center stellt sicher, dass die Anlagen nicht nur automatisiert arbeiten, sondern dauerhaft optimal betrieben werden.
Das Projekt verdeutlicht, wie sich digitale Technologien und menschliche Expertise sinnvoll ergänzen können. Gemeinsam mit Eficia hat FM Logistic eine zukunftsfähige Lösung geschaffen, die den Energieeinsatz optimiert, den Arbeitskomfort verbessert und den Gebäudebetrieb nachhaltig effizienter macht.