Blieskastel, 12. März 2026


Hager treibt in Zusammenarbeit mit LATI die Umsetzung von Kreislaufwirtschaft-Maßnahmen mit seiner MCB-Produktreihe voran

Mit seiner erweiterten MCB-Produktreihe, die Vorgaben gemäß der Norm IEC 60947-2 von 10 A bis 25 A abdeckt, macht Hager einen weiteren Schritt nach vorne im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Die Produktreihe enthält recycelte Materialien, die in Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen LATI entwickelt wurden. Dies ist der zweite Meilenstein der Partnerschaft zwischen Hager und LATI, um Kreislaufwirtschaft-Maßnahmen auf Schutzvorrichtungen anzuwenden und den Weg zur Dekarbonisierung im Bereich Scope 3 zu unterstützen.


Bei Hager ist die Kreislaufwirtschaft ein wichtiger Ansatzpunkt, um die CO2-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette zu reduzieren und die Klimastrategie des Unternehmens voranzutreiben. Nach der Einführung des AFDD mit recyceltem Kunststoff aus der Textilindustrie umfasst die MCB-Produktreihe, die die Vorgaben der Norm IEC 60947-2 von 10 A bis 25 A abdeckt, nun recycelten Kunststoff aus Vor- und Nachverbrauchsabfällen. Dazu gehören unter anderem Fischernetze und Teppiche.


„Dieses fortschrittliche Material wird durch chemisches Recycling mittels Depolymerisation hergestellt und liefert ein Ergebnis, das dem von Neuplastik entspricht – ohne Kompromisse bei der Produktqualität“, erklärt Patricia Lamouche, Engineering Discipline Leader Materials bei Hager.


Diese Initiative unterstützt Hagers Ansatz zur Kreislaufwirtschaft und trägt zu den Dekarbonisierungs-Vorhaben des Konzerns im Bereich Scope 3 bei, im Einklang mit dem neuen Markenclaim von Hager: „Better buildings. Better tomorrows.“


„Unser MCB-Portfolio ist mehr als nur ein Produkt: Es verkörpert den Ehrgeiz von Hager, die Dekarbonisierung voranzutreiben und unseren Kunden gleichzeitig zuverlässige und leistungsstarke Lösungen anzubieten. Seit wir im September im Rahmen unserer Dekarbonisierungs-Aktivitäten auf recycelten Kunststoff umgestellt haben, haben wir allein im letzten Jahr Millionen von Produkten verkauft“, sagt Frédérique Wiehle, Group Product Manager bei Hager.


Hager schätzt, dass sich mit dem Ersatz von Kunststoffanteilen durch das neue Material von LATI die produktbezogenen CO₂-Emissionen pro Tonne um rund 32 % im Vergleich zum Ausgangswert für Neuware reduzieren lassen. Nach aktuellen Berechnungen könnte dies bis 2030 zu einer 2/3 Einsparung von bis zu 70 Tonnen CO₂e pro Jahr führen und somit die Dekarbonisierung von Hager im Bereich Scope 3 (gekaufte Waren und Dienstleistungen) unterstützen.


Hagers Klimastrategie: Ehrgeizig, messbar, umsetzbar

Die Dekarbonisierung bildet einen Schwerpunkt in der Strategie von Hager. Der Klimaschutzansatz des Konzerns basiert auf drei Säulen:

1. Stärkung der Anpassungsfähigkeit durch Dekarbonisierung von Produkten und Betriebsabläufen.

2. Nutzung der Energiemanagement-Lösungen von Hager zur Optimierung von Leistung und Effizienz.

3. Unterstützung der Kunden bei der Energiewende durch messbare Energie- und CO₂-Einsparungen.


Hager strebt bis 2030 eine Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen (THG) in den Bereichen Scope 1 und 2 um 50 % sowie eine Reduzierung der THGEmissionen im Bereich Scope 3 um 25 % gegenüber dem Niveau von 2021 an.

  • Bisherige Fortschritte: Eine Reduzierung der Emissionen in den Bereichen Scope 1 und 2 um 20 % seit 2021 spiegelt das starke Engagement von Hager für die Dekarbonisierung wider.
  • Zu den laufenden Initiativen im Bereich Scope 3 gehören die Beschaffung von recycelten Kunststoffen für die MCB-Produktreihe und die Reduzierung der vorgelagerten Emissionen von gekauften Waren.

„Das ist ein weiterer Schritt auf unserem Nachhaltigkeitsweg: Hager setzt seine Innovationen mit Lösungen für bessere Gebäude und eine bessere Zukunft fort“, fasst Olivier Pradoura, Product Portfolio Vice President bei Hager, zusammen.

Weitere Informationen zu Hagers Zielen und Initiativen zur Dekarbonisierung finden Sie im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Sie können ihn hier abrufen.


  • Über Hager 

    Hager ist ein führender Anbieter intelligenter elektrotechnischer Produkte, Systeme und Lösungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude mit einem Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro.Seit über 70 Jahren gestaltet das Unternehmen die elektrische Welt von morgen. 13.000 Mitarbeitende entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte und Lösungen für bessere Gebäude und eine bessere Zukunft.

    Komponenten und Systeme werden an 23 Standorten weltweit produziert und in mehr als 100 Ländern vertrieben. Hager ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland.


Pressekontakt

Christoph_ringwald

Christoph Ringwald

Tel : +49 151 205 92 754
clara_posegga

Clara Revon

Tel.: +49 170 6859 506