Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Verdrahten. Inspirieren. Begeistern.“
Dieses Gewinnspiel wird organisiert von der HAGER Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, HRA 10002 (im Folgenden „Organisator“ genannt). Das Gewinnspiel ist nicht mit Instagram, Facebook oder LinkedIn verbunden und wird in keiner Weise von diesen Plattformen gesponsert, empfohlen oder verwaltet. Instagram, Facebook und LinkedIn sind nicht an der Organisation dieses Gewinnspiels beteiligt.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel „Verdrahten. Inspirieren. Begeistern.“ akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
Die Teilnahme ist nicht auf die Kunden des Organisators beschränkt. Jeder Teilnehmer darf nur unter seinem eigenen Namen teilnehmen; Mehrfachteilnahmen pro Monat sind ausgeschlossen.
Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre.
Mitarbeiter des Organisators und deren verbundenen Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Im Falle eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen, technische Manipulation oder Bemühungen, andere Teilnehmende herabzuwürdigen oder ein negatives Umfeld zu schaffen, behält sich der Organisator vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. In diesen Fällen können Gewinne nachträglich zurückgefordert werden.
Das Gewinnspiel startet im Juli 2026 und findet als monatlicher Wettbewerb statt, um eine ganzjährige Einbindung zu gewährleisten. Jeder monatliche Wettbewerb wird mit denselben oder neuen Preisen aktualisiert.
Um teilnehmen zu können, müssen Benutzer nach dem folgenden zweistufigen Prozess vorgehen:
1. Hager in einem Beitrag, in dem die Installation der Marke erwähnt wird, taggen oder erwähnen (@HagerDeutschland auf Instagram, @Hager Deutschland auf Facebook oder @Hager Deutschland auf LinkedIn).
2. Einen spezifischen Kommentar im offiziellen monatlichen Beitrag zum Gewinnspiel hinterlassen, um die Teilnahme abzuschließen.
Bevor nutzergenerierte Inhalte zur Abstimmung veröffentlicht oder als Gewinner bekannt gegeben werden, müssen sie von Hager technisch überprüft werden. Nur Installationen, die den Sicherheits- und Qualitätsstandards von Hager entsprechen, werden weiter verfolgt, um die Einhaltung Normen und Standards des Elektrohandwerks zu gewährleisten.
Zur Ausrichtung des Gewinnspiels und zur Preisvergabe sind nur die folgenden personenbezogenen Daten von den Gewinnern erforderlich:
- Vor- und Nachname
- Postanschrift
- Telefonnummer (zur Koordination der Lieferung)
Der Teilnehmer versichert, dass die für die Verarbeitung erforderlichen personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß und vollständig angegeben wurden.
Die Ermittlung erfolgt monatlich abwechselnd zwischen Abstimmung (um die persönliche Einbindung zu fördern) und der Verwendung eines Tools zur Zufallsauswahl. Pickaw ist ein DSGVO-konformer Online-Service, der Fairness und Transparenz bei digitalen Gewinnspielen gewährleistet. Pickaw speichert oder verarbeitet keine personenbezogenen Daten, die über den zur Durchführung der Verlosung erforderlichen Umfang hinausgehen. Pickaw kann einen öffentlichen Verifizierungslink oder ein Zertifikat generieren, um die Fairness des Auswahlverfahrens zu bestätigen. Die Verlosung findet innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss des Gewinnspiels statt.
Der Gesamtverkaufswert der monatlichen Preise beträgt maximal 44,50 €.
Die Gewinner werden direkt nach Abschluss der Verlosung oder Abstimmung auf der Plattform benachrichtigt, die für die Teilnahme verwendet wird. Der Gewinner muss den Erhalt der Preisbenachrichtigung bestätigen, indem er innerhalb von 48 Stunden auf die Direktnachricht antwortet. Wenn der Gewinner die Preisbenachrichtigung nicht innerhalb von 48 Stunden bestätigt, verfällt der Preis und der Organisator ist berechtigt, einen neuen Gewinner zu ermitteln. Bei falschen Kontaktangaben ist der Organisator nicht verpflichtet, die richtigen Daten herauszufinden; durch fehlerhafte Angaben bedingte Nachteile gehen zulasten des Teilnehmers.
Die Preise werden kostenlos per Post an die vom Gewinner angegebene Adresse gesendet. Bei Übergabe des Preises an den Postdienst geht das Risiko auf den Gewinner über. Der Organisator haftet nicht für Lieferverzögerungen oder Transportschäden.
Der Organisator haftet nicht für falsche Informationen, die von Teilnehmern und/oder Dritten, einschließlich Kooperationspartnern von HAGER, angegeben und verbreitet werden und sich auf die Verbreitung von Informationen über das Gewinnspiel beziehen.
Der Organisator haftet nicht für Schäden aufgrund von technischen Fehlfunktionen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen bei der Zustellung, es sei denn, er handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. Schadensersatzansprüche aufgrund von Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit sowie wesentliche vertragliche Verpflichtungen bleiben davon unberührt.
Darüber hinaus beschränkt sich die Haftung des Organisators und seiner Erfüllungsgehilfen für Vertragsverletzung und unerlaubte Handlungen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für den Fall von Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Teilnehmers oder von Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, d. h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
Eine Auszahlung des Preises in bar oder ein Umtausch ist nicht möglich.
Der Organisator behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit und ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise abzubrechen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Verlosung nicht wie geplant ausgeführt werden kann, wie z. B. aufgrund von Computerviren, Fehlern in der Software und Hardware und/oder aus anderen technischen und/oder rechtlichen Gründen. Dies gilt auch für Manipulationen oder Manipulationsversuche, die die ordnungsgemäße Umsetzung der Verlosung beeinflussen.
Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner ausgeschlossen.
Handelt es sich bei dem Teilnehmer um einen Unternehmer im Sinne von Ziffer 14 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Diese Teilnahmebedingungen stellen die endgültigen Regelungen für die Kampagne dar. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt.
Bei Fragen zu diesem Gewinnspiel wenden Sie sich bitte an chinmayee.naik@hager.com.