flow
enerji yönetim sistemi
Akıllı ve sade. Sıkıntı yok, sadece flow.
Konut ve ticari binalara yönelik kendi ürettiği
enerjiyi depolayan ve yöneten yüksek
performanslı ve verimli bir sistemdir.
Enerji yönetimi ile
geleceği inşa edin
Her şey akış halinde
Dijital enerji dönüşümü, e-mobiliteye geçiş, elektrik şebekesindeki gelişmeler... Bunların yanı sıra her geçen gün artan enerji maliyetleri nedeniyle bağımsız güç kaynaklarına olan ihtiyaç da artmaktadır. Hager'in yeni enerji yönetim sistemi ile bu akıllı çözümü gelecekteki işinize dönüştürebilir ve dijital dönüşümün bir parçası olabilirsiniz. Flow; enerji deposu, enerji yönetimi ve e-şarj istasyonundan oluşup ISO 50001 ve ISO 50002'ye uygun sertifikalandırılmıştır.
Enerji tasarrufu yapın
Güneş pili sisteminden elde edilen enerji sayesinde ihtiyaç duyulduğu kadar özgürce kullanılabilir. Flow enerji
depolama sistemleri, enerjiyi verimli ve esnek bir şekilde kullanmanızı sağlayan invertör, pil konvertörü ve modüllerden oluşur.
- 19.5 kWh'ye kadar değişken depolama kapasitesi
- 4.5 kW şarj ve deşarj gücü (9.75 kWh pil kapasitesi)
- %100 acil durum güç kaynağı ile (isteğe bağlı)

Enerjiyi yönetin
Alandan tasarruf etmenize yardımcı olan flow enerji sistemi yöneticisi, ısı pompası, güç depolama ünitesi ve e-şarj istasyonu gibi ev tipi tüketim cihazlarının enerji akışını kontrol eder.
- lokasyon: bulut üzerinden konumdan bağımsız devreye alma
- domovea akıllı ev çözümüne entegre edilebilir

Enerjiyi yeniden kullanın
Witty solar şarj istasyonu ile kendi fotovoltaik sisteminizden ya da enerji deponuzdan elektrik kullanarak arabanıza enerji aktarabilirsiniz. Flow enerji yöneticisi, elektrik maliyetlerinizi de en aza indirirken maksimum verimlilik sağlar.
- Dinamik faz değiştirme sayesinde maksimum şarj performansı
- 22kW'a kadar performans odaklı şarj ve elektrik kesintisi koruması

"Flow'un kullanıcı dostu tasarımı, ergonomisi ve detaylara gösterilen özen ile sadece kullanırken değil, kurulumu ve bakımının da ne kadar kolay olduğunu gördüm."
Doğru kombinasyonlar
flow enerji paketleri
Hager flow 6.5 kWh, 9.75 kWh, 13 kWh, 1.25 kWh, 19.5 kWh enerji kapasitelerinde farklı alternatifler sunuyor. Bu sayede üretilen enerjiden maksimum verim almanızı sağlıyoruz. Enerji depolama ve enerji yönetimi bu iki paketin temelini oluşturmaktadır. İkinci paket ayrıca elektrikli araçlar için 3 şarj istasyonuna kadar entegrasyon olanağı sağlar.
Bir bakışta her şey!
Flow'un web arayüzü, evinizdeki tüm elektrik akımı ve tüketimi hakkında bilgi sağlar. Ekran üç bölüme ayrılmıştır: MyHome, evin mevcut enerji durumunu ve en fazla üç farklı elektrikli aracın şarj döngülerini gösterir. İkincisi güneş enerjisi değeri ve yaklaşık fotovoltaik elektrik üretim tahminini. Son olarak performans durumu ise flow'un çalışma sistemi, fonksiyonları ve avantajları hakkında bilgi verir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak herhangi bir zaman dilimi için enerji raporları oluşturmak mümkündür.

Pratik kurulum ve
işletim
Sadece birkaç adımda, hepsi bir arada enerji depolama, enerji yönetimi ve şarj istasyonunu tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Bu şekilde, müşterileriniz maliyetleri düşürerek paradan tasarruf edebilir. Gösterge paneli size tüm çalışma adımlarında açık ve aydınlatıcı bir şekilde gösterir. Üstelik, bulut programlama sayesinde nerede
olursanız olun uzaktan daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.
01 Giriş yapın ve geçmiş verileri kontrol edin
myHager hesabınız ile giriş yaparak kurulumun doğruluğunu kontrol edebilir ve uzaktan erişime izin verebilirsiniz. Bu sayede projeniz Hager bulut ile güvenle çalıştırılabilir ve yönetilebilir.
02 Bağlantı elemanları
Tüm elemanları ortak bir arayüz üzerinden bağlayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan istediğiniz zaman erişebilir ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
03 Devreye alma ve bakım
Tek yapmanız gereken, elemanları tak ve çalıştır şeklinde bağlamaktır. Müşterinizin yararlanabileceği aydınlatıcı bir gösterge paneli bulunur. Ayrıca, müşteriniz tercih ederse, size kendiniz de izleyemeniz için size görüntüleme yetkisi verebilir. Böylece gerektiğinde uzaktan kolayca kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca, müşterinizin tercih etmesi durumunda, size sistemi görüntüleme yetkisi de verebilir, böylece kendiniz izleyebilirsiniz.
Akıllı ev enerji yönetimi
Fotovoltaik sistemlerinin ya da kojenerasyon tesislerinin kullanılmasıyla, geleceğin evi, yalnızca bir tüketici olmaktan çok giderek aktif bir elektrik "üreticisi" haline geliyor. Bir diğer deyişle, sistem her geçen gün bir elektrik üretim ve tüketim sistemine doğru ilerliyor. Tüm veri yolları teknik bir merkezde bir araya geliyor. Akıllı enerji yönetimi sayesinde, sayaç panoları belli bir yere kadar "evin beyni" haline gelerek enerji dönüşümünde trend belirleyici bir rol oynuyor.
Audi AG ile yollarda
Bir arabayı şarj etmek, talebi üretim çıktısı sınırına kadar zorlayabilir. Bunu önlemek ve maksimum şarj gücü sağlamak için Audi AG ile birlikte Audi e-tron'u şarj etmek için bir konsept geliştiriyoruz: flow – Akıllı Ev Enerji Yönetim Sistemi. Audi ile birlikte yürüttüğümüz bu ortak projede güçlü bir iş ortağımız olduğu için mutluluk duyuyoruz.