Teilnahmebedingungen zum Hager Adventskalender
Das Spiel findet auf der Hager Website https://hager.com/global/de/adventskalender statt.
Die folgenden Teilnahmebedingungen müssen von jedem/r Teilnehmer/in der Aktion bei der Anmeldung akzeptiert werden. Die Teilnahmebedingungen informieren über den Gewinnmodus, die Gewinnmechanik, den Zeitraum und die Ausschlusskriterien.
- Die Hager SE (nachfolgend „Hager“) führt vom 01. bis 24. Dezember 2026 das Gewinnspiel „Hager Adventskalender“ (nachfolgend „Adventskalender“) durch.
- Teilnehmen dürfen alle volljährigen Fans von Hager (weltweit). Die Teilnahme über automatisierte Gewinnspiel-Roboter, Gewinnspielclubs ist unzulässig.
- Sie können über die Hager Website unter https://hager.com/global/de/adventskalender teilnehmen.
- Die Teilnahme am Adventskalender ist kostenlos und in keiner Art und Weise vom Erwerb einer Ware oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig.
- Mehrfachteilnahmen (am selben Tag) sind unzulässig. Auch die Teilnahme einer Person mit verschiedenen E-Mail Adressen ist verboten.
- Vom 1. bis 24. Dezember 2026 gibt es täglich ein neues Puzzle zu lösen. Dafür müssen lediglich die Einzelteile per Drag&Drop an die richtige Stelle versetzt werden. Unter den Teilnehmern werden täglich tolle Preise wie u.a. Trinkflaschen, Schraubendreher Sets und Bluetooth Lautsprecher verlost. Die Gewinner der Woche werden jeden Montag bekanntgegeben und erhalten den Gewinn per Post. Der Versand des Gewinns erfolgt auf Kosten von Hager nach dem Ende des Gewinnspiels. Ein Versand ist weltweit möglich. Als Zeitzone für diesen Wettbewerb gilt die Mitteleuropäische Zeit (MEZ – GMT+1).
- Große Abschlussverlosung: Alle Teilnehmer, die während des Aktionszeitraums vom 1. bis 24. Dezember 2026 an mindestens 10 unterschiedlichen Tagen das jeweilige Tagespuzzle erfolgreich lösen, nehmen automatisch an der großen Abschlussverlosung eines Apple iPhone 17 teil. Die Auslosung erfolgt nach Beendigung des Adventskalenders unter allen teilnahmeberechtigten Personen. Der Gewinner wird anschließend per E-Mail benachrichtigt.
- Mit dem Absenden des Teilnahmeformulars willigt jeder Teilnehmer gegenüber Hager ein, seinen Vor- und Nachnamen, im Falle eines Gewinns, auf der Hager Website zu veröffentlichen. Die Gewinner haben den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich zu bestätigen und die von Hager benötigten Angaben zu machen. Ist nach 5 (fünf) Werktagen keine Bestätigung eingelangt, behält sich Hager das Recht vor, einen neuen Gewinner zu bestimmen.
- Hager behält sich vor, im Falle nicht vorhersehbarer und von Hager nicht zu vertretender Hindernisse, die sich mit zumutbarem Aufwand nicht beseitigen lassen, den Adventskalender vorübergehend auszusetzen oder zu beenden.
- Jeder Teilnehmer erkennt mit seiner Teilnahme am Adventskalender die vorliegenden Teilnahmebedingungen an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
Host:
Hager SE
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Germany