Allgemeine Fragen zur
Hager Ready App


Wie können wir Ihnen helfen?


Welche Vorteile hat die Anmeldung bei Hager Ready?

Wenn Sie mit Ihrem myHager-Konto bei Hager Ready angemeldet sind, können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Projekten erstellen, diese in der Cloud speichern, sodass sie auf all Ihren Geräten abgerufen werden können, und eine unbegrenzte Anzahl von Dokumenten anzeigen und herunterladen. Außerdem ist die Einrichtung eines Kontos völlig kostenlos!

 

Wie kann ich Dokumente direkt von meinem Mobilgerät aus drucken?

Wenn Sie Dokumente direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus drucken möchten, benötigen Sie einen Drucker mit Wi-Fi- oder Bluetooth-Verbindung. Nachdem Hager Ready das PDF der Dokumentation erstellt hat, wird es in einer Anwendung wie Acrobat Reader geöffnet. Gehen Sie in der Anwendung zum Menüpunkt „Drucken“ und wählen Sie den Drucker aus, der mit Ihrem Terminal verbunden ist. 

Mit der praktischen PC-Version für Windows können Sie die Dokumente auch direkt von Ihrem Computer aus drucken. Laden Sie sich Hager Ready im Microsoft-Store herunter und loggen Sie sich mit Ihrem myHager-Konto an - die generierten Dokumente finden Sie dann in Ihrem Projekt. 

 

Wie kann ich die Etiketten in der richtigen Größe für meinen Verteiler ausdrucken?

Gehen Sie zu den Druckeinstellungen und wählen Sie die Option „Tatsächliche Größe“ oder „100 % Vergrößerung“.

 

Ich habe mein Handy gewechselt. Wie kann ich alle meine Projekte in Hager Ready wiederherstellen?

Wenn Sie Ihre Projekte in der Cloud synchronisiert haben, melden Sie das neue Gerät einfach mit demselben myHager-Konto an. Rufen Sie den Reiter "Projekte" auf. Ihr Projekt ist in Ihrer Projektliste sichtbar. Sie können ein Projekt herunterladen, um weiter daran zu arbeiten. Achtung: Bei Ihrem Projekt gespeicherte Bilder werden nicht in die Cloud übertragen - diese müssen Sie separat abspeichern.

 

Wie kann ich ein Projekt mit meinen Kollegen teilen?

Öffnen Sie ein Projekt, wählen Sie die Teammitglieder im Abschnitt "Teilen" (letzter Abschnitt) aus und klicken Sie dann auf die Option „Kollegen hinzufügen“. Sie können einen solchen erstellen oder einen aus der Liste der kürzlich hinzugefügten Kollegen auswählen. 

 

Wie füge ich mein Firmenlogo allen Dokumenten in meinen Projekten hinzu?

Sie können ein Foto aus Ihrer Galerie (ein auf Ihrem Telefon gespeichertes Foto) hinzufügen :
Klicken Sie auf "Projekt" und wählen Sie das Zahnrad-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Klicken Sie im Profil "Meine Firma" auf „Logo und Kontaktangaben“ und fügen Sie Ihr Logo hinzu. 
Ihr Logo wird nun auf allen Dokumenten, einschließlich Ihrer Etiketten, sichtbar sein.

 

Wo finde ich die heruntergeladenen Unterlagen und Broschüren?

Klicken Sie im Reiter "Home" oben links auf Ihren Namen (wenn Sie mit Ihrem myHager-Konto angemeldet sind). In Ihrem Konto finden Sie hier den Menüpunkt "Downloads".
Bitte beachten Sie, dass für nicht eingeloggte Benutzer maximal 3 Downloads von Dokumenten zulässig sind. Um unbegrenzten Zugriff zu erhalten, müssen Sie über ein myHager-Konto verfügen und eingeloggt sein.

 

Warum dauert das Laden der Anwendung sehr lange?

Wenn Sie die Anwendung starten, müssen wir Daten wie den Produktkatalog, Projektinformationen, die Formatierung des Landes oder einige neue Funktionen abrufen. Warten Sie einfach einen Moment, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Sollte die Anwendung jedoch abstürzen, schließen Sie sie, überprüfen Sie die Internetverbindung Ihres Telefons und starten Sie die Anwendung dann erneut.

 

Wie kann ich Etiketten erstellen?

Erstellen Sie ein Projekt und wählen Sie das Werkzeug „Etiketten“. Fügen Sie modulare Produkte hinzu, indem Sie den Produktleitfaden oder Produkte auswählen oder den Sprachbefehl verwenden.

 

Wie kann ich Etiketten bearbeiten?

Wählen Sie in der Schienenansicht Ihres Verteilers ein Reiheneinbaugerät aus, ändern Sie die Etikettentexte, d.h. Anwendung und/oder Ort.

Weitere Informationen:
In den Projekteinstellungen können Sie die Etikettenvorlage auswählen, die für den Druck der Etikettenstreifen auf dem Gehäuse berücksichtigt wird;
- 1 Piktogramm und 1 Text für die Anwendung + 1 Text für den Ort.
- 1 Piktogramm für die Anwendung + 1 Text für den Ort
- 1 Text für die Anwendung + 1 Text für den Ort.

Die Kennzeichnungen werden immer auf den Etikettenstreifen gedruckt, der auf den Reiheneinbaugeräten platziert wird.
In den Projekteinstellungen können Sie die Etikettenvorlage auswählen;
- nur Kennzeichnung
- Kennzeichnung + Piktogramm für die Anwendung

 

Kann ich die Hager Ready PC-Version auf meinem MAC instal­lieren?

Die aktu­elle Hager Ready PC-Version ist momentan nur mit dem Windows-Betriebs­system kompa­tibel.

 

Welche Windows 10-Version ist mindes­tens erfor­der­lich?

Es wird mindes­tens die Windows 10-Version 1809 benö­tigt. Diese Version wurde im Oktober 2018 veröf­fent­licht.

 

Wie kann ich die Hager Ready PC-Version herun­ter­laden?

1. Öffnen Sie den Micro­soft Store oder gehen Sie zu https://apps.micro­soft.com/ und suchen Sie nach der App „Hager Ready“.

2. Klicken Sie auf die App „Hager Ready“.

3. Klicken Sie auf „Instal­lieren“.